Climatizador (AHU)
¿Qué es un climatizador (AHU)?
Una unidad manejadora de aire o climatizador (AHU) es una máquina utilizada para acondicionar y hacer circular el aire como parte de un sistema de calefacción, ventilación y acondicionamiento del aire.
Normalmente incluye
- uno o más ventiladores,
- intercambiadores de calor de calefacción o refrigeración,
- armazones o cámaras de filtrado,
- silenciadores y
- compuertas.
Los climatizadores se conectan normalmente a un sistema de ventilación de conductos que distribuye el aire acondicionado a través del edificio y lo devuelve al AHU. El agua se suministra desde la planta central al AHU y pasa por un intercambiador de calor. Este proceso se controla mediante un bucle de control DDC que ajusta el caudal de agua que atraviesa el intercambiador de calor utilizando una válvula de control. El DDC modula la válvula y mantiene la temperatura deseada en un ambiente o al salir del AHU.
Pida ahora la nueva Belimo Energy Valve™
Conozca cómo la Energy Valve mejora su climatizador

Problemas comunes - Climatizador
Muchas AHU en el campo sufren un rendimiento deficiente, principalmente por los siguientes motivos:
Por qué debería elegir la Belimo Energy Valve™ en una aplicación de climatizador
Si un sistema de calefacción o de refrigeración funciona con un caudal de agua excesivo, éste no puede transformarse en una potencia de calefacción o refrigeración superior. En ese caso, la diferencia de temperatura entre la alimentación y el retorno disminuye. El síndrome de bajo Delta T resultante es un indicador claro de que las bombas están realizando un esfuerzo mayor al necesario y de que la capacidad de la planta central está comprometida.


Beneficios de la Belimo Energy Valve™
El equilibrado dinámico de la Belimo Energy Valve™ garantiza la cantidad correcta de agua con plena carga o carga parcial.
- El equilibrado dinámico elimina la influencia recíproca entre las válvulas.
- El control de potencia ofrece una salida de calor o frío idéntica con cualquier entrada.
- Las capacidades de monitorización de la EV ofrecen una transparencia total del sistema (caudal, temperaturas, y salida de frío/calor) mediante el registro de datos y su almacenamiento opcional en la nube de Belimo.
- La optimización constante de la bomba es posible mediante el uso de la posición física de la válvula
Solución del síndrome de bajo delta T para una mejor eficiencia energética
Historia de éxito: Belimo Energy Valve™ en Land O'Lakes, Inc., Minnesota
La Energy Valve de Belimo desempeña un papel central en la actualización de las instalaciones corporativas de Land O' Lakes, Inc.
El grupo de sostenibilidad corporativa de Land O’ Lakes, Inc. comenzó a realizar planes para mejorar las instalaciones con el fin de incrementar la eficiencia y reducir el consumo de energía. Los sistemas de CVAA eran un área de interés particular debido a que, a medida que los edificios envejecían, se hacía más difícil enfriarlos y cumplir con los puntos de ajuste deseados para la temperatura del aire de descarga (especialmente en los meses de verano). La mejora del confort de los ocupantes también era una prioridad.
Tras realizar un examen exhaustivo de tuberías, válvulas y demás instrumentación, los responsables llegaron a la conclusión de que, para resolver el problema, habría que hacer varias mejoras en la infraestructura. Entonces comenzaron el proceso de búsqueda de una solución, que finalmente les llevó a la Belimo Energy Valve™.