La Belimo Energy Valve™ facilita el cumplimiento de los estándares europeos
Nuestro impacto en el planeta es cada vez más evidente y esto conlleva que cada vez se hagan mayores esfuerzos por minimizar el consumo de energía: desde el cambio de comportamientos y procesos de producción, hasta la creación de hogares y oficinas más eficientes. Para ayudar a que las empresas asegurarse de que sus edificios no malgastan energía, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han redactado un conjunto de normas, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios 2010/31/UE, que define las medidas necesarias para minimizar el consumo de energía. Aunque esta directiva ya existe desde hace un tiempo, y se actualizó por última vez en 2018, muchos edificios nuevos y proyectos de renovación siguen sin cumplir las directrices. Tras la reciente cumbre COP26, es posible que este aspecto del diseño de los edificios sea objeto de mayor atención en un futuro próximo. Por eso, tiene sentido que las empresas, tanto si quieren construir un nuevo edificio como si quieren reformar uno ya existente, sean proactivas a la hora de cumplir los requisitos de la Directiva.
Belimo tiene más de 40 años de experiencia en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA), fabricando productos de alta calidad que aumentan la eficiencia energética. Su innovadora válvula Belimo Energy Valve (EV) ya ha ayudado a muchas empresas de todo el mundo a reducir de forma drástica su consumo de energía y, en consecuencia, sus emisiones de CO2, ya que proporciona un control del caudal independiente de la presión y elimina prácticamente el riesgo del bajo delta T. Además, al conectividad a la nube de Belimo significa que los datos de cada EV se almacenan automáticamente y hace una copia de seguridad de los mismos, y pueden ser evaluados fácilmente por el operador para optimizar los parámetros e identificar cualquier proceso en el edificio que desperdicie energía. Todos estos motivos convierten a la EV en una herramienta excelente para que los edificios cumplan los diferentes puntos de la Directiva:
Párrafo 4
«La gestión de la demanda de energía es una herramienta importante que permite a la Unión influir en el mercado mundial de la energía y por tanto, en la seguridad del suministros eléctrico a medio y largo plazo».
La EV dispone de una función de «control de potencia» que equipara una señal de entrada a una necesidad de potencia, en vez de un caudal. De esta forma, los usuarios pueden reducir fácilmente la potencia de las unidades que elijan.
Párrafo 25
«En los últimos años se ha observado un aumento del número de sistemas de aire acondicionado en los países europeos. Esto da lugar a problemas importantes en las horas de máxima carga, aumentando el coste de la electricidad y alterando el equilibrio energético de esos países. Debe darse prioridad a las estrategias que mejoren el comportamiento térmico de los edificios en verano. Con esta finalidad, deben propiciarse medidas que eviten el sobrecalentamiento, tales como el sombreado y la capacidad térmica en la construcción de edificios, así como perfeccionar y aplicar técnicas de refrigeración pasiva, principalmente las que mejoran las condiciones ambientales interiores y microclimas en el entorno de los edificios».
La baja capacidad térmica a menudo es el resultado de un bajo delta T. Es por ello que la EV está equipada con un gestor del Delta-T que puede usar una forma fija o escalada para garantizar que este parámetro no baje de un umbral determinado.
Párrafo 26
«El mantenimiento y la inspección periódica de los sistemas de calefacción y aire acondicionado por parte de personal cualificado contribuyen a mantener su correcta configuración de acuerdo con las especificaciones del producto, garantizando de ese modo un rendimiento óptimo desde el punto de vista medioambiental, de seguridad y energético. A lo largo de la vida útil del sistema de calefacción y aire acondicionado debe realizarse una evaluación independiente de todo el sistema, especialmente antes de su sustitución o mejora. Para minimizar la carga administrativa de los propietarios e inquilinos de los edificios, los Estados miembros deben procurar combinar, en la medida de lo posible, las inspecciones y la expedición de certificados».
La EV monitoriza constantemente el intercambio de calor, señalando y/o corrigiendo cualquier desviación de los parámetros de rendimiento óptimo. Además, el sistema facilita que el operario, incluso uno sin experiencia, pueda solucionar el problema. Si se requiere más asistencia, la conexión del EV a la nube de Belimo, mediante la apertura de un puerto de salida en su firewall, permite a los usuarios solicitar una revisión por parte de un experto de Belimo. Una vez obtenga acceso, el equipo de Belimo puede revisar los datos y ofrecer sugerencias sobre qué parámetros deben ajustarse.
Párrafo 28
«Dado que las autoridades locales y regionales son fundamentales para que la aplicación de la presente Directiva tenga éxito, éstas deben ser consultadas y participar, cómo y cuándo sea apropiado, de acuerdo con la legislación nacional aplicable, en cuestiones relativas a planificación, desarrollo de programas para proporcionar información, formación y sensibilización, y en la aplicación de la presente Directiva a nivel nacional o regional. Dichas consultas también pueden servir para promover la provisión de una orientación adecuada, a nivel local, para los responsables de la planificación urbana y para los inspectores de edificios, que les permitan llevar a cabo las tareas necesarias. Además, los Estados miembros deben permitir y alentar a los arquitectos y responsables de la planificación urbana a que consideren adecuadamente la combinación óptima de mejoras en la eficiencia energética, el uso de la energía procedente de fuentes renovables y el uso de la calefacción y refrigeración urbanas a la hora de proyectar, diseñar, construir y renovar zonas industriales o residenciales».
La Directiva fomenta el uso de sistemas de calefacción y refrigeración urbana siempre que sea posible. La eficiencia de las centarles de distrito depende de que los usuarios extraigan tanta energía del agua como sea posible antes de devolverla, y muchos proveedores imponen sanciones a los clientes que no lo hacen. Esto no supondrá un problema si se utiliza la EV, ya que garantiza que los intercambiadores de calor extraigan siempre la cantidad de energía necesaria.
Artículo 1, apartado 2, letra f)
«la inspección periódica de sistemas de calefacción y aire acondicionado de edificios [...]».
Puede ser difícil llevar a cabo inspecciones periódicas en espacios ocupados; por eso el acceso remoto a los sistemas de CVAA es tan útil. La EV puede usarse en un ecosistema digital, lo que permite evaluar el caudal e intercambio de calor en tiempo real desde la comodidad de su oficina, con todos los datos necesarios almacenados durante 13 meses. Esto también implica que pueda conectarla directamente a la red del sistema de gestión del edificio (BMS) y acceder de forma remota a las funciones a través de un servidor web de fácil navegación. Y lo que es mejor: al ser compatible con HTML 5, la mayoría de pantallas del BMS pueden abrir el servidor web para la EV seleccionada directamente desde el BMS.
Artículo 8, apartado 2
«Los Estados miembros fomentarán la introducción de sistemas de medición inteligentes cuando se construya un edificio o se realice una renovación importante, asegurándose al mismo tiempo de que lo hacen con arreglo a lo dispuesto en el anexo I, punto 2, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (16). Los Estados miembros, además, podrán fomentar, cuando proceda, la instalación de sistemas de control activos, como sistemas de automatización, control y gestión orientados al ahorro de energía».
La EV es un potente «sistema de control activo» que mide los intercambiadores de calor en los sistemas de CVAA. Al controlar activamente el intercambio de calor para evitar desbordamientos, la EV contribuye a ahorrar energía que, de otra forma, se desperdiciaría. La reducción o eliminación de los desbordamientos también disminuye la carga de las bombas y las enfriadoras, lo que se traduce en un mayor aumento de la eficiencia.
Artículo 15, apartado 1
«Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para realizar una inspección periódica de las partes accesibles de los sistemas de aire acondicionado con potencia nominal útil superior a 12 kW. La inspección incluirá una evaluación del rendimiento del aire acondicionado y de su dimensionado en comparación con las necesidades de refrigeración del edificio. No se tendrá que repetir la evaluación del dimensionado siempre que no se haya realizado algún cambio en este sistema de aire acondicionado o en lo que respecta a las necesidades de refrigeración del edificio. Los Estados miembros podrán reducir la frecuencia de estas inspecciones o aligerarlas según proceda, cuando exista un sistema electrónico de supervisión y control».
Al conectarse a la nube de Belimo, es posible conceder a un terceros permiso para acceder al gemelo digital de la EV de forma remota mediante una API. Esta conexión segura permite el acceso a los datos de eficiencia del intercambiador de calor, minimizando el número de inspecciones físicas y correspondientes interrupciones del negocio .
Anexo II – Certificados de eficiencia energética
La EV es una herramienta útil y flexible que le ayudará a cumplir con los estándares europeos y le facilitará el camino para obtener un certificado de eficiencia energética.
Resumen
Leer las 23 páginas de la Directiva puede resultarle abrumador y puede tener la sensación de que es poco probable poder cumplir los requisitos definidos en ella. Afortunadamente este artículo destaca algunas medidas sencillas que su empresa puede adoptar para garantizar su cumplimiento. Aunque esta normativa aún no se han implementado legalmente, es importante recalcar que esto cambiará pronto. Utilizar la EV puede ayudarle a ir un paso por delante y garantizar una elevada eficiencia energética en sus edificios.