带热能表的搏力谋能量阀®
热能管理和计费前所未有的简单
经过认证的搏力谋热能表™与升级的搏力谋能量阀®的结合,可实现透明的热能管理。当前,"能量控制 "和 "经认证的热能测量和计费 "这两个领域正在联合起来。仅需一台设备就可以监测供暖和制冷系统中的热流和能耗,并通过基于物联网的计费功能进行成本核算。新的经过MID认证的热能表确保了高精度和可靠性,便于简单高效的计费。但可靠的测量还仅仅是开始。搏力谋能量阀®可即时控制热流量,优化用户的能量供应。通过这一重要的结合,搏力谋正步入一个集成式热能管理的新时代,并集众长,合而为一。
-
搏力谋能量阀和热能表宣传册
(pdf -
1.63 MB)
-
搏力谋水产品系列宣传册
(pdf -
13.74 MB)
-
搏力谋能量阀® 在暖通空调系统中的应用
这是一系列常见的采用搏力谋能量阀®的暖通空调应用情况。在简短描述了每一种应用后,明确了效率或性能不佳的常见原因。我们在这里解释了能量阀如何解决这些问题,并建议采用哪些控制模式和设置来实现更好的性能。
集众长,合而为一
集成式热能管理与计费
全新的搏力谋能量阀®和热能表系列将能量计量、能量控制、和物联网的计费功能集于一体。它与BMS或基于物联网的监控平台无缝并直接整合,具有基于物联网的监控功能、性能改进工具和计费数据。将这些性能特性汇集起来,为您节省了时间和金钱。
产品系列
优势
使用搏力谋能量阀®进行即时测量和控制
搏力谋能量阀®集经认证的能量计量(MID)和压力无关型流量、能效、功率控制及ΔT管理于一体。监控并即时优化能耗,以达到卓越的系统性能。
始终保持合适的水量
即使在压差变化和部分负载运行的情况下,也都能确保合适的水量,以达到理想的房间舒适度。
持续的能量控制
对温度和容积流量进行稳定连贯的测量,从而精确地控制功率。
ΔT 管理
连续测量温度的分布,并与特定系统的设定值进行比较。如果温度低于设定值,搏力谋能量阀®就会自动调整流速,以便仅使用实际需要的水量以达到所预期的功率。
节省规划时间
通过单一的阀门设计,减少了规划工作量并节省了时间。
减少安装工作
归功于多合一的解决方案,降低了成本也节省了时间。无需进行复杂的水力平衡。
能效
具有密闭特性的控制阀可以防止在关闭状态下出现的内部泄漏,以避免在零负荷时由此而产生的浪费。集成的逻辑可防止小温差现象,并确保以极低的能耗获得高舒适度。
灵活
轻松设置最大流量。
可靠的、经认证的计量,使基于物联网的计费方式得以落实
搏力谋热能表™通过了EN 1434/MID认证,并支持远程的、基于物联网的计费功能,自动乙二醇监测和补偿功能确保您的测量保持准确,即便乙二醇浓度发生了变化也不例外。
-
克服乙二醇测量挑战
(pdf -
868 KB)
-
数字化支持的项目设计和调试
应用程序和网络工具皆支持设计流程,使快捷的调试变得触手可及。真正的数字化方法和完全透明的终端用户能量数据会让您的生活更加轻松。
搏力谋能量阀®与带NFC(近场通信)接口的搏力谋热能表皆可直接通过智能手机轻松地进行参数设置和维护。通过搏力谋小助手App,可直观地设置参数并记录调试值。关键的性能指标,便于确定装置的 "健康状态",以确保其可靠地运行。众多的诊断参数显示了设备在运行过程中如何与系统进行交互。如果需要维修,可以迅速地拟定出一份故障分析。
计量数据的无缝集成
与BMS直接地无缝集成,并配备了基于物联网的能量监测和计费功能。能量数据的整合工作从来就没有轻松过。一台装置就能提供您需要的所有信息,用以改善系统的能量性能。
卓越的连接性
搏力谋能量阀®具备所有常用的楼宇自控通信协议。
以太网供电 (PoE)
PoE支持设备通过以太网电缆同时供电和传输数据。这样简化了安装,避免了布线错误,并消除了对本地供电的需求。
直接集成到物联网(loT)平台
搏力谋的物联网产品允许现场设备直接与现代楼宇的物联网平台连接。现在,您可以受益于网络数字生态系统的各种可能性。
智能的搏力谋能量阀®与搏力谋云连接
简化的能量计费
搏力谋能量阀®和热能表已准备好可随时进行基于物联网的远程计费。经授权的用户可通过云界面访问数据。
优化ΔT和流量值
搏力谋专家推荐采用基于云评估的ΔT设置可实现高效运行。系统性能和稳定性得到了优化。
在整个生命周期内内可访问数据
搏力谋云存储了搏力谋能量阀®的完整使用数据。此在线数据库为日后优化运行奠定了基础。
线上技术支持
搏力谋技术支持团队会在各运作阶段协助调试并优化搏力谋能量阀®的设置参数。我们的专业人员帮助解决技术难题。
软件更新
搏力谋云服务定期为用户提供软件更新服务。线上下载使得更新过程前所未有的简便。
延长质保期
连接搏力谋云,5年质保可延长到7年。
性能报告
搏力谋云报告中,对当前和以往的性能数据作了完整的概述,如流量、能耗、功率需求和ΔT,并对在运行中出现的可能影响效率的警告或错误也做了概述。
集多种功能于一体的解决方案
测量
集成的传感器用于测量温度分布、流量(包括乙二醇含量的补偿)和功率。
控制
控制阀门位置、流量或功率,以便完美地控制热交换器。
平衡
即使在压差变化和部分负载运行的情况下,搏力谋能量阀®都始终确保合适的水量。
关断
一个区域的能源供应可以完全切断。无泄漏归功于气密性控制阀。。
能量监测
通过记录所有的系统数据,来确定系统的优化潜力。
计费
基于物联网的租户计费已准备就绪。
模块化设计,以实现快速置换计量表
热能表由传感器模块(下面部分)和逻辑模块(上面部分)组成,传感器模块与温度传感器连接,且内有计算器元件和测量系统,逻辑模块将热能表与电源连接,并提供总线和NFC的通信接口。
传感器模块可作为备件而用,在某些国家地区,必须根据当地国家的规定定期更换。 要做到这一点,可以将逻辑模块与传感器模块分离开(保留所有的电缆连接),便可以轻松地更换下方的传感器模块。更换完之后,再将逻辑模块重新夹回去。无需重新连接电缆或将计量表重新集成到系统中。大大节省了时间!
- 客户优势
- 软件/插件
- 成功案例
- 视频
总承包商/投资人
您关注的是楼宇的盈利性。这不仅包括投资成本,还包括持续运营/维修的成本。可持续性和成本的透明度对您来说是很重要的。搏力谋能量阀®的优势:
- 历经40多年考验的品质。
- 通过确保压差变化和部分负荷运行时的合适水量,实现节能并提高房间舒适度。
- 可选自复位型号,用于保证系统安全。
- 在所有暖通空调应用中皆可准确地测量水和水-乙二醇溶液的流量 无需手动校准。
- 集成的逻辑可防止出现小温差现象,并确保以极低的能耗获得高舒适度。
顾问工程师
对暖通空调系统进行规划是您的核心竞争力。您一直都在寻找全新的、创新的方法来节能及改善室内气候环境。您采用非常先进的工作方法,并以供应商/制造商的数据来进行规划。搏力谋能量阀®的优势:
- 由于多合一的解决方案,减少了工作量也节省了时间。
- 通过简单的阀门选型,减少了规划工作量。
- 可追溯的检验和日志记录(调试报告)。
- 在每一个负载条件下皆自动进行水力平衡。
- 易于适应电力变化。
系统集成商
您的任务是设计楼宇管理系统并优化地整合现场设备。您的目标是降低复杂性并确保建筑技术持续优化的透明度。搏力谋能量阀®的优势:
- 集计费和控制功能于一个设备中。
- 简单、省时的调试和参数设置 。
- 可自由选择控制信号 (BACnet、Modbus、MP-Bus、M-Bus 或模拟信号) 。
- 通过数据透明度优化能量 。
- 通过PoE(以太网供电)简化安装,因为不需要本地电源。
- 符合欧洲的EN1434标准及MID指令的要求。
- 集成的网络服务器,可直接访问数据并设置选项。
- 只需一个装有应用程序的智能手机,就能完成所有工作:调试、参数设置、诊断和监控。
- 用于调试和日志记录的启动助手。
安装人员/机组设备工程师
安装楼宇暖通空调设备是您的本行。为了开展工作,你需要正确的产品准时出现在现场。简易的安装及专家的支持使您能推进紧凑的进度安排。搏力谋能量阀®的优势:
- 采用多合一的解决方案,降低了成本也节省了时间。
- 无需进行复杂的水力平衡。
- 在调试过程中,使用搏力谋小助手应用程序轻松记录已核准的能量计量表。
- 自动生成计量调试报告,可线上获取。
- 符合欧洲的EN1434标准及MID指令的要求。
- 集成的网络服务器,可直接访问数据并设置选项。
- 只需一个装有应用程序的智能手机,就能完成所有工作:调试、参数设置、诊断和监控。
- 用于调试和日志记录的启动助手。
楼宇业主
改善舒适度和降低能耗以及对楼宇进行简单的扩建和升级对您是一个持续的挑战。以极少的工作量和低成本来优化您的暖通空调系统是主要的关注点。搏力谋能量阀®的优势:
- 对能量数据进行经过认证的且可追溯的测量以及日志记录,为承租人计费做好准备。
- 开放的数据访问为在选择能量服务供应商时提供了灵活性(例如用于计费)。
- 调试和运营成本低,将成为卓越的投资保护。
- 由于直接连接了互联网,运行透明且经得起未来考验。
设施经理/楼宇维护
楼宇及其设备的管理、控制和运行是您日常工作的一部分。您寻求解决方案,以确保房间的舒适性及优化系统的运行。您看重简单而透明的系统,如有必要,可快速交付备件并随时提供支持。搏力谋能量阀®的优势:
- 在整个生命周期内,以低运营成本获得高舒适度。
- 压力无关型控制系统消除了定期进行水力再平衡的需求。
- 集成的乙二醇测量和补偿,或MID版,内置警报器,保证了系统的安全性,并确保了准确的测量值。
- 可追溯验证和记录计费相关的数据。
- 接入搏力谋云的能量和系统监测,实现高透明度和高效率 。
- 需要校准的设备易于更换。
测量服务的提供商
作为计量服务的提供商,您应确保热能测量准确无误,同时记录消耗数据并提供依据。搏力谋能量阀®的优势:
- 应用程序指导下的调试,可自动生成一个正式的调试报告。
- 经过MID认证的热能表的测量数据可直接用于租户计费。
- 轻松连接到其他的云界面。
- 轻松的数据记录和数据处理。
- 无缝集成到开放式计量或计费平台上 。
- 符合欧洲的EN1434标准及MID指令的要求。
- 集成的网络服务器,可直接访问数据并设置选项。
- 只需一个装有应用程序的智能手机,就能完成所有工作:调试、参数设置、诊断和监控。
- 用于调试和日志记录的启动助手。
SelectPro™
SelectPro™是一款用于精确设计和选择阀门、执行器和传感器的简单工具。
-
搏力谋 SelectPro
(msi -
33.14 MB)
-
搏力谋 SelectPro
(zip -
31.66 MB)
搏力谋小助手App
使用搏力谋小助手App,对置有NFC接口的设备进行现场操作
搏力谋暖通空调执行器的解决方案与您的系统运行情况随时都保持完全的透明。通过搏力谋小助手App,您的智能手机或平板电脑可以对VAV、传感器、风阀和阀门执行器进行无线的现场操作。
特性
• 显示设备识别数据:设备型号、位置、标识、序列号、MP 地址
• 运行数据和设置参数:设备特定的
• 通过电子邮件、WhatsAPP 和短信从系统直接发送运行数据及设置参数。
• 诊断页面:设备特定状态信息
• 在备注中存储运行数据和设置参数
• 在执行器断电情况下或正在运行过程中可以进行数据传输
• 自动调整语言(德语、英语、法语、意大利语)
-
苹果应用商店
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
Belimo RetroFIT App
通过Belimo RetroFIT应用程序,您可以用搏力谋的HVAC设备(供暖、通风和空调)替换您来自不同供应商的过时或有缺陷的执行器和传感器。
无论是通风还是水侧应用,您都可以很容易地从搏力谋找到合适的替换执行器(截止阀执行器、直程式执行器、执行器、通风执行器),以高质量和高性能使您的装置现代化。
现在,搏力谋传感器的全部产品系列均整合在该应用程序中了。
搏力谋 MP-Bus
搏力谋 PC-Tool (MFT-P)
用于MF/MP/MOD/LON/KNX执行器的调节和诊断软件,包括消防功能。
用于Windows系統
-
PC-Tool (MFT-P) - 3.16.7.0 版
(zip -
162.53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - 操作手册
(pdf -
6.27 MB)
当使用ZTH EU作为PC-Tool(MFT-P)的接口时,在安装PC-Tool软件时会安装相应的USB驱动程序。该驱动程序也可以在这里下载并单独安装。
-
ZTH EU/AP - USB 式 MP 驱动器
(zip -
2.17 MB)
搏力谋 VDI 3805 选型器
通过搏力谋 VDI 3805 选型器获得附带技术信息的3D数据模型
搏力谋 VDI 选型器不仅能为单个产品选型,而且还能提供阀门和执行器组合的选型。可将含有任何技术相关信息的数据方便地添加到项目中。
-
搏力谋 VDI 3805 选择器(2020)
(zip -
706.1 MB)
-
Autodesk Revit的BIM插件
通过BIM插件从Autodesk Revit获得附带技术信息的3D数据模型
借助该插件,您可以从一个数据库中选择搏力谋执行器、阀门和传感器,并通过拖放操作将其及相应的技术数据添加到楼宇信息建模(Building Information Modeling)项目中。这样一来,所有的BIM用户都可以访问所有Revit MEP格式的数据,这些数据都已结构化并分成类。
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1.91 MB)
-
只有当计算机上已装有Autodesk Revit软件时,BIM插件才能成功地安装。
-
访问Autodesk网站
供暖应用
动画显示了安装在加热供电侧的搏力谋能量阀的应用程序。 能量阀所设定的ΔT与盘管的设计ΔT相匹配,温差为:华氏11度/开氏6度
当温度传感器开始探测到整个盘管中的温差逐渐减小,阀门便开始关闭,流量开始减慢,从而使盘管之间的热交换效率更高,并消除了溢流。
一旦阀门探测到ΔT开始趋于稳定,便允许更多流量通过盘管回流,并保持最佳的热传递。
冷却应用
该动画显示了一个搏力谋能量阀,安装在冷却盘管的回流侧。
能量阀所设定的ΔT与盘管的设计ΔT相匹配,温差为:华氏15度/开氏8度
当温度传感器探测到盘管内的ΔT低于设定值,数分钟后,阀门开始关闭以降低流量。这使热交换器能够优化能量输出并消除溢流。
一旦ΔT开始趋于稳定,阀门开始打开,以使通过盘管的经设计的热交换输出值保持恒定。