Solutions de sécurité
Les servomoteurs de sécurité Belimo pour la protection contre les incendies et les volets de désenfumage permettent de sauver des vies et de protéger les biens en cas d'incendie.
Dans les pays industrialisés, les gens passent environ 90 % de leur temps à l’intérieur d’immeubles. Aussi, notre première priorité est de protéger la vie des gens qui vivent et travaillent dans ces lieux. Le facteur le plus important est la sécurité en cas d'incendie. Le temps de réaction est crucial pour prévenir la propagation des flammes et de la fumée au début de l’incendie et pour retarder le plus longtemps possible l’entrée de la fumée dans les issues de secours : plus la réaction sera rapide lors d’un incendie, moins les pertes en vie humaine, les dégâts matériels et les dommages à l’environnement seront élevés.
La protection incendie dans un immeuble repose sur trois piliers : la protection structurale, technique et organisationnelle. La protection technique incendie est plus importante que jamais, en particulier dans les bâtiments modernes de construction inhabituelle, à usage mixte ou dont la complexité et la taille augmentent. Belimo a abordé cette question très tôt, plus particulièrement en ce qui a trait à la protection technique incendie. Depuis 1978 – trois ans après sa fondation – Belimo vend des servomoteurs conçus pour actionner des clapets coupe-feu. Entre-temps, Belimo est devenu le leader mondial en matière de motorisation des clapets de protection incendie et désenfumage et dispose d'une expertise et d'une expérience bien fondées.
Avantage de la motorisation
En les comparant avec les clapets coupe-feu mécaniques, qui ne ferment qu’à haute température, on constate que les registres motorisés détiennent un avantage majeur : en cas d’incendie, il peuvent être fermés plus rapidement – déclenchés, par exemple, par le signal d’un détecteur de fumée. Ainsi, il est possible d’empêcher la propagation des flammes et de la fumée d’une manière rapide et sûre. Qui plus est, la motorisation permet d’effectuer régulièrement des vérifications de fonctionnement des clapets coupe-feu, ce qui renforce d’autant plus la sécurité dans les immeubles.
Belimo propose ainsi aux fabricants (OEM) de clapets de protection incendie et désenfumage une gamme complète de servomoteurs spécialement élaborés pour leurs besoins. Nous avons recours à des techniques de pointe et respectons les normes les plus rigoureuses en ce qui concerne le développement, l’approvisionnement du matériel, la production et les essais finaux. Pour être installés sur des registres, les servomoteurs doivent être conformes aux normes nationales et internationales de sécurité, notamment en ce qui concerne le cycle de vie utile et les essais de tenue au feu, entre autres.
Élaboration d'une nouvelle génération de servomoteurs
Entre 2015 et 2018, Belimo a lancé en Europe une nouvelle gamme de servomoteurs de clapets coupe-feu. Ceux-ci sont dotés d’une fonction de verrouillage en position de sécurité (Safety Position Lock™) qui aide à fermer complètement le registre en cas d'incendie. La réaction de nos clients concernant cet ajout sur nos produits fut positive.Une nouvelle génération de servomoteurs de désenfumage été élaborée depuis. Outre la possibilité de renforcer encore davantage sa position sur le marché de la protection incendie, ces nouveaux servomoteurs permettront à Belimo d’apporter une contribution encore plus importante pour la protection de vies humaines.
Système de désenfumage à pression différentielle au siège social de Belimo à Hinwil (Suisse)
Le phénomène d’urbanisation croissante entraîne la construction d’immeubles plus compacts, plus hauts et plus profonds sur des terrains plus petits. Les bâtiments de ce type, qui sont généralement de grande hauteur, nécessitent de nouvelles solutions techniques qui permettent une évacuation en toute sécurité et qui soutiennent les pompiers. Les systèmes de désenfumage à pression différentielle assurent des itinéraires et des voies d'évacuation sans fumée – plus particulièrement dans les cages d’escalier ou les ascenseurs pour pompiers –, et ils gagnent en importance. Ils permettent la création de ce que l'on appelle un escalier de sécurité, supprimant ainsi la nécessité d'une deuxième cage d'escalier. Sans avoir à faire de compromis sur la sécurité, cette zone peut être utilisée à d'autres fins, ce qui réduit les coûts de construction.
En raison du potentiel commercial de l'application de suppression des fumées, Belimo a investi dans une installation d'essai et de démonstration à son siège en 2018. Ce système de contrôle de la pression différentielle des fumées est unique dans sa conception.
Tout élément spécial exige une protection spéciale
Bureau d’architecture Halle 1 | Ville de Linz (Autriche) | Type de projet à usage mixte : bureaux, appartements, hôtel, hall pour événements importants, stationnement automobile souterrain | Superficie du site : 12 000 m² | Superficie utilisable : 57 600 m², incluant le stationnement automobile souterrain) | Immeuble de bureaux : 1 900 m² | Hôtel de 129 chambres.
Avec ses solutions de sécurité, Belimo contribue de manière significative à la protection incendie d'un bâtiment "spécial" comme à Linz.
Au cœur de la ville de Linz (Autriche) - à la limite de l'emplacement des fortifications - se trouve aujourd'hui le Promenaden Galerien - un bâtiment moderne qui relie les zones piétonnes au milieu de ses bâtiments historiques, offrant de l'espace pour des magasins, des restaurants, des bureaux, des appartements à louer, une salle d'événements et un hôtel. Depuis 1885, le complexe immobilier appartenait à Wimmer Medien. Jusqu’à 2003, l’immeuble a logé les rotatives journal Oberösterreichische Nachrichten. Ils ont été démantelés en 2008 - ce qui a permis de démarrer le concept de promenade, qui a débuté en avril 2010.
La famille Cuturi, propriétaires de Wimmer Medien, avait des projets ambitieux pour les Promenaden Galerien. La famille souhaitait créer un lieu spécial : « Un endroit d’apparence haut de gamme tout en étant sobre et qui apporte la joie à ses visiteurs, » explique Paolo Cuturi, directeur du projet des Promenaden Galerien. Il a ainsi pu réaliser le rêve de son père Rudolf Andreas Cuturiʼs - un rêve qui a finalement eu son ouverture officielle en juin 2018.
Il fallait alors une équipe de professionnels pour rendre possible la création d’un tel endroit. La famille Cuturi a rapidement fait appel à des spécialistes de renom pour la réalisation de leur vision des Promenaden Galerien. La firme d’architectes Halle 1 de Salzburg a été chargée de conjuguer l'ancien avec le neuf pour créer un chef d’œuvre d'architecture. Par exemple, une nouvelle promenade a été créée avec un style urbain où les gens aiment s'arrêter pour passer du temps. Dans ce lieu où tournaient autrefois des presses d’impression, il règne maintenant une ambiance animée. Et là où les gens travaillent, la sécurité doit être une priorité absolue. C'est pourquoi, dès le départ, la protection incendie arrivait au centre des préoccupations dans l’élaboration des plans.
« Personne ne pense à la protection incendie au moment de louer un appartement ou une boutique, » explique M. Cuturi, directeur du projet. « Il est donc extrêmement important, en tant qu’exploitant et propriétaire d’un immeuble, d’être préparé en cas d'incendie. »
Sécurité des gens et des biens
En ce qui a trait à la protection incendie, l'Autriche est l'un des pays les plus avancés du monde. En plus des normes et directives européennes, le pays impose ses propres normes en matière de protection incendie, dont certaines sont encore plus exigeantes à l'endroit des systèmes techniques. Pour les immeubles comportant un système de détection incendie, les clapets coupe-feu motorisés sont obligatoires en Autriche.
Les exploitants des Promenaden Galerien ont même été plus loin : « Les servomoteurs pour clapets coupe-feu doivent fermer les registres le soir dès que le système de ventilation est mis hors tension, » affirme Norbert Kaimberger, directeur du projet et signataire autorisé de l’entreprise d’installation électrique, ETECH. « Cette mesure a pour effet d’empêcher la propagation de la fumée et du feu par le biais du système de ventilation. » Parallèlement, la fermeture et l’ouverture régulières des clapets coupe-feu sont consignées comme tests de fonctionnement, ce qui constitue une importante contribution à la sécurité dans l’immeuble.
En ce qui concerne le projet des Promenaden Galerien, six entreprises de Linz ont uni leurs forces sous la direction d'ETHEC, formant une coentreprise pour toute la durée de l'installation technique du bâtiment. En plus des travaux d'installation électrique, elles sont aussi responsables de mettre en œuvre des techniques de réseau et de commande interdisciplinaires.
Ainsi, on s’assure d’un environnement ambiant confortable, d’une technologie du bâtiment efficace et d'un système de protection incendie de qualité. Très tôt au début du projet, une attention spéciale a été portée sur l'interaction optimale entre les diverses sections. Selon l'aspect considéré, divers groupes de spécialistes s'occupent de la protection incendie.Une coordination immédiate dès le départ, devient donc nécessaire afin de garantir une solution de première qualité pour la protection incendie et, plus particulièrement, pour le désenfumage.
Pour la même raison, ce qu'on appelle un essai intégral a été effectué durant le processus d'acceptation initial des systèmes reliés à la sécurité. Ainsi,on s'assure que les fonctions inter-systèmes sont réalisées conformément au concept de protection incendie et que les objectifs de sécurité ont été atteints en cas d'incendie.
Le défi des usages mixtes
Afin de séparer les parties inutilisées du bâtiment dans le système de ventilation et d'empêcher ainsi la propagation de la fumée et du feu, les clapets coupe-feu correspondants se ferment par précaution lorsque les pièces ne sont pas utilisées. « Nous pouvons commander les clapets coupe-feu motorisés tel qu’exigé, tenant compte ainsi des différentes périodes d’usage, » affirme M. Kaimberger. « Par exemple, les heures de travail de la salle des nouvelles du journal Oberösterreichische Nachrichten diffèrent grandement de celles des autres bureaux dans la même zone de ventilation. »
Le concept de protection incendie d'un immeuble décrit les objectifs de sécurité fin de pouvoir garantir la sécurité des gens et des biens. Puisque l’accumulation intense des fumées constitue le plus grand danger pour les personnes lors d’un incendie, on doit aussi installer des extracteurs de fumée supplémentaires dans les installations comme les Promenaden Galerien afin de s’assurer qu’il n’y a pas de fumée dans les itinéraires et les voies d'évacuation. Les systèmes sont activés automatiquement dès que le système de détection incendie détecte de la fumée. Dans le même temps, les pompiers sont également alertés.
Des systèmes de désenfumage ont donc été installés dans les Promenaden Galerien, de sorte que, en cas d'incendie, les fumées toxiques soit envoyées vers l'extérieur au moyen de gros ventilateurs. « Si ces systèmes n’avaient pas déjà été exigés dans l'offre, nous aurions proposé des commandes intelligentes et le monitoring des registres de protection incendie et désenfumage, » d’expliquer M. Kaimberger. En plus des 500 clapets coupe-feu motorisés, on compte six zones d'extraction de fumée d'incendie –
trois dans le stationnement automobile souterrain et trois dans la zone de restaurants et de boutiques.
"Nous avons choisi un système de surveillance et de contrôle central et intelligent pour contrôler et surveiller un total de 40 volets motorisés et six ventilateurs d'extraction de fumée", ajoute M. Kaimberger. Le système exécute et enregistre automatiquement des tests de fonctionnement sur tous les registres motorisés de protection incendie et désenfumage qui sont connectés. En cas de modifications, comme un changement dans l'occupation des locaux, il permet d'adapter le scénario de sécurité d'une manière simple et flexible.De plus, le système central prend en charge la maintenance et l'entretien des systèmes.
Produits reconnus, service unique
La protection incendie est également une priorité absolue dans le parking souterrain de trois étages de la Promenaden Galerien. Un véhicule en feu dans un parking souterrain peut rapidement provoquer des températures allant jusqu'à 700 degrés Celsius. Celles-ci peuvent entraîner un affaiblissement de la structure du béton armé et, par conséquent, endommager l'ensemble du bâtiment. De plus, la fumée toxique, dense, représente un risque considérable pour la vie des personnes. Pour toutes ces raisons, un système de protection incendie efficace est indispensable dans les stationnements automobiles souterrains afin de pouvoir réagir rapidement dès que de la fumée commence à se former.
Des itinéraires et des voies d'évacuation sans fumée sont de la plus haute importance dans les stationnements automobiles souterrains. Un système d'extincteurs fonctionnant de concert avec un système de désenfumage efficace permettra d'atteindre les objectifs de sécurité dans les Promenaden Galerien.
Pour M. Kaimberger, le choix de composants reconnus comme les servomoteurs de désenfumage de Belimo a joué un rôle particulièrement important pour les clapets de désenfumage et les registres d'entrée d'air. Selon lui, la collaboration constituait un choix évident dès le tout début du projet : « Notre premier projet avec Belimo a été la construction de notre propre siège social ETECH. Cette collaboration a été couronnée de succès. Si nous avions des questions, nous obtenions une réponse immédiate ou recevions même une visite sur place. Ce genre de service client fait de Belimo le partenaire idéal. »