Unità fan coil
Cos'è un'unità fan coil (FCU)?
Un'unità fan coil (FCU) riscalda o raffredda l'aria all'interno di uno spazio. Un ventilatore incorporato attira l'aria nella FCU e, attraverso uno scambiatore di calore per il condizionamento della temperatura, l'aria esce dalla FCU più fredda o più calda di prima. Le FCU hanno generalmente uno scambiatore ad acqua refrigerata per il raffreddamento e uno scambiatore ad acqua calda o un elemento elettrico per il riscaldamento. Nelle applicazioni commerciali il controllo delle unità fan coil varia drasticamente, da un termostato che semplicemente apre e chiude una valvola, a unità controllate da DDC che variano infinitamente i volumi d'aria e modulano le valvole.
Schema
La figura mostra lo schema di una tipica applicazione in una stanza con due fan coil, ciascuno contenente una Belimo Energy Valve™, che gestisce la potenza termica fornita al fan coil. L'uso delle EV offre i seguenti vantaggi:
- Bilanciamento dinamico della portata dell'acqua (in ogni condizione di carico) tramite valvole di regolazione indipendenti dalla pressione
- Utilizzando le posizioni fisiche delle Energy Valve™ in un edificio, le velocità della pompa possono essere ottimizzate per fornire una pressione appena sufficiente a soddisfare l'unità indice.
- Trasparenza completa del sistema (portata volumetrica, temperature, potenza di raffreddamento/riscaldamento, ...) con dati registrati sull'EV o, opzionalmente, nel Belimo Cloud
Ordina ora la nuova Belimo Energy Valve™
Scopri come la Energy Valve migliora la tua unità fan coil

Problemi comuni nelle unità fan coil e perché scegliere la Belimo Energy Valve™

Un'unità fan coil è messa in servizio ai seguenti valori: la portata dell'acqua di progetto è impostata a 0,11 l/s (0,029 GPM), con aria a 23 °C (73 °F) che entra nell'unità. Poiché il sistema è dinamico dopo un breve periodo di tempo la pressione nell'impianto aumenta a causa dei cambiamenti in altri punti del sistema idronico. In questa specifica unità fan coil, l'aumento della pressione ha causato l'aumento della portata che si traduce una portata eccessiva all'unità fan coil, abbassando di conseguenza il delta T e l'efficienza del trasferimento di calore.
Come conseguenza, un occupante dell'ambiente potrebbe aver trovato fastidiosa la portata dell'aria e aver impostato manualmente la velocità del ventilatore a un livello basso; man mano che la temperatura dell'ambiente aumenta, la valvola viene comandata dal regolatore ad aprirsi ulteriormente finché l'aria non è semplicemente più capace di rimuovere altra energia dallo scambiatore di calore. Questo fa sì che la temperatura dell'acqua di ritorno sia più fredda del previsto. Con l'acqua che scorre troppo velocemente per la portata dell'aria abbiamo una classica ricetta per un basso delta T; questo sta influenzando non solo questa unità, ma sta riducendo la capacità dell'impianto centrale, e la sovraportata è un significativo punto di consumo per le pompe con la nostra portata ora a 0,14 l/s (0,037 GPM).



Vi è la stessa unità fan coil che funziona come previsto; la portata dell'acqua di progetto è impostata a 0,11 l/s [0,029 GPM], con aria a 23 °C [73 °F] che entra nell'unità. Anche in questo caso il sistema fornisce un aumento di pressione dovuto ai cambiamenti in altri punti dell'impianto. Il misuratore di portata elettronico nell'EV rileva l'aumento della portata prima che il sensore ambiente possa registrare un aumento della temperatura e permette alla valvola di chiudersi leggermente per evitare di raggiungere la zona di saturazione.
Se l'unità fan coil è stata tenuta di nuovo a bassa velocità del ventilatore. Con l'aumento della temperatura dell'ambiente, la valvola viene comandata dal regolatore ad aprirsi ulteriormente, il che avrebbe fatto sì che l'aria non fosse più in grado di rimuovere energia dallo scambiatore di calore. Il Delta T manager fisso dell'EV riconosce la diminuzione del delta T e sovrascrive il segnale di posizionamento non permettendo alla valvola di aprirsi ulteriormente; questo elimina la condizione di sovraportata.
L'EV misura continuamente la portata e calcola se ha bisogno di compensare o meno, in base al segnale di posizionamento e al setpoint del Delta T manager. Il Delta T manager ha rallentato l'acqua per garantire che lo scambio di calore sia ottimale per la portata dell'aria impostata dall'utente. Questo risparmia l'energia della pompa e mantiene il sistema permanentemente ottimizzato.


Storia di successo: 5 stelle per l'efficienza energetica al Marriott Hotel Al Jaddaf di Dubai
La catena Marriott Hotel ha avviato la sua esperienza alberghiera a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 15 gennaio 2014.
Con uno splendido design e una posizione perfetta ad Al Jaddaf, questo hotel a 5 stelle è dotato di numerosi e raffinati servizi.
Questi comprendono camere di lusso completamente automatizzate e sistemazioni in suite che favoriscono il relax, con biancheria da letto di lusso, bagni in marmo, Internet ad alta velocità e TV a schermo piatto, nonché una vista sullo skyline di Dubai. L'hotel offre 352 camere di lusso e 128 appartamenti.
I prodotti Belimo sono stati implementati in modo efficiente e consentono un sistema sostenibile e privo di manutenzione.
-
Referenze – Marriott Hotel «Al Jaddaf», EAU
(pdf -
2,12 MB)