La nuova generazione di Belimo
Gli studenti e gli universitari di oggi saranno gli esperti di domani. Offrire loro un'opportunità per iniziare la carriera, metterli alla prova e incoraggiarli: questo è il nostro dovere.
Amministratore Delegato
Studenti
Nell'interesse di promuovere i giovani talenti e di formare gli studenti per il loro ingresso nella carriera professionale, Belimo offre varie opportunità per stagisti e studenti lavoratori.
Inoltre, diamo la possibilità agli studenti ETH provenienti dalle facoltà tecniche di svolgere uno stage di 5-6 mesi all'interno della divisione ricerca o sviluppo. Durante lo stage, agli studenti viene assegnato un progetto su cui lavorare in modo indipendente e che verrà completato o consegnato alla fine dello stage.
Inoltre, offriamo impiego a studenti lavoratori in tutti i settori, in modo che possano svolgere un lavoro part-time dal 20% al 40% parallelamente ai loro studi. Gli studenti lavoratori di Belimo sono soliti svolgere lavori pianificabili e ricorrenti all'interno del proprio team.
Siete interessati? Allora date un'occhiata alle nostre offerte di lavoro per studenti.
Se non avete trovato una posizione corrispondente, potete inviare la vostra candidatura spontanea a jobs@blimo.ch.
Apprendisti
Da molti anni offriamo formazione professionale agli apprendisti in diverse professioni e puntiamo a una quota di circa il 6-8% di apprendisti professionali nella forza lavoro qualificata come obiettivo a medio termine. Per realizzare la nostra missione, adottiamo un approccio supportivo ma orientato al rendimento e agli obiettivi, che incoraggia la responsabilità personale e si basa sul lavoro di squadra. Sviluppiamo ulteriormente la qualità della nostra formazione professionale attraverso il feedback, l'auto-riflessione critica e il continuo incoraggiamento del team di formazione professionale.