Belimo_sustainability_header02

Samen investeren in de toekomst

  1. Home
  2. Duurzaamheid

Materiality Map

De informatie die via het proces voor materialiteitsanalyse wordt verkregen, helpt bij beslissingen over de koers van het bedrijf en het duurzaamheidsbeleid en identificeert risico's en kansen.

Bij Belimo worden onze duurzaamheidsactiviteiten geleid door onze materiality map, een instrument dat relevante thema's indeelt volgens drie dimensies:

  • Strategisch belang voor het bedrijf
  • Impact op duurzame ontwikkeling
  • Relevantie voor belangrijke stakeholdergroepen.

Door deze thema's te identificeren en de stappen uit te voeren om deze aan te pakken, kunnen we onze relaties met stakeholders versterken, hoogwaardige kansen volgen, ons beschermen tegen risico's en succesvolle groeiresultaten op middellange en lange termijn behalen.

De materiality map geeft een overzicht van de thema's die zijn geïdentificeerd in het proces, dat begon met een analyse van de sector en een collegiale toetsing en werd ontwikkeld in samenspraak met het groepsmanagement in het hele bedrijf.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

belimo_materiality_map-new

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

De thema's die het meest relevant zijn voor het bedrijf worden beschouwd als onderdeel van de verdere ontwikkeling van onze strategische prioriteiten. Meer informatie over de thema's in de donkergrijze clusters "Interactie", "Impact" en "Focus" in ons jaarverslag.

Relevante thema's

Belimo-supply-chain-teaser

Toeleveringsketen

Het afgelopen jaar hebben we ons beheer van de toeleveringsketen afgestemd op een belangrijk project om de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen te verminderen. Tegelijk bouwen we middelen op voor het beheer van leveranciersaudits. 

  • Meer informatie (jaarverslag)
BELIMO_Mumbai-Building-2-RGB_960x

Duurzame speerpuntprojecten

Bij Belimo staan we voor energie-efficiënte HVAC-veldapparaten. Ook onze eigen activiteiten en gebouwen staan hiervoor. Daarom richten wij onze inspanningen op het verminderen van de ecologische voetafdruk van onze faciliteiten, zoals het CESIM House in India.

  • Meer informatie
Belimo_health-wellbeing

Bevordering van gezondheid en welzijn

Omdat we ongeveer 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, is een gezonde binnenluchtkwaliteit een prioriteit voor de volksgezondheid geworden. Met ons productportfolio dragen we rechtstreeks bij aan de zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht.

  • Meer informatie

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)