Was ist die Luftaufbereitung in Computerräumen (CRAC)?
Ein Gerät zur Luftaufbereitung in Computerräumen (CRAC) ist für Applikationen konzipiert, bei denen eine hochpräzise Luftaufbereitung mit genauer Regelung erforderlich ist. Dazu gehören die Kühlung von Rechenzentren, Serverumgebungen mittlerer und geringer Dichte, Telekommunikationsschaltanlagen, medizinische Operationssäle und Reinraumumgebungen.
Oft werden die Geräte für die Luftaufbereitung in Computerräumen als so kritisch angesehen, dass sie ein eigenes Kaltwassersystem benötigen. Angesichts der Tatsache, dass ständig die maximale Leistung verfügbar sein muss, kann das gesamte System nicht von der Kaltwasserrückstellung profitieren, da ein CRAC-Gerät Wasser mit einer vordefinierten Temperatur benötigt, um sicherzustellen, dass die Spitzenleistung immer verfügbar ist.
Jetzt das neue Belimo Energy Valve™ bestellen
Erfahren Sie, wie das Energy Valve Ihre Computerraum-Klimaanlage verbessern kann

Häufige Probleme mit CRAC-Geräten und warum Sie sich für das Belimo Energy Valve™ entscheiden sollten
Da die CRAC-Geräte in der Lage sein müssen, jederzeit die maximale Last zu bewältigen, kann das gesamte System nicht von der Kaltwasserrückstellung profitieren, da Wasser mit vordefinierten Temperaturen benötigt wird, um sicherzustellen, dass die Spitzenleistung immer verfügbar ist. Angesichts der kritischen Aufgabe der CRAC-Geräte besteht die Tendenz, dass sie überdimensioniert ausgewählt und übermässig in Betrieb genommen werden. Der daraus resultierende Überlauf kann vom CRAC-Gerät nicht in Energie umgewandelt werden und spiegelt sich in erhöhten Wassertemperaturen oder einem niedrigen Delta T wider.
Ein Belimo Energy Valve™ mit Leistungsregelung und Delta-T-Management kann sicherstellen, dass auch bei schwankenden Wassertemperaturen Spitzenleistungen verfügbar sind.
Parametrieren Sie Ihr EV so, dass es die Leistungsregelung verwendet, und legen Sie die erforderliche Auslegungsleistung fest. Das Ventil moduliert dann, abhängig vom Eingang der Steuerquelle, die Leistungsabgabe, indem es den Durchfluss in Abhängigkeit vom Delta T variiert, um die gewünschte Leistung zu erreichen.
Anhand der Formel Q = M x CP x Delta T (Leistung = Masse x spezifische Wärmekapazität x Differenztemperatur) können Sie erkennen, dass Durchfluss und Delta T miteinander verknüpft sind, wenn es um die Leistung eines Wärmetauschers geht. Wir können eine Variable nicht ändern, ohne die andere zu beeinflussen.
Die Leistungsregelung nutzt diese Formel, um den Durchfluss entsprechend dem aus dem Stellsignal abgeleiteten Leistungsbedarf anzupassen. Dies ist ein langsamer Prozess, sodass schnelle Änderungen der Vorlauftemperatur nicht zu schnellen und wiederholten Ventilbewegungen führen.
Anwendungsbeispiel
Das in der folgenden Abbildung dargestellte CRAC-Gerät muss 29.4 kW [100'000 BTU] liefern. Es hat einen Auslegungsdurchfluss von 1 l/s [16 GPM] und eine Vorlauftemperatur von 7°C [45°F], mit einer erwarteten Rücklauftemperatur von 14°C [57°F]. Dies wird als «Auslegungslast» betrachtet.
Bei geringer Systembelastung kann die von der Kältemaschine gelieferte Wassertemperatur erhöht werden, um Energie zu sparen. Wenn das gleiche Gerät nun eine Vorlauftemperatur von 10°C [50°F] hat, könnte die höhere Vorlauftemperatur zu einem niedrigeren Delta T führen, was die verfügbare Leistung verringern würde. Da das Belimo Energy Valve™ ein niedrigeres Delta T gemessen hat, kann die Durchflussmenge auf 1.4 l/s [22 GPM] erhöht werden, um die erforderliche Leistung zu erreichen. In diesem Fall hat die Änderung der Vorlaufwassertemperatur keine negativen Auswirkungen auf die Fähigkeit des CRAC-Geräts, die erforderliche Kühllast zu erfüllen.
Problem: 100%ige Leistungsanforderung verhindert variable Wasserdurchflussmengen
Die Abbildung zeigt ein CRAC-Gerät, das für eine Leistung von 29.4 kW [100'000 BTU] ausgelegt ist. Um sicherzustellen, dass die Spitzenleistung immer verfügbar ist, wäre es normalerweise nicht möglich, die Vorlauftemperatur zu variieren.
Lösung: leistungsregelungsfähiges Energieventil
Die Abbildung zeigt das gleiche Gerät mit dem gleichen Bedarf für 29.4 kW [100'000 BTU]. Das Energieventil hat jedoch die erhöhte Vorlauftemperatur von 10°C [50°F] erkannt und die Durchflussmenge erhöht, um die vom Stellsignal geforderte Leistung zu erbringen.