Abzweigdurchfluss-System
Grosse verteilte Systeme, entweder als Gebäude oder als Teil eines grösseren Bezirkssystems, benötigen ein gutes Delta T, um effektiv arbeiten zu können.
Der Einsatz des Energieventils an jeder Einheit ist nicht immer praktikabel, und die Installation des Energieventils an den Hauptsteigleitungen oder am Eingang des Gebäudes für die Fernkühlung ist nicht ratsam, da der Delta-T-Manager beim Versuch, ein ganzes Gebäude zu verwalten, einzelne Einheiten aushungern könnte.
Schematische Darstellung
Das in der Abbildung dargestellte System mit den Belimo Energy Valves bietet die folgenden vorteilhaften Funktionen:
- Der Durchfluss zum Abzweig wird überwacht und kann so eingestellt werden, dass ein Überlaufen zum Boden verhindert und das Delta T mit überwacht wird.
- Die Energiezufuhr zu jedem Abzweig wird überwacht. Dies kann protokolliert werden. Dabei kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn die Nachfrage in einem bestimmten Abzweig drastisch ansteigt.
- Der Durchfluss durch die einzelnen Endgeräte kann nun mithilfe des am Energieventil angebrachten Durchflusssensors überprüft werden, indem diese nacheinander geöffnet werden. Durch Schliessen aller Ventile lässt sich feststellen, ob die Ventile Wasser durchlassen, wenn sie geschlossen sind, oder ob ein Bypass-Ventil geöffnet ist.
- Volle Abzweigtransparenz (Volumenstrom, Temperaturen, Kühl-/Heizleistung usw.) mit Datenaufzeichnung und Anbindung an die Belimo Cloud.
Jetzt das neue Belimo Energy Valve™ bestellen
Erfahren Sie wie das Energy Valve ihr Abzweigdurchfluss-System verbessert

Häufige Probleme in Abzweigen von Endgeräten und wie das Belimo Energy Valve™ sie löst
Grössere Gebäude haben komplexe Verteilersysteme und sind bewohnt, sodass die Nachrüstung eines Energieventils an jedem Endgerät unpraktisch ist. Fehlende Kapazitäten zu Spitzenzeiten oder Bussgelder von Fernwärmeversorgern veranlassen Gebäudeeigentümer jedoch häufig, nach einer Lösung zu suchen. Die Abbildung zeigt ein druckabhängiges System mit einem einzigen Strangregulierventil. Dies ist eine typische Vertragsinstallation von mehreren Niedertemperatur-Heizgeräten, die beispielsweise für Fussbodenheizungen verwendet werden.

Abhilfe schafft die Nachrüstung von Belimo Energy Valves in jedem Abzweig. Durch die Überwachung des Durchflusses und des Delta-T, die an eine Reihe von Endgeräten geliefert werden, können die Anlagenteams problematische «Durchlaufgeräte» und offen gelassene Bypässe identifizieren.
Durch diese Konzentration wird die Effizienz schnell verbessert, da ein gezielter Ansatz zur Lösung der Probleme geboten wird. Dazu gehört das Ersetzen von durchgehenden oder festsitzenden Endventilen durch luftblasendichte Zonenventile oder das Schliessen eines Bypass-Ventils, das versehentlich offen gelassen worden ist.
Unser Bedürfnis, Gebäude effizienter zu betreiben, führt dazu, dass die Wasserdurchflussmengen nicht nur einmal, sondern mehrmals pro Saison überprüft werden müssen. Die Erfahrung zeigt, dass Mieterausbauten oder Änderungen am Hydrauliksystem sich negativ auf Nicht-PI-Installationen auswirken. Doch selbst wenn PI-Ventile installiert sind, sollte die Überprüfung der identifizierenden Durchgangsventile und offenen Bypässe weiterhin Priorität haben, um Delta T in einem akzeptablen Bereich zu halten.
Geisterenergie/Passage/Leckage wird in der Regel verwendet, um den Prozess zu beschreiben, bei dem Wasser ungewollt von der Vorlaufseite in den Rücklauf gelangt. Wie in der Abbildung dargestellt, wird ein Bypass nach der Wartung oder bei Leckraten des Axialventils offen gelassen. Diese kleinen Mengen summieren sich schnell, wenn sie in grosser Zahl vorkommen. Die Geschwindigkeit, mit der diese Ventile durchlässig oder undicht werden, wird mit der Zeit durch die Ansammlung von Schmutz auf den Ventilsitzen verschlimmert.

Durch den Einsatz eines EV in der Abzweigleitung können wir den Gesamtdurchfluss zum Boden und zu jeder einzelnen Einheit messen. Sie können sicherstellen, dass Bypässe geschlossen und Ventile nicht undicht sind. Sollte eine Reihe von Endventilen undicht sein, kann die charakteristische Kugelhahntechnik im EV geschlossen werden, wodurch die Verschwendung gestoppt wird, wenn die Abzweigung nicht in Gebrauch ist.

Oft sind die Endgeräte statisch abgeglichen, was dazu führt, dass sie bei Teillast überlaufen und ein niedriges Delta T liefern. Ventile können Wasser durchlassen, obwohl sie geschlossen sein sollten. Manchmal kann sogar ein offen gelassener Bypass unentdeckt bleiben, wodurch der Druck sinkt und das Delta T nach unten gezogen wird.

Der im Belimo Energy Valve™ integrierte Delta-T-Manager ist eine Funktion, die kontinuierlich die Temperaturspreizung misst. Diese Informationen können entweder dazu verwendet werden, einen Alarm auszulösen, während Sie bei der Fehlersuche in der Abzweigung nach durchlässigen/undichten Ventilen oder offen gelassenen Bypässen suchen. Sobald die Abzweigung so gut wie möglich funktioniert, können Sie den Delta-T-Manager aktivieren, um die Überläufe in der Abzweigung zu begrenzen.

Erfolgsgeschichte: Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen (Deutschland)
Intelligentes Energieventil behebt langjährige Hydraulikprobleme
Das Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen (Deutschland) ist über das Emsland hinaus bekannt für medizinische und pflegerische Kompetenz, modernste Technik zur Diagnostik und Therapie sowie für ein ansprechendes Ambiente. Viele Modernisierungen wie Erweiterungen oder Umbauten hatten jedoch im Laufe der Jahre zu Problemen in den hydraulischen Verteilerkreisen des Krankenhauses geführt. Diese konnten erst mit dem Einsatz von Belimo Energy Valves behoben werden.
-
Report - Krankenhaus Ludmillenstift, Deutschland
(pdf -
8.38 MB)