Petits appareils, impact majeur.
Redéfinition du confort par l'innovation
Solutions pour le confort
Un système immotique de pointe est indispensable pour assurer une bonne qualité de l’air et des températures agréables afin d’offrir aux occupants les meilleures conditions ambiantes possible. Cependant, une bonne qualité de l’air ne constitue pas le seul prérequis pour assurer un confort ambiant optimal – le rapport de pression entre l’air d'admission et l’air de retour doit être maintenu dans les pièces et les conduits d’air. La capacité de réguler les conditions ambiantes de chaque pièce constitue l’élément le plus important. D’une grande fiabilité, les composants de CVCA de Belimo s’harmonisent parfaitement avec ces facteurs déterminants afin de garantir en tout temps le confort et la productivité dans les différentes pièces.
Les dispositifs de chauffage et de refroidissement d’une centrale, des appareils de traitement d’air et des éléments terminaux sont équipés de capteurs, de servomoteurs de registres et de robinets de réglage qui, reliés en réseau les uns avec les autres, procurent un plus grand sentiment de mieux-être dans les pièces. Nos composants de CVCA intelligents assurent une excellente qualité de l’air pour un confort ambiant optimal.
Nos capteurs Belimo – Les fondements du confort
La gamme de capteurs Belimo est le résultat de plus de quatre décennies d'expérience, de recherche et d'efforts soutenus pour fournir des technologies à valeur ajoutée aux clients de l'industrie du CVCA. La conception unique des capteurs facilite leur installation et leur intégration, ce qui se traduit par des coûts réduits et un rendement optimal du système. Nous offrons une gamme complète de capteurs d’une grande précision assurant une stabilité à long terme pour un confort intérieur optimal. Notre large gamme de produits comprend des capteurs qui mesurent la température, l’humidité, la pression, le CO2, les composés organiques volatils (COV) et le débit dans les tuyaux, conduits d'air et utilisations extérieures. Belimo est votre source d’approvisionnement unique en matière d’instruments de terrain CVCA et ce quel que soit le projet immobilier.
Pour en savoir plus : les facteurs déterminants du confort thermique
Bien qu'il existe des directives en matière de qualité de l'air intérieur, les variables de situation telles que la fonction de la pièce, les vêtements, le niveau d'activité des personnes présentes dans la pièce, et tout simplement les besoins très personnels des occupants de la pièce, varient considérablement. La température de la pièce devient plus perceptible au fur et à mesure que l'on y reste. Durant la période de chauffage, il est recommandé de maintenir les températures au niveau du sol dans une plage de 20 à 22 °C (comparativement à 25 à 26 °C en été). Un taux d'humidité excessivement élevé ou bas a également une incidence sur le bien-être, la productivité et même sur la santé. Informez-vous plus précisément sur les facteurs déterminants du confort thermique.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 Mo)
Robinets de réglage indépendants de la pression pour un confort ambiant parfaitement équilibré
Les robinets de réglage indépendants de la pression (PI) servent à assurer que les systèmes hydroniques sont en tout temps parfaitement équilibrés pour un plus grand confort. La technologie dont sont issus les robinets à tournant sphérique permet de maximiser les économies d’énergie des systèmes de pompage à débit variable tout en relevant les grands défis en matière de réglage des débits. Regardez la présentation Belimo Talk ci-dessous et apprenez-en davantage sur la dynamique d'un système hydronique et sur la manière de s'assurer que le rendement du bâtiment correspond parfaitement à la dimension de conception des robinets. Belimo offre une série de robinets de réglage indépendants de la pression (PI) allant des robinets PIQCV compacts en passant par les robinets de réglage ePIV offrant une véritable mesure du débit, jusqu'au robinet de réglage Energy Valve qui optimise, documente et améliore le rendement des serpentins d’eau.
Rodrigo vous informe sur la manière d'assurer un confort optimal à l’aide de robinets indépendants de la pression
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 Mo)
Rodrigo vous informe sur la façon d'obtenir un système hydronique parfaitement équilibré
Fournir aux systèmes hydroniques le débit requis peut s’avérer tout un défi en raison des changements de pression. Le simulateur Hydronic Simulator de Belimo a été conçu pour aider à mieux comprendre la dynamique des systèmes hydroniques à l’aide des robinets d’équilibrage manuel et les robinets indépendants de la pression. Téléchargez l’Hydronic SimulatorMC Belimo en format Excel et apprenez à utiliser l'Hydronic SimulatorMC Belimo avec le Belimo Talk enseigné par Rodrigo.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 Mo)
Les servomoteurs pour systèmes à volume d'air variable (VAV) garantissent un confort intérieur parfaitement équilibré
La vitesse de déplacement de l’air constitue un autre facteur déterminant pour le confort des occupants. Lorsqu’il se produit des courants d’air (souvent dans des pièces où le système de ventilation et de conditionnement d’air est défectueux), les occupants peuvent ressentir sur la peau une hausse de refroidissement par évaporation, ce qui peut s’avérer très déplaisant pour plusieurs personnes. La vitesse de l'air est également importante pour l'acoustique de la pièce. Des vitesses d'air trop élevées au niveau des boîtes à volume d'air variable (VAV) et des sorties d'air peuvent provoquer des bruits et des sifflements dérangeants.