plate-heat-exchanger

Fernwärme oder Kühlung/ Plattenwärmetauscher

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ und thermischer Energiezähler
  3. HVAC Applications

Was ist ein Plattenwärmetauscher?

Plattenwärmetauscher werden häufig zur Trennung von Primär- und Sekundärkreisläufen in HLK-Systemen eingesetzt. Diese Kreisläufe können unterschiedliche Bedingungen für das Medium oder den statischen Druck aufweisen. Bei der Strömung kann es sich um Gleichstrom oder Gegenstrom handeln.

Wärmetauscher werden häufig in hohen Gebäuden eingesetzt, um den durch grosse Wassersäulen verursachten Schwerkraftdruck zu verringern. Plattenwärmetauscher finden auch sehr häufig Anwendung in Fernwärme- und Fernkältesystemen. Ebenfalls sehr verbreitet ist ihr Einsatz in Lastkreisen zur Erwärmung von Warmwasser mit einem Heizkessel.

plate-heat-exchanger-schematic-de


Jetzt das neue Belimo Energy Valve™ bestellen

Erfahren Sie, wie das Energy Valve Ihre Plattenwärmetauscher verbessern kann





Energy Valve
Jetzt bestellen




Häufige Probleme in Gebäuden und warum Sie sich für das Belimo Energy Valve™ entscheiden sollten

Manchmal sind die Strömungsrichtungen durch die Wärmetauscher nicht richtig gewählt, was zu einer Verringerung der Wärmeübertragungsleistung führt.

Plattenwärmetauscher: Kühlungsübergabestation mit direktem Durchfluss    Plattenwärmetauscher: ∆ϑm durchschnittliche Temperaturdifferenz bei direktem Durchfluss
Die beiden nachstehenden Abbildungen zeigen zwei mögliche Strömungsinstallationen, wobei die Gegenstromanlage eine wesentlich bessere Wärmeübertragung aufweist. Dies führt zu einem grösseren Delta T und damit zu einer höheren Energieeffizienz. Das Energy Valve ist in der Lage, falsche Durchflussrichtungen zu erkennen. Wenn dies erkannt wird, wird ein Alarmzeichen an die Gebäudeleittechnik gesendet, was bei der Inbetriebnahme überprüft werden kann.

Plattenwärmetauscher: Kühlungsübergabestation mit Gegenstromanlage    Plattenwärmetauscher: ∆ϑm mittlere Temperaturdifferenz bei Gegenstrom


Ein herkömmlich aufgebauter Plattenwärmetauscher verfügt über einen Energiezähler und ein herkömmliches Strangregulierventil, das den maximalen Durchfluss durch den Wärmetauscher steuert. Wie die Abbildungen jedoch zeigen, führen Druckschwankungen auf der Primärseite zum Überlaufen des Wärmetauschers, was zu einem niedrigen Delta und einer schlechten Wärmeaustauschleistung führt.

Plattenwärmetauscher: Typischer Auslegungsdurchfluss (Kühlanwendung)    Plattenwärmetauscher: ∆ϑm mittlere Temperaturdifferenz bei Auslegungsdurchfluss

Plattenwärmetauscher: Overflow caused by pressure fluctuations    Plattenwärmetauscher: ∆ϑm mittlere Temperaturdifferenz bei Überlauf
Indem wir das traditionelle Ausgleichs- und Regelventil durch ein druckunabhängiges Ventil ersetzen, lösen wir das Problem der Druckschwankungen im System. Dies ist ein Fortschritt, erfordert aber immer noch den Einsatz mehrerer Geräte, einschliesslich eines separaten thermischen Energiezählers

Plattenwärmetauscher: Dynamischer Abgleich
Wir gleichen mit einem einzigen Energieventil das System dynamisch aus, überwachen den Energieverbrauch für die Abrechnung und zeichnen das erreichte Delta T auf. Dies reduziert die Anzahl der zu installierenden Geräte und ermöglicht eine einfache Installation.

Plattenwärmetauscher: Dynamischer Abgleich mit Delta-T-Überwachung


Die meisten Wärmetauscher leiden unter Verschmutzung auf einer oder beiden Seiten der Kreisläufe. Geringfügige Verschmutzungen auf einer Seite können die thermische Energieübertragung erheblich beeinträchtigen und das Delta T drastisch reduzieren.
Die Zeit, in der der Delta-T-Manager aktiv ist, ist ein Indikator für den Verschmutzungsprozess. Wenn der Delta-T-Manager nach einer gewissen Zeit für längere Zeit aktiv bleibt, sollte der Wärmetauscher gereinigt oder ausgetauscht werden.

Erfolgsgeschichte: Bürogebäude im US-Bundesstaat Tennessee

tennessee_office_building

Der Citizens-Plaza-Komplex befindet sich im Zentrum von Nashville. Auf den 25'550 Quadratmetern des 1984 errichteten 15-geschossigen Bürogebäudes der Klasse A ist eine Reihe von Behörden des US-Bundesstaats Tennessee untergebracht. An einem normalen Arbeitstag halten sich dort zwischen 800 und 1'200 Personen auf. «Beim Citizens Plaza fielen für thermische Ineffizienz aufgrund des geringen Delta T und des Überpumpens hohe Gebührenzahlungen an den Fernwärmeversorger Metro Nashville an», berichtet Chad Lovell, Betriebs- und Sicherheitsexperte bei JLL. Nach der Inbetriebnahme aller 15 Belimo Energy Valves im Citizens Plaza ging der durchschnittliche Gebäudedurchfluss bei voller Belegung gegenüber dem Vorjahr, in dem noch die ursprünglichen Hubventile in Betrieb waren, um mehr als 12.6 l/s zurück. Durch das Nachrüstprojekt konnte mithilfe der Belimo Energy Valves die gepumpte Kaltwassermenge um 49% verringert werden. Dies entspricht Einsparungen von rund 23'000 USD pro Jahr.

  • Projektübersicht (Video)
  • Success Story - Tennessee State Building, USA (pdf - 1.91 MB)

Bestellen Sie das Belimo Energy Valve™ im Webshop

  • Jetzt kaufen

Mehr über das Belimo Energy Valve™

  • Mehr Informationen

Das Belimo Energy Valve™ in anderen HLK-Anwendungen

  • Lesen Sie jetzt mehr