Segurança intransigente
Segurança intransigente
Os atuadores de segurança da Belimo salvam vidas e ajudam a minimizar os danos aos prédios e ativos tangíveis. Confiabilidade que foi especialmente projetada para dampers de fogo e fumaça como parte fundamental de uma estratégia abrangente de gestão de segurança contra incêndio em edifícios.
Uma linha completa de atuadores de execução rápida e com função de segurança aumentam a segurança, prevenindo situações perigosas e garantindo condições controladas em espaços de produção, laboratórios e outras áreas sensíveis.
Tecnologia que salva vidas
A Belimo é o líder de mercado global em atuadores de segurança de incêndio devido à sua competência industrial e às inovações contínuas que ajudaram a aumentar os níveis de segurança em prédios, ao longo das últimas décadas. Um exemplo da trava da posição de segurança patenteada que, em caso de incêndio, mantém o atuador do damper corta-fogo firmemente na sua posição fechada.
Saiba mais sobre os atuadores com proteção contra incêndio e controle de fumaça com Stefan
Os atuadores de segurança da Belimo para dampers corta-fogo e de controle de fumaça ajudam a salvar vidas e proteger a propriedade no caso de incêndios. A proteção técnica contra incêndio é mais importante do que nunca, especialmente em edifícios modernos com projetos incomuns, de uso misto ou com a complexidade e o tamanho crescentes dos edifícios. A Belimo é o líder mundial de mercado de motorização de dampers corta-fogo e de controle de fumaça com especialização e experiência bem fundamentadas. Saiba mais sobre as soluções de segurança da Belimo com Stefan.
Proteger vidas e ativos
Os atuadores com retorno por mola ou atuadores de segurança eletrônica oferecem operação confiável no caso de um evento crítico. Os procedimentos de controle da qualidade garantem 100% de inspeção de cada dispositivo, completa rastreabilidade e 90 rotinas de teste para garantir que os mais altos padrões de qualidade sejam atingidos.
Saiba mais sobre as gamas de atuadores com função de segurança com Stephan
Os atuadores com função de segurança da Belimo foram desenvolvidos para dampers e válvulas que exigem uma disponibilidade máxima para proteger os sistemas AVAC contra condições climáticas adversas e outros eventos potencialmente perigosos. Aprenda com Stephan sobre o impacto que os atuadores com função de segurança da Belimo têm na proteção da vida e de ativos tangíveis, além de evitarem danos financeiros.
Controle de ambientes críticos
Os atuadores de execução muito rápida têm um grande impacto na garantia de condições controladas de espaços de produção, laboratórios e outras áreas sensíveis. Os atuadores da Belimo abrem e fecham dampers de ar a máxima velocidade com baixos níveis de ruído e mesmo em condições adversas.
Influência da qualidade do ar interno em nossa saúde
As pessoas passam aproximadamente 90% do tempo em ambientes fechados e respiram 12.000 litros de ar por dia. Por isso, é importante entender a poderosa influência que a qualidade do ar interno exerce sobre o nosso bem-estar. A Belimo compartilha as suas ideias aprofundadas sobre os efeitos da umidade interna, de COV e de sistemas centrais de tratamento de ar e apresenta sugestões valiosas para a sua saúde.
Leia mais a respeito: