Perguntas frequentes sobre RetroFIT+
P: Qual é o significado de "+" no título RetroFIT+?
R: O "+" significa o valor adicional que a Belimo agrega a projetos de modernização. A Belimo oferece muitos produtos que são perfeitamente adequados para projetos de renovação, incluindo atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores. Se for necessário um adaptador ou uma linkage, nossa ampla linha de acessórios de modernização garante um processo simples de instalação no local. Se nossas ofertas padrão não incluírem o produto de substituição ideal, também oferecemos a opção de produtos e linkages personalizados. No entanto, nossa consultoria de aplicações e suporte vai além do fornecimento do produto correto. Os gerentes de vendas e especialistas em aplicações da Belimo têm o compromisso de ajudar você a determinar a abordagem ideal para seu projeto de renovação.
P: A modernização envolve apenas a economiza de energia?
R: Não. Os projetos de modernização não só podem aumentar a economia de energia, como também podem melhorar o conforto dos ocupantes, reduzir as emissões de carbono e manter o valor do edifício por meio de renovações.
P: O RetroFIT+ abrange as áreas de água e ar?
R: Sim. Temos uma ampla variedade de atuadores para damper, sensores e válvulas de controle que se adaptam perfeitamente a uma grande variedade de projetos de renovação.
P: Temos diversas centenas de válvulas com atuação térmica que já estão instaladas há 25 anos em nosso edifício comercial, e elas ainda estão funcionando. Posso simplesmente atualizar os atuadores e manter as válvulas inalteradas?
R: Sim, você tem a opção de atualizar apenas os atuadores. No entanto, é altamente recomendável considerar a substituição completa das válvulas e dos atuadores. Esses atuadores térmicos mais antigos são conhecidos pelo alto consumo de energia e, ao atualizar para uma tecnologia mais recente, é possível reduzir consideravelmente os custos operacionais. Além disso, devido à antiguidade da válvulas, pode haver contaminação da tubulação, o que pode causar um travamento ocasional da válvula. A preocupação mais essencial é que a tecnologia de válvulas mais antigas tende a desenvolver vazamentos que pioram com o tempo. Nesse caso, é altamente recomendável substituir as válvulas por válvulas esfera estanques e autolimpantes. Isso não apenas elimina os custos de manutenção, mas também resulta na economia de custos operacionais no longo prazo e garante a preparação de seu sistema para o futuro.
P: Durante o evento de RetroFIT+, foi mencionada uma abordagem de modernização minimamente invasiva. Você pode explicar melhor como é esse processo?
R: A abordagem de modernização minimamente invasiva se concentra em evitar ações importantes e que causam interrupções, como a substituição imediata de caldeiras ou chillers, o que geralmente exige investimentos consideráveis e pode interromper as operações em andamento. Em vez disso, recomendamos começar com modernizações menores, como a integração de dispositivos de campo tecnologicamente avançados para melhorar a eficiência dos sistemas existentes. Essas etapas iniciais ajudam a identificar áreas de melhoria e permitem alcançar aprimoramentos graduais em todo o sistema. Muitas vezes, essas ações podem ser alinhadas com o orçamento de operações existente, o que faz com que o processo seja mais harmonioso e cause menos interrupções.
P: Como engenheiro de planejamento, acredito que os projetos de modernização podem ser bastante complexos. Sua empresa pretende assumir a minha função?
R: De forma alguma. Nosso objetivo é aprimorar suas capacidades e apoiar o seu trabalho. Ampliamos nossos recursos, incluindo suporte hidrônico e de ventilação em nossas equipes de vendas, e integramos ferramentas digitais para simplificar suas tarefas diárias. Nosso objetivo principal é oferecer um suporte abrangente e simplificar seus esforços profissionais.
P: Como podemos determinar quando é hora de substituir um atuador da Belimo? Devemos realizar qualquer tarefa de manutenção preventiva?
R: Os atuadores da Belimo não precisam de manutenção. Os conjuntos de engrenagens não utilizam óleo, o que elimina a necessidade de graxa, óleo ou qualquer outro tipo de manutenção preventiva.
A decisão de substituir um atuador depende de diversos fatores. No entanto, é essencial observar que a Belimo especifica e garante um ciclo operacional mínimo para todos os nossos produtos de atuação. Isso inclui um milhão de ciclos parciais e 100 mil ciclos completos de abertura/fechamento.
P: Temos alguns atuadores antigos nas válvulas e não conseguimos encontrar um substituto imediato. É possível substituir apenas o atuador por um produto Belimo ou teremos que comprar uma válvula e um atuador totalmente novos?
R: A substituição de todo o conjunto da válvula ou apenas a modernização do atuador depende de diversos fatores fundamentais, incluindo a condição da válvula e a facilidade de substituição. Além disso, ao longo dos anos, a tecnologia de válvulas tem avançado consideravelmente, por isso é essencial considerar tanto as necessidades atuais quanto as metas de desempenho futuro do edifício. Se decidir manter a válvula existente e modernizar o atuador, oferecemos várias soluções para atuadores e linkages. Você pode explorar essas opções usando nosso RetroFIT+ App ou a RetroFIT+ Product Replacement Tool disponível em nosso site para encontrar a solução de substituição mais apropriada para sua situação específica.
P: Como podemos fazer o download do RetroFIT+ App?
R: O App está disponível na Apple App Store ou na Google Play Store.
P: O RetroFIT+ App serve apenas para produtos da Belimo ou também funciona com produtos de terceiros?
R: O RetroFIT+ App foi projetado principalmente para atuadores, válvulas e sensores de terceiros e oferece opções de substituição da Belimo.
P: Como o RetroFIT+ App identifica um produto por meio de uma foto, especialmente se não for um produto da Belimo?
R: O RetroFIT+ App utiliza a funcionalidade de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para reconhecer o código de tipo do produto de um terceiro. Em seguida, ele procura um resultado correspondente em nosso banco de dados do RetroFIT+ com base no código reconhecido.
P: Se a qualidade da água não for ideal, você recomenda proteger a Energy Valve com um pré-filtro, como, por exemplo, um filtro simples?
R: Sim, é aconselhável instalar um filtro ao trabalhar com água potencialmente contaminada.
P: É correto afirmar que um damper de fechamento é substituído por um atuador para damper proporcional e controla a posição com base nos níveis de CO2?
R: Sim. Para regular os níveis de CO2, substituímos um damper de fechamento por um damper de ar proporcional, normalmente em um sistema de volume de ar variável (VAV). Esse componente VAV é essencial para o balanceamento do sistema aeráulico.
P: Os atuadores de modernização de válvula globo da Belimo podem ser instalados em todos os tipos de válvulas globo?
R: Oferecemos um atuador da válvula globo universal que é compatível com uma ampla variedade de válvulas globo, com abrangência superior a 90% dos casos. Se precisar motorizar uma válvula globo especial, também oferecemos opções de linkages personalizadas. É possível utilizar a seção "Medição e motorização" do nosso RetroFIT+ App para verificar as dimensões do eixo da válvula e determinar o produto de substituição adequado.
P: Por que a Energy Valve é adequada para renovações?
R: Atualizar para uma Energy Valve é como instalar um dispositivo de eficiência energética de última geração. Quando integrada a um sistema existente, ela elimina com eficácia a circulação oculta da vazão de água durante os períodos de espera. Além disso, a Energy Valve oferece dados valiosos e transparência total do sistema, o que facilita a melhoria do desempenho de um sistema operacional.
P: Quais aplicações de modernização são adequadas para a Energy Valve?
R: Um bom ponto de partida com a Energy Valve é utilizá-la para substituir as válvulas de controle convencionais, normalmente no nível do equipamento, como unidades de tratamento de ar (AHUs). É possível realizar a modernização em etapas, por exemplo, começando com o sistema de água gelada e depois continuar com base nisso. Cada instalação de uma Energy Valve aumenta imediatamente o potencial de economia e a eficiência, além de oferece transparência em relação ao desempenho do sistema.
P: A Energy Valve é alimentada por uma bateria ou conectada a uma fonte de alimentação?
R: A Energy Valve é conectada e recebe energia por meio de Power over Ethernet (PoE).
R: Qual é o diâmetro nominal máximo da Energy Valve?
R: A Energy Valve está disponível até um tamanho nominal de diâmetro de 150.
P: Por que a conexão entre a Energy Valve e entradas como CO2 ou termostatos não é feita sem fios para alcançar uma instalação mais rápida?
R: A nossa Energy Valve e sensores de CO2 são equipados com conexões BACnet ou Modbus para facilitar a comunicação da demanda de energia do espaço ao sistema de produção. Essa conexão com fio garante a confiabilidade e a compatibilidade com os sistemas de automação do edifício.
P: A maioria dos edifícios continua a contar com sistemas tradicionais de ventilação e balanceamento mecânicos. Como podemos convencer os usuários finais a considerar a utilização da Energy Valve?
R: A abordagem mais atrativa para convencer os usuários finais é destacar a transparência que a Energy Valve oferece à aplicação. Normalmente, os clientes começam o processo de modernização por meio da implementação de uma Energy Valve em um ponto específico. Após a otimização dessa parte da instalação e do alcance dos benefícios, a adição gradual de outras Energy Valves ao sistema se tornará viável.
P: Vocês oferecem uma Energy Valve com classificação IP65?
R: Não, não temos uma Energy Valve com classificação IP65.
P: A integração da Belimo Energy Valve com um acionamento de frequência variável (VFD) pode proporcionar benefícios adicionais em comparação com a utilização de apenas uma bomba controlada por VFD?
R: As posições de válvulas eletrônicas independentes de pressão, como a BelimoEnergy Valve, oferecem uma imagem ideal da perda de carga criada pela válvula. Com o conceito de otimizador de bomba, é possível otimizar a perda de carga da válvula e reduzir a velocidade da bomba com o VFD. AEnergy Valve também conta com um gerenciador de Delta T integrado para otimizar a vazão e manter o delta T desejado. Um VFD é essencial para que o gerenciador de Delta T funcione com eficácia.
P: Observamos que, após a ativação do gerenciamento do Delta T baixo da Energy Valve, houve uma redução da saída de energia em diversas AHUs. Essa economia de energia é proveniente da Energy Valve ou estamos apenas replicando a economia de vazão para o cliente? Como podemos incorporar isso ao cálculo do retorno financeiro?
R: Após a instalação será possível monitorar inicialmente o desempenho da Energy Valve sem o gerenciamento do Delta T ativado, o que oferece um valor de consumo de referência. Após um período específico, você pode ativar o gerenciador de Delta T para gerar economia de energia. A redução resultante no consumo de energia pode ser considerada nos cálculos de retorno financeiro.
P: O sistema elétrico é mais caro do que o pneumático?
R: Em última análise, isso depende da perspectiva e da situação. O investimento total será maior se você ainda não tiver um sistema de gerenciamento predial (BMS). No entanto, o aumento da eficiência ajudará a pagar o investimento e, muitas vezes, há incentivos disponíveis para reduzir ainda mais os custos.
P: Não compreendo direito por que as válvulas independentes de pressão são melhores do que as válvulas globo. Nosso BMS controla a temperatura do ar de descarga ao movimentar as válvulas com um loop PID e, portanto, o sistema já realiza um autoajuste. Por que eu precisaria de produtos PI, ou eles servem apenas para edifícios sem BMS?
R: Essa pergunta exige uma explicação mais longa. Recomendamos falar com seu representante de vendas local da Belimo ou assistir as nossas sessões de treinamento gratuitas que discutem esse tópico, inclusive este vídeo.
P: Em média, quanto tempo leva para amortizar os custos dos novos dispositivos?
R: O tempo necessário para amortizar os custos dos novos dispositivos por meio da economia de energia pode variar dependendo do caso real de instalação e utilização. No entanto, em muitos casos, o período de amortização varia de 1 a 3 anos.