Segurança intransigente
Os atuadores de segurança da Belimo salvam vidas e ajudam a minimizar os danos aos prédios e ativos tangíveis. Confiabilidade que foi especialmente projetada para dampers de fogo e fumaça como parte fundamental de uma estratégia abrangente de gestão de segurança contra incêndio em edifícios.
Uma linha completa de atuadores de execução rápida e com função de segurança aumentam a segurança, prevenindo situações perigosas e garantindo condições controladas em espaços de produção, laboratórios e outras áreas sensíveis.
Tecnologia que salva vidas
A Belimo é a líder de mercado global em atuadores de segurança de incêndio devido à sua competência industrial e às inovações contínuas que ajudaram a aumentar os níveis de segurança em prédios, ao longo das últimas décadas. Um exemplo da trava da posição de segurança patenteada que, em caso de incêndio, mantém o atuador de damper corta-fogo firmemente em sua posição fechada.
Saiba mais sobre os atuadores com proteção contra incêndio e controle de fumaça com Robin
Os dampers de segurança contra incêndio protegem as aberturas de duto e de transferência de ar nas separações de edifícios para impedir a propagação de calor, fogo e fumaça.A proteção técnica contra incêndio é mais importante do que nunca, especialmente em edifícios modernos com projetos incomuns, de uso misto ou com a complexidade e o tamanho crescentes dos edifícios. A Belimo é a líder mundial de mercado no monitoramento de dampers de controle de fogo e de fumaça com especialização e experiência bem fundamentadas. Aprenda com Robin como os atuadores para damper de proteção contra incêndio e controle de fumaça podem ser adaptados sem a necessidade de substituir todo o conjunto do damper.
Proteger vidas e ativos
Os atuadores com retorno de mola ou de segurança eletrônica oferecem operação confiável no caso de um evento crítico. Os procedimentos de controle da qualidade garantem 100% de inspeção de cada dispositivo, completa rastreabilidade e 90 rotinas de teste para garantir que os mais altos padrões de qualidade sejam atingidos.
Saiba mais sobre os atuadores de damper com função de segurança com Robin
As linhas de produtos de atuador com função de segurança da Belimo foi desenvolvida para dampers e válvulas que requerem disponibilidade máxima para proteger os sistemas AVAC contra condições climáticas adversas e outros eventos potencialmente perigosos. Aprenda com Robin a proporção do impacto que as linhas de produtos de atuadores com retorno por mola e eletrônicos com função de segurança da Belimo têm na proteção da vida e de ativos tangíveis, além de evitarem danos financeiros.
Controle de ambientes críticos
Os atuadores de execução muito rápida têm um grande impacto na garantia de condições controladas de espaços de produção, laboratórios e outras áreas sensíveis. Os atuadores da Belimo abrem e fecham dampers de ar a máxima velocidade com baixos níveis de ruído e mesmo em condições adversas.
Influência da qualidade do ar interno em nossa saúde
As pessoas passam aproximadamente 90% do tempo em ambientes fechados e respiram 12.000 litros de ar por dia. Por isso, é importante entender a poderosa influência que a qualidade do ar interno exerce sobre o nosso bem-estar. A Belimo compartilha as suas ideias aprofundadas sobre os efeitos da umidade interna, de COV e de sistemas centrais de tratamento de ar e apresenta sugestões valiosas para a sua saúde.
Saiba mais a respeito: