Webinaarit

Belimo tarjoaa webinaareja liittyen LVI-alaan ja omiin tuotteisiimme. Näissä webinaareissa jaamme kokemuksiamme ja tietotaitoamme mahdollisimman tehokkaasti ja kohdennetusti kaikille kiinnostuneille.

Onko Sinulla kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä kysymällä kysymyksiä webinaarin aikana tai myöhemmin!

Onko jotain tiettyä aihetta, jossa voimme olla avuksi? Ota yhteyttä 

 

Haluatko tietää tulevista webinaareistamme:

Seuraa meitä LinkedInissä 

Tilaa uutiskirjeemme

  • Tulevat webinaarit
  • Tallennetut webinaarit
Tulevat webinaarit

Tästä löydät tulevat webinaarimme.

Tarkista säännöllisesti, niin pysyt mukana.

Tallennetut webinaarit

The 7 essentials for healthy indoor air (englanniksi)

Tuesday, 29th November 2022 – 10 a.m. (approx. 40 minutes)

We assume that the air in buildings is "clean" and not harmful to our health. This makes it all the more surprising how little building users and operators actually know about the air quality in their spaces. Key variables such as humidity, CO2 content or VOC concentration are almost never measured, much less displayed.

To find out where the about priorities lie in creating a healthy indoor air climate, Belimo conducted a global survey among experts of the ventilation industry and emerged seven fundamental factors for healthy indoor air in functional buildings. 

In this interactive webinar, your participation is requested and you are allowed to give your opinion on the presented topics:

  • Continuous and reliable measurement, display and monitoring of indoor air quality.
  • Accurate amount of air to the zone and controlled removal of contaminated air
  • well designed air dilution and airflow pattern
  • Active pressurization of building envelope and spaces                                                       
  • Correct control of temperature and humidity conditioning
  • Effective filtration
  • Proper amount of outside air
     

Speaker
Mikko Gisin is Product Manager Sensors and Meters in the EMEA division at Belimo Switzerland. He has been with the company for four years and is an expert in sensors and ventilation systems.
 

  • Watch missed webinar here

Belimo Energy Valve™ med termisk energimätare

15 december 2021 – 08:30 - 09:30

Är du nyfiken på nya Belimo Energy Valve med termisk energimätare? I så fall är det här webbinariet för dig. Vi introducerar dig till den nya produkten, berättar om beståndsdelar, hur den fungerar och hur den används. Lär dig mer om en av de mest innovativa produkterna i HVAC-branschen och hur den kan hjälpa dig att spara tid och minska driftkostnader.

Presentatör: Zaki Abdo

  • Se det inspelade webbinariet

Terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston toteutus

28. syyskuuta 2021 – 09:00 - 09:30

Ihminen oleskelee sisätiloissa lähes 90% ajastaan. Millä taloteknisillä keinoilla voidaan varmistua riittävän hyvästä sisäilman laadusta lainsäädännön sallimissa rajoissa?

Katso tästä Belimo Finland Oy:n järjestämä webinaari, jonka teema on "Terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston toteutus: ratkaisumalleja ilmanjakoon ja ilmavirtojen hallintaan." Webinaarissa esitetään keinoja, joilla vastata tähän nykyajan haasteeseen. Puhujina webinaarissa esiintyvät Aalto-yliopiston Professori Risto Kosonen ja Talteka Ry:n Teknologiajohtaja Juhani Hyvärinen.

  • Katso väliin jäänyt webinaari täältä

Paineesta riippumattomien venttiileiden käyttämisen edut LVI -järjestelmissä

03.06.2021

Tässä webinaarissa kerromme, mitä eroa on mekaanisella ja sähköisellä paineesta riippumattomalla venttiilillä. Webinaarissa vastaamme kysymykseen, miksi on järkevää käyttää paineesta riippumattomia venttiileitä ja miten suunnitella verkostot joissa niitä käytetään.

  • Katso väliin jäänyt webinaari täältä

Givare från Belimo (in Swedish)

8 november 2021 – 11:30 - 12:15

Belimo har ett brett sortiment av givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, CO2, flyktiga organiska föreningar (VOC) och flöde. I det här webbinariet ger vi en översikt av Belimos givarsortiment för rör-, kanal-, utomhusapplikationer liksom rumsgivare och går in på detalj om de många fördelarna med produkterna.

Presentatör: Annakarin Eriksson

  • Se det inspelade webbinariet

8 fördelar med Belimo vridspjällventiler (in Swedish)

4 oktober 2021 – 11:30 - 12:15

Välkommen till ett nytt webbinarium från Belimo Sverige!

I denna produktgenomgång berättar Annakarin om de många fördelarna med vridspjällventiler från Belimo jämfört med konventionella sätesventiler. I det här webbinariet lär du dig varför vridspjällventilerna är ett energi- och kostnadseffektivt alternativ.

Presentatör: Annakarin Eriksson

  • Se det inspelade webbinariet

Driftoptimering med Energiventilen (in Swedish)

30 augusti 2021 – 11:30 - 12:15

I det här webbinariet berättar vi om Energiventilen (Belimo Energy Valve™) och hur den kombinerar flera funktioner i en och samma produkt. Du får även veta hur Energiventilen kan bidra till en energi-och kostnadseffektiv lösning. Dessutom presenterar vi den kommande versionen av Energy Valve med MID-typgodkända termiska energimätare.

"Att mäta är att veta
Att reglera är att leverera
Energi-och kostnadseffektivisera genom att dessa två integrera"

Presentatör: Annakarin Eriksson

  • Se det inspelade webbinariet

Energieffektiv inomhusluftkvalitet (in Swedish)

26 maj 2021 – 08:30 - 09:15

I det här webbinariet som görs tillsammans med Camfil och Belimo berättar vi om vikten av ett bra inomhusklimat för människors hälsa och välmående. Du får också lära dig hur bra inomhusluftkvalitet kan uppnås med användning av energieffektiv teknik från branschledande företag. För att ge dig det senaste insikterna och kunskaperna om inomhusluftkvalitet har vi bjudit in Lars Ekberg, professor i inomhusklimatteknik vid avdelningen för installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.

  • Se det inspelade webbinariet

Tryckoberoende ventiler (in Swedish)

17 maj 2021 – 11:30 - 12:15

Vi förklarar tryckoberoende ventiler och jämför dem med tryckberoende ventiler. Vad innebär valet av ventil när det gäller injustering, injusteringstid, noggrannhet, kostnad och slutresultat. Vi visar upp Belimos produktutbud för en kostnadseffektiv lösning.

  • Se det inspelade webbinariet

För en energi- och kostnadseffektiv fastighet – 8 fördelar med reglerkulventiler (in Swedish)

19 april 2021 – 11:30 - 12:15

Hur detaljer i en lösning för klimatet har påverkan på helheten — Small Devices, Big impact

Eller vad mer kan göras för att effektivisera mera.

Vi går igenom

  • 8 fördelar med reglerkulventiler jämfört medsätesventiler
  • kulventilen som avstängningsventil och reglerventil
  • Se det inspelade webbinariet