Belimo Energy Valve™ in Air Handling Unit's (AHU)
Qu’est-ce qu'un appareil de traitement d'air?
Un appareil de traitement d'air est un appareil servant à conditionner et à faire circuler l’air dans un système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.
Il comprend habituellement
- un ou plusieurs ventilateurs,
- des échangeurs de chaleur pour le chauffage et (ou) le refroidissement,
- des supports de filtres ou des chambres de filtration,
- des atténuateurs et
- des amortisseurs acoustiques.
Les appareils de traitement d'air sont habituellement raccordés à un système de ventilation avec réseau de gaines qui distribue l’air conditionné dans le bâtiment et le renvoie vers l'appareil de traitement d'air. L’eau est fournie à l'appareil de traitement d'air à partir de la centrale et passe dans un échangeur de chaleur. Ce processus est commandé par une boucle de régulation CND qui règle le débit de l’eau dans l’échangeur de chaleur à l’aide d’un robinet de réglage. Le robinet est modulé par le régulateur CND pour maintenir la température souhaitée dans une pièce ou à la sortie de l'appareil de traitement d'air.
Commandez dès maintenant le nouveau robinet Belimo Energy ValveMC
Découvrez comment le robinet Energy Valve améliore l'efficacité de votre appareil de traitement d'air
Problèmes courants des installations avec appareils de traitement d'air
Bon nombre d'appareils de traitement d'air utilisés sont inefficaces, principalement pour les raisons suivantes :
Pourquoi vous devriez choisir le robinet Belimo Energy ValveMC pour une installation avec appareil de traitement d'air
Si le débit d’eau dans le système de chauffage ou de refroidissement est trop élevé, celui-ci ne peut pas être converti en puissance de chauffage ou de refroidissement plus élevée. Dans ce cas, l'écart de température entre l'alimentation et le retour diminue. Le syndrome du faible delta T qui en résulte est un indicateur clair que les pompes travaillent plus que nécessaire et que la capacité de l'installation centrale est compromise.
Avantages du robinet Belimo Energy ValveMC
L’équilibrage dynamique du robinet Belimo Energy ValveMC garantit la bonne quantité d’eau à pleine charge et à charge partielle.
- L’influence réciproque des robinets est éliminée grâce à l’équilibrage dynamique.
- La régulation de la puissance calorifique fournit une sortie de chauffage ou de refroidissement identique pour une entrée donnée.
- Les capacités de surveillance du robinet EV assurent la transparence totale du système (débit volumétrique, températures et puissance de sortie de refroidissement/chauffage), avec enregistrement des données dans le robinet EV et, en option, archivage dans le nuage Belimo.
- L’optimisation constante de la pompe est possible grâce à la position du robinet
Pour résoudre le syndrome du faible delta T et obtenir une plus grande efficacité énergétique
Exemple de réussite : utilisation du robinet Belimo Energy ValveMC à Land O’Lakes, Inc., Minnesota
Le robinet Belimo Energy ValveMC joue un rôle essentiel dans la modernisation des installations de la société Land O’Lakes, Inc.
Le groupe de développement durable de Land O’ Lakes, Inc.a commencé à planifier la modernisation de ses installations afin d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire la consommation d'énergie. Le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) a fait l’objet d’une attention particulière. En raison de leur état vieillissant, les immeubles devenaient de plus en plus difficiles à climatiser et le point de consigne d’alimentation d’air de plus en plus difficile à respecter (particulièrement durant les mois d’été). L'amélioration du confort des occupants constituait aussi une priorité.
Après une inspection approfondie de la tuyauterie, des robinets et des instruments, les responsables ont conclu que pour résoudre le problème, il faudrait apporter des améliorations aux infrastructures. Ils ont alors entrepris le processus de recherche d'une solution pour finalement arrêter leur choix sur l’Energy Valve ™ de Belimo.