Belimo Energy Valve™ in a Central Heating Plant
O que é uma estação de aquecimento central?
A estação de aquecimento central combina uma ou mais fontes de calor em um sistema completo. Soluções de combustão fóssil, normalmente denominadas caldeiras a óleo e gás, estão sendo gradualmente substituídas ou complementadas com soluções alternativas. As bombas de calor ou formas renováveis de geração de calor, como os sistemas solares térmicos, estão em ascensão e ajudam a reduzir as emissões de CO2.
A eficiência energética em uma caldeira depende da seleção cuidadosa do gerador de calor e do uso de tubulação adequada para a distribuição hidrônica, bem como circuitos de consumo com válvulas de alta qualidade que controlam com precisão e fecham "à prova de bolhas de ar" quando não estão em operação.
Schematic

Order the new Belimo Energy Valve™ now
Learn how the Energy Valve improves your central heating plant

Situações comuns com caldeiras sem condensação e por que você deve escolher a Belimo Energy Valve™
O retrofit de uma EV em uma instalação existente não apenas garantirá que a válvula eliminará a circulação oculta da vazão de água em períodos de espera, mas também criará transparência total do sistema (fluxo volumétrico, potência, temperaturas e saída de resfriamento/aquecimento) com registro de dados e conexão opcional à Belimo Cloud.
Problema: desempenho insatisfatório de designs obsoletos de caldeiras antigas
As caldeiras sem condensação são frequentemente equipadas com uma válvula globo de 3 vias para evitar a condensação dentro da caldeira durante a partida, pois isto causaria corrosão e, com o tempo, falha da caldeira. A válvula globo de 3 vias é frequentemente posicionada com cautela, permitindo o retorno de uma pequena quantidade de vazão, mesmo após a conclusão do processo de aquecimento.
Solução: retrofit da Energy Valve
O retrofit da EV a uma caldeira sem condensação existente ajudará a monitorar a instalação existente e permitirá que o sistema detecte quando a temperatura da água de retorno estiver acima do nível mínimo, fechando completamente a válvula de passagem.


Problema: baixa eficiência energética da caldeira de condensação
As caldeiras de condensação alcançam uma alta eficiência (normalmente superior a 90%) ao condensar o vapor de água nos gases de escape, recuperando o calor latente, que de outra forma teria sido desperdiçado. Este vapor condensado sai do sistema na forma líquida, por meio de um dreno. A temperatura da água de retorno enviada à caldeira deve estar abaixo do ponto de orvalho do combustível recebido para permitir que o processo de condensação ocorra. Quando serpentinas ou radiadores não conseguem transferir a quantidade de energia necessária, as temperaturas elevadas da água de retorno resultantes impedem a condensação da caldeira, reduzindo drasticamente a eficiência da caldeira.
Solução: substituição da caldeira e retrofit da Energy Valve
A EV registrará a temperatura e a vazão, para ajudar a determinar a vazão correta da bomba, garantindo que a temperatura da água de retorno permaneça abaixo do ponto de orvalho do combustível recebido. Isto minimiza a potência da bomba e maximiza a eficiência da caldeira. Graças à EV, agora é possível monitorar constantemente a temperatura de retorno dos consumidores. Será possível identificar problemas hidrônicos das instalações existentes. Tais problemas normalmente incluem:
- Válvulas de passagem abertas que alagam o circuito com água quente, sem abastecer os consumidores remotos
- Válvulas em posições fechadas que com vazamento/passagem, resultando em energia fantasma
- Serpentinas obstruídas que não conseguem transferir a potência necessária
- Acúmulo em tanques de água quente potável
- Filtros obstruídos
Aplicações de válvula de aquecimento
Os circuitos misturadores e os de injeção oferecem a capacidade de oferecer diferentes temperaturas a diferentes circuitos, mas são complexos e exigem equipamento adicional. As válvulas de controle de aceleração oferecem diversas vantagens de eficiência, mas não conseguem oferecer temperaturas de vazão diferentes a circuitos distintos. A imagem abaixo ilustra as diferentes opções de tubulação.