搏力谋能量阀® 与
热能表
集成式热能管理和计费变得前所未有的简单
搏力谋能量阀®新系列与热能表将能量测量和控制、ΔT管理和物联网的计费功能集于一体。与BMS或基于物联网的监测平台无缝且直接整合。能量测量和控制与经认证的能量测量和计费相结合。它汇集了性能特点,为您节省了时间和成本
搏力谋集众长,合而为一
搏力谋能量阀®新系列与热能表将能量测量和控制、ΔT管理和物联网的计费功能集于一体。与BMS或基于物联网的监测平台无缝且直接整合。能量测量和控制与经认证的能量测量和计费相结合。它汇集了性能特点,为您节省了时间和成本
集成式能量计量表的能量计费
不来梅大学校园有30多座建于20世纪70年代的建筑,这些建筑经过了反复的扩建和翻新。多年来不断增加的能量需求导致了复杂的容量分配和冷暖气供应的维护。
正是由于与来自M&P Brunswitg有限公司的Florian Ruby先生的合作,以及得益于搏力谋能量阀的安装,不来梅大学才能够解决这个历史悠久的液压系统的水力循环特异性。 阀门的功率和质量流率控制,确保了可靠的供应。
发电系统将得到充分利用,各个建筑既不会出现供过于求的情况,也不会出现供不应求的情况。
记录下来的数据为不来梅大学的能源中心提供了很高的透明度;这是以前使用基本控制阀不可能实现的创举。
除了对供暖和制冷系统进行透明的监控外,能量阀还允许在各个费用中心内进行基于物联网的、并经MID批准的能量计费。
将经过认证的计量和精确控制汇集到一个设备中
搏力谋能量阀®集经认证的能量计量(MID)和压力无关型控制及ΔT管理于一体。集成于搏力谋能量阀®的ΔT管理器持续地测量温度分布,并将其与用户定义的固定限值进行比较。如果温度低于限值,搏力谋能量阀®会自动调整流速,以消除溢流。用过量水运行的供暖或制冷系统,无法将这些过量的水流量转化为更高的供暖或制冷能力,往往会导致机组设备出现小温差综合症。测量和控制每一个热交换器的进、回水之间的温度分布,是确保低泵送成本的关键。我们的集成逻辑在保持舒适性的同时,可防止热交换器处出现小温差。
Jon会向您介绍: 如何检测并解决小温差综合症
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8.07 MB)
可靠的、经认证的计量,使基于物联网的计费方式得以落实
搏力谋能量阀集成的热量表通过了EN1434/MID的认证,并支持无缝集成到BMS中,如有需要,还可以并入到基于物联网的计费平台中。我们未经认证的计量表选项包含搏力谋的自动乙二醇监测和补偿功能,以确保无论乙二醇浓度如何,功率测量都保持准确。带热能表的能量阀利用板载的高级逻辑算法提供乙二醇监测,以确保在任何时候都是理想的乙二醇水平,降低高额的泵送成本并消除冻结风险。
-
克服乙二醇测量挑战
(pdf -
546 KB)
Success Stories
HVAC 系统的未来在于互联
连接性一直都是我们产品的一个重要特点 搏力谋能量阀®和热能表都备有所有通用的楼宇自动化通信协议(BACnet IP和MS/TP、Modbus TCP和RTU,以及搏力谋 MP-Bus),并还通过转换器支持M-Bus。当使用模拟控制信号来控制搏力谋能量阀®时,总线通信也可用于监控和超控。
能量数据的整合工作从来就没有轻松过。
搏力谋能量阀®和热能表与BMS直接集成,并具备了可以支持第三方基于物联网的能量监测和计费的条件。一台设备就能提供在控制、计费、监测和提高系统性能方面所需要的所有信息。
如果您将能量阀4连接到搏力谋云端,五年的保修期会延长到七年,同时还为您提供一系列其他的好处。通过在云端维护数字的双能量阀,授权的用户可以直接与数据互动,或者设备所有者可以授权第三方提供计费及分析服务。
搏力谋小助手2
充分释放搏力谋设备的潜能
搏力谋小助手2 可通过智能手机、平板电脑和 PC 对搏力谋风阀执行器、控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。
主要特性:
- 检查并修改设备设置参数
- 显示识别数据: 设备型号、位置、标识、序列号、总线地址
- 寻址 (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "设置":为您的设备提供参数设置指南。
- "复制 / 粘贴配置":复制相同设备类型的设置
- "实时趋势":利用轻松共享功能进行本地覆盖和实时趋势分析
- "健康": 监控设备运作关键绩效指标 (KPI)。如电源、总线状态、传感器状态等。
- "报告": 通过轻松共享功能检索设备的数字报告。例如校准证书、调试报告
- "导出配置":使用轻松共享功能创建日志文件
- 应用程序内语言调整(英语/德语/法语/意大利语/西班牙语/中文/俄语)
- 不受平台限制,用于安卓、苹果 iOS 和 Windows。
配件:
- ZTH 欧盟 (USB/MP 转换器)
- ZIP-BT-NFC (蓝牙 / NFC 转换器)
-
App商店
-
Google Play
-
通过App Store下载
-
快速入门指南
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
-
了解更多关于 Belimo Assistant 2
模块化设计,以实现快速置换计量表
热能表包含一个传感器模块和一个温度传感器,后者直接与热能表连接。热能表中还置有热计量和逻辑功能。 可通过总线和NFC进行数据交互。 传感器模块可作为一个备件使用。某些国家根据当地国家的法规要求定期更换以重新校准。逻辑模块可以从传感器模块上拆下(保留所有的电缆连接),以便于置换下方的传感器模块。
更多资源
搏力谋能量阀®在供暖和制冷方面的应用
能量阀在供暖方面的应用
该动画展示了一台安装在供暖应用中供水侧的搏力谋能量阀®。
能量阀所设定的ΔT与盘管的设计ΔT相匹配,温差为:华氏11度/开氏6度
当温度传感器开始探测到整个盘管中的温差逐渐降低时,阀门开始关闭。水流减缓了, 从而使盘管内的热交换更加有效,并排除了溢流现象。 一旦阀门探测到ΔT开始趋于稳定,便会允许更多的流量通过盘管回流,并保持理想的热传递。
能量阀在制冷方面的应用
该动画中的搏力谋能量阀被安装在冷却盘管的回水侧。
能量阀所设定的ΔT与盘管的设计ΔT相匹配,温差为:华氏15度/开氏8度
当温度传感器探测到盘管内的ΔT已经低于设定值达数分钟时,阀门开始关闭以降低流量。这使热交换器能够优化能量输出并消除溢流。 一旦ΔT开始趋于稳定,阀门便开始打开,以保持通过盘管的、经设计的热交换输出值恒定不变。
Joerg 讲解如何利用能量阀提高能效
搏力谋能量阀®提供许多集成功能,以进行能量优化并提高暖通空调(HVAC)系统的效率。 了解如何通过较佳的泄漏率、压力无关的控制和ΔT管理来减少热能量。
荣获"太阳能动力高效解决方案标签"
太阳能动力基金会 (Solar Impulse Foundation) 获准收集了1000个创新解决方案的合集,这些解决方案在可持续性发展及盈利性方面均达到了高标准。而令我们感到自豪的是,搏力谋能量阀®被选定为这1000个解决方案里的其中一个方案,并被授予了"太阳能动力高效解决方案标签"。
2021年瑞士电信(Swisscom)物联网气候变化奖
瑞士电信物联网气候变化奖旨在表彰那些通过物联网解决方案为减少CO2的排放做出贡献的公司所取得的杰出成就。我们非常自豪 搏力谋能量阀凭借其连云功能赢得了第二名。