Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
Belimo_Floating_Office_1920x350

Porter par la vague des changements climatiques

  1. Accueil
  2. Faits saillants

Floating Office Rotterdam

La durabilité et l'efficacité énergétique des bâtiments sont des sujets brûlants d'actualité dans le monde de l'architecture moderne et l'une des dernières merveilles est le Floating Office de Rotterdam. Le bâtiment est fait de blocs de béton couplés qui flottent au dessus de la rivière Nieuwe Maas et utilise l'eau de celle-ci afin d'assurer ses besoins en chauffage et en climatisation. Il est doté de la technologie de CVCA intelligente de Belimo, qui permet de créer un environnement optimal tout en consommant un minimum d'énergie. Combinée aux panneaux solaires installés sur le toit, cette configuration innovante rend ce bâtiment totalement autosuffisant.

  • Belimo s'engage en faveur du développement durable
  • Reference – Floating Office Rotterdam, Netherlands (pdf - 1,63 Mo)

Une ode au développement durable

Le bâtiment Floating Office in Rotterdam (FOR) a été conçu et réalisé par la société Powerhouse Company - une firme d'architecture internationale établie à Copenhague et à Rotterdam - ainsi que la société immobilière RED Company et les consultants du groupe Roodenburg Groep BV. Le projet vise à refléter les valeurs de son locataire, le Global Center on Adaptation (GCA), une organisation qui promeut l'utilisation de technologies écologiques et préconise une approche centrée sur le climat dans les phases de planification et d'investissement. Le bâtiment FOR a fait l'objet d'une grande couverture médiatique lorsqu'il a été achevé en septembre 2021 et inauguré par le roi Willem-Alexander des Pays-Bas.

Belimo_Floating-Office_Rotterdam_sea_level

Le bâtiment FOR est fait entièrement de bois et d'autres matières recyclables et peut facilement être démonté et réutilisé dans d'autres contextes. Mais ce n'est pas tout, un total de 800 m2 de panneaux solaires couvre une partie de la toiture et le reste est recouvert de sedum, une espèce succulente nécessitant peu d'entretien qui agit comme un puits pour le dioxyde de carbone et les autres gaz à effet de serre. Cet espace vert sert également d'habitat pour les oiseaux et les insectes, attirant les pollinisateurs et réduisant davantage l'empreinte écologique du bâtiment.

À fleur d'eau

La base du bâtiment est constituée de 15 flotteurs reliés entre eux qui suivent la montée et la descente du niveau de l'eau dans l'estuaire sous l'influence des marées, niveau qui peut varier de deux mètres au cours de la journée. FOR est accessible par une passerelle et ses trois étages offrent une surface de 3 607 m² qui abrite les installations de GCA, un restaurant et une piscine publique.

Chaud et froid

Des tuyaux de chauffage en plastique sont installés dans les flotteurs et activent le noyau de béton afin de permettre à l'air de passer par les trous et de chauffer ou refroidir le bâtiment avec une perte d'énergie minimale. La chaleur et le froid sont extraits de l'eau de la rivière en contrebas, et des thermopompes sont utilisées pour faire passer l'eau de -7 à 55  C à 12  C pour les conduites d'eau réfrigérée, et à 35  C pour le système de chauffage central. De plus, l'action combinée du chauffage par le sol et des plafonds chauffants-rafraîchissants permet d'augmenter ou de diminuer la température ambiante.

Consommation minimale d'énergie

Belimo_Floating-Office_Rotterdam_office_space_II

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) représentent une grande partie de la consommation d'énergie d'un bâtiment. C'est pourquoi Powerhouse a choisi de travailler avec Belimo, une société réputée pour ses solutions efficaces qui consomment un minimum d'énergie. En installant les robinets et les capteurs d'ambiance de Belimo qui surveillent la température, l'humidité relative et les niveaux de dioxyde de carbone, Powerhouse a pu garantir un environnement optimal dans les bureaux et le restaurant. Comme le nombre de personnes présentes dans les différents espaces du bâtiment FOR varie au cours de la journée, la qualité de l'air est vérifiée en tout temps pour s'assurer que chaque pièce reçoit le bon niveau de ventilation, ce qui permet de réduire encore la consommation d'énergie sans compromettre le confort.

Surveillance efficace et parfaite intégration de la régulation

Les capteurs et les robinets sont connectés à BACnet, ce qui facilite la collecte des données et l'optimisation de l'environnement. De plus, les robinets indépendants de la pression à 6 voies (EPIV) remplacent efficacement quatre robinets à 2 voies, ce qui garantit que l'eau chaude et l'eau froide ne se mélangent jamais. Leur fonction de libération de pression peut réagir rapidement aux changements de pression causés par les différences de température de l'eau et les compenser. Le comptage divisionnaire étant désormais souvent une exigence dans les bâtiments écologiques, un robinet Energy Valve™ est installé dans les conduites d'eau réfrigérée et du système de chauffage central pour toute partie du bâtiment qui consomme plus de 5 % de l'énergie totale, ce qui permet de surveiller les différentes zones séparément.

  • Robinet Energy Valve™ de Belimo : mesure, régulation, équilibrage dynamique et surveillance de l'énergie
    Belimo_Floating-Office_Rotterdam_AHU_Energy_Valves

    Le robinet Energy Valve™ de Belimo surveille et régule la température de l'eau d'alimentation, le débit et la température de l'eau de retour du système de chauffage et de refroidissement. Le bâtiment FOR utilise les robinets Energy Valve™ de Belimo comme robinets de réglage et les compteurs d'énergie thermiques dans les applications suivantes : les boucles d'extraction d'eau de surface des thermopompes, tous les appareils de traitement d'air et les collecteurs de chauffage par le sol.
     

    • Robinet Energy Valve™ de Belimo et compteur d'énergie thermique
  • Capteurs pour des mesures et une surveillance fiables et précises
    Belimo_Sensors_Floating_Office

    Le bâtiment FOR est équipé de capteurs et de compteurs de CVCA de Belimo qui assurent des mesures et une surveillance fiables et précises et s'intègrent parfaitement au système d'automatisation de bâtiments.. Les capteurs Belimo installés se combinent et fonctionnent comme un système unique grâce au protocole BACnet MS/TP.
     

    • Sensors
  • Environnement intérieur parfait grâce au volume d'air variable

    Pour créer et maintenir un environnement intérieur parfait pour tous les espaces fermés, FOR est équipé d'un système VAV qui assure un fonctionnement régulé en fonction de la demande du ventilateur de l'appareil de traitement d'air.
     

    • Room solutions / VAV
  • Plus que des produits standards : des produits personnalisés pour une installation rapide
    Belimo_Floating_Office_Customized_Products

    Pour faciliter l'installation, Belimo a fourni des dispositifs de terrain personnalisés pour le bâtiment FOR. Les dispositifs de terrain préassemblés et testés, tels que les robinets Energy Valve de Belimo, les robinets à 6 voies, les robinets EPIV, les VAV, les capteurs de CO2 Belimo avec les câbles et les connecteurs personnalisés, ont permis de réduire le temps d'installation à une demi-journée, au lieu des 4 à 5 jours estimés précédemment, pour un étage entier.

    Chez Belimo, nous fournissons plus que des produits. Nous soutenons nos clients avec des assemblages personnalisés, prémontés et testés afin d'obtenir la meilleure solution pour leurs applications.
     

    • En apprendre plus sur les produits personnalisés de Belimo

Certification BREEAM

Il n'est certainement pas surprenant que toutes ces qualités aient valu à FOR la certification « Excellent » de la Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). BREEAM est une méthode permettant d'évaluer la durabilité des projets. Elle tient compte de neuf catégories de durabilité : gestion, santé, énergie, transport, eau, matériaux, déchets, utilisation des sols et écologie, et pollution et fait ressortir à quel point le projet a été bien pensé du début à la fin.

  • BREEAM
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)