Başarı hikayesi Loxone Kampüsü, Avusturya
- Başarı hikayesi
- Loxone, Belimo MP-Bus İş Ortağı
- Loxone Kampüsü
Öğrenme ve deneyimleme için bir vitrin projesi.
Akıllı bina otomasyonu çözümleri konusunda uzman olan Loxone, 2009 yılından bu yana uzman planlamacıları, mimarları ve bina sahiplerini bina projelerinin uygulanmasında desteklemektedir. Loxone, dünya çapında 25.000'den fazla iş ortağının yardımıyla 250.000'den fazla projeyi hayata geçirmiştir. 2009 yılında Avusturya'nın Kollerschlag kentinde kurulan şirketin misyonu, otomasyonu kullanarak daha enerji verimli, konforlu ve güvenli binalar yaratmaktır. 2023 yılında şirketin kurulduğu yerde inşa edilen Loxone Kampüsünün amacı, yarının bina otomasyonunu bugünden deneyimlemeyi mümkün kılmaktır. 15 hektarlık kompleks, sağlıklı yaşam merkezi olan bir otel, bir oditoryum, bir restoran, çok sayıda ofis alanı ve depolar içermektedir. Ziyaretçilere gelecekte çalışmanın ve yaşamanın neye benzeyebileceğini göstermektedir. Loxone Kampüsünün tüm ısıtma, soğutma ve havalandırması da otomatik ve talep kontrollü olacak şekilde tasarlanmıştır; bu nedenle Belimo'nun çok sayıda habrerleşmeli HVAC bileşeni kullanılmıştır. Avantajlarınız: Bina yönetim sistemine zahmetsiz entegrasyon, enerji verimli çalışma ve binada maksimum konfor. Belimo Tree ve Air arayüzleri, ünitelerin sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
-
Referans – Loxone Campus, Avusturya
(pdf -
2,32 MB)
-
Loxone Web Sitesi
BİNA TİPİ | PROJE | İŞ | ÜRÜNLER |
Çok fonksiyonlu bina | Yeni Bina | Isıtma, havalandırma, soğutma | Termal enerji sayaçlı Belimo Energy Valve'lar |
6 yollu EPIV'ler | |||
PIQCV'ler | |||
Havalandırma damperi motorları | |||
Değişken hava hacmi | |||
Sensörler |
Akıllı enerji verimliliği ve konfor.
Bina projesinin Baş Teknik Planlayıcısı Jochen Sexlinger, "Temel gereksinimlerimiz, Loxone Kampüsünün kapsamlı bina stoğunu tek bir teknik merkezden beslemek, çeşitli kullanım alanlarının bireysel gereksinimlerini karşılamak ve aynı zamanda tüm alanların gelecek için mümkün olduğunca esnek olacak şekilde tasarlanmasını sağlamaktı" diyor. İdeal iç hava kalitesini sağlamak için kampüsün büyük bir kısmında CO2, nem ve sıcaklık kontrolü mevcuttur. Aynı zamanda, bina kompleksinin mümkün olduğunca enerji verimli bir şekilde işletilmesi amaçlanmıştır. Tüm Belimo bileşenleri bu amaçla MP-Bus üzerinden Loxone bina otomasyonu sistemine bağlıdır. Loxone, Belimo ürünlerinin sorunsuz entegrasyonu için Belimo Tree ve Air arayüzlerini geliştirmiştir. Her bir arayüz, MP-Bus uyumlu Belimo ünitelerinin zahmetsizce bağlanmasını sağlar.
Belimo Energy Valve'lar ve 6 yollu küresel kontrol vanaları sayesinde, her tüketiciye gerektiği kadar doğru enerjiyi sağlayabilir ve nereye ne kadar enerji aktığını tam olarak bilebiliriz.
Baş Teknik Planlayıcı, Sexlinger Consulting Engineering GmbH
Sadece ihtiyaç duyulan kadar enerji.
Ana dağıtım sistemindeki tüm hidronik sistem, Belimo Energy Valve'ler ile elektronik olarak basınçtan bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır. Energy Valve, Loxone'un enerji izleme ve yönetimi için ihtiyaç duyduğu tüm önemli bilgileri sağlar. Jochen Sexlinger, "Belimo Energy Valve™'i kullanıyoruz çünkü ölçümden kontrole ve delta T yönetimine kadar birçok işlevi tek bir ünitede birleştiriyor" diyor. "Energy Valve'ler enerjiyi güvenilir bir şekilde izlememizi sağlar. Sistemi istediğimiz zaman kontrol edebilir ve çalışmasını optimize edebiliriz". Tüm hidronik dengeleme, en küçük zona kadar dijital olarak yapılmıştır. Bu da devreye alma çalışmalarını minimuma indirmiştir.
Loxone Kampüsündeki 80 otel odası, ısıtma ve soğutma için Belimo'nun elektronik basınçtan bağımsız 6 yollu vanalarının (EPIV) kullanıldığı tavan endüksiyon üniteleriyle donatılmıştır. Belimo'nun debi sensörleri ve Loxone'un sensörleri, otel odalarında gereken ısıtma ve soğutma enerjisini ölçerek odalar boşken veya otel misafirleri dışarıdayken enerji tasarrufu sağlar. Tavan endüksiyon üniteleri dört borulu versiyon yerine iki borulu olarak monte edilmiştir. Isıtma/soğutma geçişi ve kontrolü tek bir 6 yollu vana üzerinden uygulanmıştır. Bu çözümler daha az bileşen gerektirdiğinden hem ürün hem de montaj maliyetlerinden tasarruf sağlıyordu.
Zeminden ısıtma ve soğutma, Loxone Kampüsündeki ofis alanlarında konfor sıcaklığını garanti eder. İlgili enerji manifoldları Belimo'nun basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (PICQV) ile donatılmıştır. Isı pompası kötü nokta kontrolü kullanılarak çalıştırlmaktadır: Jochen Sexlinger, "Isıtma için soğutmadan farklı miktarda suya ihtiyacımız var ve manifold sayesinde herhangi bir zamanda yalnızca gerçekten gerekli olan miktarda enerji çekmemiz gerekiyor" diyor.
Loxone Kampüsündeki çoklu havalandırma sistemleri, tüm alanların konforlu sıcaklıklara, hava nem seviyelerine ve CO2 konsantrasyonlarına sahip olmasını sağlamaktadır. Tüm havalandırma sistemleri ayrıca Belimo'nun havalandırma damperi motorları ile donatılmıştır. Loxone kampüsünün havalandırması, genel enerji verimliliği gerekliliklerinin bir parçası olarak, yalnızca gerçekten gerektiği kadar dış hava kullanacak ve binadaki resirkülasyon havasıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İklimlendirme için gereken çabanın azalması sayesinde, kışın dış hava kuru olduğunda bile düşük enerji tüketimiyle optimum oda iklimi sağlanabilir.
Her alanda verimli.
Tüm bileşenlerin Loxone Kampüsünün bina otomasyonu sistemine bağlanması, sadece binalar işletmeye alındıktan sonra avantajlı olmakla kalmadı, aynı zamanda sistemlerin ilk devreye alınması sırasında da son derece verimlilik sağladı: Jochen Sexlinger, "Daha önce her odanın ayrı ayrı ayarlanması gerekirken, burada dijital arayüzler sayesinde otel odalarından birini programlamak ve ayarları diğerlerine yaymak yeterliydi," diye hatırlıyor. "Loxone Kampüsünde olduğu gibi akıllı bina otomasyonu sayesinde sistemlerin artık tam yük için tasarlanmasına gerek kalmıyor, yalnızca gereken enerjinin tüketilmesini sağlayacak şekilde çalıştırılabiliyor. Analog sistemlerle bu mümkün olmazdı" diyerek sözlerini tamamlıyor.
Belimo Energy Valve'leri kontrol ederek ve değerlendirerek, Loxone Kampüsünde maksimum enerji verimliliğinden yararlanıyoruz
CEO Loxone Group
Akıllı binalar, saha ekipmanlarını sorunsuz bir şekilde entegre eden akıllı otomasyon çözümleri gerektirir. Bu nedenle Belimo, uzun yıllardır bina otomasyonu çözümleri üreticileriyle birlikte çalışmakta ve Loxone da dahil olmak üzere müşterilerini projelerinin verimli bir şekilde uygulanmasında desteklemektedir.
Loxone ile veri yolu entegrasyonu alanındaki işbirliği ilk olarak Modbus ile başladı: Belimo, Belimo saha ekipmanları için bir Modbus kütüphanesi oluşturdu. Loxone müşterileri ilgili şablonları değiştirmeden kullanabilir veya belirli projelere uyarlayabilir. Daha sonra Loxone, en geniş Belimo üniteleri yelpazesini destekleyen ve her projede kapsamlı esneklik sağlayan MP-Bus sistemini uygulamaya karar verdi.
Belimo Tree & Air ile Loxone, hem Loxone Tree hem de Loxone Air için bir geçit oluşturdu. Belimo, tüm uygulama boyunca Loxone'u destekledi. MP entegrasyon çözümü Loxone Kampüsünde de uygulanmıştır ve bu nedenle sürekli olarak test edilip optimize edilebilir.
Tüm üst düzey sistemlere yönlendirilmiştir
Belimo MP-Bus®, HVAC motorları için bir master / slave sistemi olarak özel olarak geliştirilmiştir. Sekiz adede kadar farklı nihai kontrol elemanının bir arada gruplanmasına ve herhangi bir üst düzey sisteme bağlanmasına olanak tanır. Sadece en yeni tasarıma sahip motorlar (örn. ..-MPL) kullanıldığında 16 ünite bağlanabilir. Entegre MP arayüzüne sahip ağ geçitleri ve DDC kontrolörleri, MP istemcileri olarak hizmet verir. Ağ topolojisi ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Örneğin yıldız, halka, çizgi veya karma şekillere izin verilir.
Kolay kablolama
MP-Bus®, besleme ve iletişimi sadece üç kabloda birleştiren tek bir montaj kablosu kullanır. Harici parazitlere karşı çok dayanıklıdır ve bus klemensleri gerektirmez.
-
Introduction to MP-Bus Technology
(pdf -
3,97 MB)
HVAC çözümleri için tasarlanmıştır
Loxone uzmanı Johannes Bartnitzke ve Belimo EMEA Ürün Yönetimi Başkanı Andreas Marty, Belimo MP-Bus teknolojisi ve bunun Loxone ev ve bina otomasyonuna basit ve hızlı entegrasyonu hakkında her şeyi size anlatacaklar.
Belimo'nun kendi MP-Bus'unu desteklemeyi seçtik çünkü bu, en geniş Belimo üniteleri yelpazesini desteklememize olanak tanıyor ve her projede maksimum esneklik sağlıyor. Belimo'nun Loxone Config'e yerel entegrasyonu, Belimo ünitelerini bir bina otomasyon sistemine entegre etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmektedir. Sonuç olarak, sadece en ucuz değil, aynı zamanda en iyi çözümü de sunuyoruz.
CPO, Loxone
Loxone Kampüsü, çok sayıda uygulama alanını tek bir bina kompleksinde bir araya getirmektedir. Akıllı bina otomasyonu çeşitli senaryolarda ilk elden deneyimlenebilir.
Ofisler
Loxone Kampüsündeki ofisler 3.000 m2'lik bir alanı kaplamakta ve toplam 300 çalışana yer sağlamaktadır. Sabit iş istasyonlarına sahip açık planlı alanlar, rezerve edilebilir toplantı odaları, ses geçirmez telefon kabinleri, rahatlama için dinlenme alanı ve teraslar.
Belimo'nun basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları, zeminden ısıtma ve soğutma kullanan ofislerin konforlu ve enerji tasarruflu bir şekilde ısıtılmasını ve soğutulmasını sağlar.
Otel
Loxone Kampüsündeki butik otelde 80 oda ve iki süit bulunmaktadır. Ayrıca, bir açık havuz, iki sauna, bir spor salonu ve güneşlenme alanları içeren 500 m2'lik bir sağlıklı yaşam alanı inşa edilmiştir.
Odaların ısıtılması ve soğutulması tavan endüksiyon üniteleri ile gerektiği gibi gerçekleşir. Bunlar için enerji verimli ve güvenilir çalışma sağlayan Belimo'nun elektronik olarak basınçtan bağımsız 6 yollu kontrol vanaları kullanılmıştır. Gerekli enerji, doluluk durumuna ve hava kalitesine bağlı olarak gerektiği şekilde sağlanır.
Restoran
Dahili restoran tüm gün boyunca dışarıdan gelen konuklar, seminer katılımcıları ve Loxone çalışanları tarafından kullanılmakta olup 600 kişilik kapasiteye sahiptir. Gerekirse restoran, açılabilir kapılar kullanılarak bitişikteki oditoryuma bağlanabilir.
Hava restorana beslenir ve mutfaktan dışarı atılır. Belimo'nun basınç sensörleri, mutfaktan gelen kokuların yemek alanına veya oditoryuma taşmamasını sağlar.
Oditoryum
Loxone Kampüsünün oditoryumu daha büyük etkinlikler için kullanılabilir ve 600 kişiye kadar alan sunar. Geniş salon konserler, etkinlikler veya konferanslar için kullanılabilir. Etkinliklere yer vermenin yanı sıra, genel catering tesislerinin bir parçası olarak da kullanılabilir.
Oditoryum, tribünün altından hava besleyen kendi havalandırma sistemiyle beslenmektedir. Oditoryum restorana bağlandığında, Belimo'nun basınç sensörleri iki odadaki havalandırma sistemleri arasında ideal etkileşimi sağlar.
Deneyim Alanı
Loxone Kampüsündeki Deneyim Alanı ziyaretçiler için interaktif bir deneyim sunmaktadır. Dahili sinema, dijital deneyim turları sunmakta ve akıllı binaların dünyasına bir bakış sağlamaktadır. Ziyaretçiler, minyatür bir dünya şeklinde şirketin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Oyun odası da dahil olmak üzere diğer sergiler ve interaktif unsurlar da sunulacaktır.