Biz HVAC'iz
Belimo Experience Center (Hinwil, İsviçre)
Teori ve pratik; kolayca anlaşılabilir ve canlı bir şekilde hayata geçirilebilir!
Belimo Experience Center'da Belimo kontrol cihazlarımızı gerçek çalışma koşullarında deneyimleyeceksiniz. Farklı hidronik devrelerin, vana tiplerinin ve müdahalelerin kontrol teknolojisindeki etkilerini gerçekçi bir şekilde gösterdiğimiz modern bir iklimlendirme ünitesi ve "su duvarımız" da dahil olmak üzere çeşitli sunum alanlarında size en yeni motor, valf, sensör ve iletişim teknolojilerini iş üstünde göstereceğiz.
Şimdi Belimo Experience Center'da sanal tur yapabilir ve bu deneyime dair ilk elden bir izlenim edinebilirsiniz. Bağlantıya tıklayın ve sanal tura çıkın.
- Experience Center
- Uygulamalı eğitim olayları
- Fark basınç sistemi
Su duvarı
Sunum duvarında geleneksel hidronik devrelerini ve ayrıca akıllı bileşenlere sahip modern hidronik ünitelerini göstereceğiz. Bu, bu su devrelerinde ürünlerimizle elde edilebilecek enerji tasarrufunu etkileyici bir şekilde gösterebileceğimiz anlamına gelir.
Aşağıdaki konularda eğitim sağlayabiliriz:
- Çeşitli geleneksel hidronik devrelerin çalışma prensibi
- Çeşitli devre tipleri ve vana teknolojilerinin ısıtma veya soğutma kapasitesinin değiştirilmesi
- Sistemde yetersiz basınç (ve bu bağlamda yetersiz su debisi) ve çeşitli vanaların davranışları
- Debi sınırlayıcıları ve basınçtan bağımsız vanaların çalışma prensibi
- Basınca bağımlı veya basınçtan bağımsız kontrol vanaları kullanılırken fark basınçtaki değişikliklerin çıkış gücü üzerindeki etkisi
- 4 borulu sistemde (ısıtma/soğutma) 6 yollu küresel kontrol vanasının kullanılması ve fark basınçtaki değişikliklerin etkisi
- Belimo Energy Valve™ – sisteme şeffaflık kazandırır ve sistem verimliliğini arttırır
- "Pompa optimizer" sayesinde pompa çıkış debisinin azaltılması ve buna bağlı olarak enerji ihtiyaçlarının düşürülmesi
- Delta T yöneticili Belimo Energy Valve™: düşük delta T sendromunun farkına varın ve önleyin
- ve daha fazlası
Gezinti veya kurs rezervasyonu için lütfen bölgenizdeki satış ofisi ile iletişime geçiniz.
Klima santrali
Belimo Experience Center'da işlevsel ve çalışır durumda bir klima santrali göreceksiniz. Turuncu Belimo binasının birinci ve ikinci katına 6900 m/sa iklimlendirilmiş hava besler. Sistem aynı zamanda demo için bir modeldir ve ürünlerimizin nasıl kullanıldığına dair iyi bir anlayış kazandırır.
Tüm klima santrali en yeni nesil Belimo ürünleriyle donatılmıştır. Bir denetleyici yönetim sistemi, havalandırma parametrelerini tanımlar ve bunları Modbus üzerinden özel lojike sahip bir motora iletir. Bu motor, MP-Bus aracılığıyla kurulu saha ekipmanlarına kumanda eder ve sensör sinyallerini, damper pozisyonunu ve enerji verilerini okur.
Sistemin soğutma ve ısıtma serpantininin hidronik devresinde enerji vanaları yüksek derecede bir verimlilik sağlar. Otomatik delta T optimizasyonu ve sistem verilerinin sürekli olarak eğilim günlüğüne alınması üzerinden yüksek düzeyde şeffaflık elde edilir. Bu cihaz sayesinde, devreye alma sırasında besleme ve dönüş bağlantılarının karıştırıldığı belirlenmiştir. Sonraki sorun giderme işlemi, sistemi çalıştırmadan önce bile gereksiz arızaları önleyebilir.
Sistem verilerine dair bir anlayış kazanmak ister miydiniz? O zaman http://demoahu.belimo.ch sayfasına gidin. Kullanıcı adı olarak "guest", parola olarak "guest" ibarelerini kullanarak entegre web sunucusunun demo sürümüne erişebilirsiniz.
Gezinti veya kurs rezervasyonu için lütfen bölgenizdeki satış ofisi ile iletişime geçiniz.
Basınçtan bağımsız vanalar
Su Kulesi üzerindeki eğitim oturumuyla, basınçtan bağımsız ve basınca bağımlı vanaların davranışlarını ve basınçtan bağımsız çözümlerin avantajlarını deneyimlemek mümkündür.
Bu uygulamalı eğitim oturumlarında ele alınan çok çeşitli konular sayesinde, yalnızca ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye (HVAC) yeni başlayanlar değil, aynı zamanda HVAC profesyonelleri de bunlardan yararlanabilir.
Aşağıda konu başlıklarından bir seçki sunulmaktadır:
- Farklı hidronik dengeleme türleri
- Fark basıncı değiştiğinde farklı vana çözümlerinin davranışı
- Basınçtan bağımsız vanaların pv=1 vana yetkisine sahip olduğunun kanıtı
- Belimo Energy Valve™ ve elektronik basınçtan bağımsız vananın tüm fonksiyonları ve yapılandırmasını tanıma EPIV
- Düşük delta T sendromu ve delta T yöneticisi (konfor kaybı olmadan enerji tasarrufu)
Bir eğitim kursuna ilgi duyuyorsanız lütfen bölgesel satış ofisinizle iletişim kurun.
Bu eğitim kursuna ilgi duyuyorsanız lütfen bölgesel satış ofisinizle iletişim kurun.
Modernizasyon/RetroFIT+
Genellikle HVAC sistemleri modernize edilirken veya bir arıza giderilirken sadece mevcut motor veya sensör değiştirilir. Belimo değişim ürünü motorlar, çeşitli üreticilerden damperler ve vanalara doğrudan monte edilebileceği gibi bir adaptör seti kullanılarak da monte edilebilir. Rakiplere ait ürünlerin çoğu ekonomik, hızlı, güvenilir ve verimli bir şekilde değiştirilebilir ve bunlar yapılırken ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin çalışmama süresi minimumda tutulur.
Bu Uygulamalı eğitim için uzman bilgisine ihtiyacınız yoktur.
- Değişim Ürünü tablosunda ve çeşitli hava damperlerinde, size Belimo motorları üçüncü taraf vanalara, hava damperlerine ve debi kontrol cihazlarına nasıl monte edeceğinizi göstereceğiz
Bu eğitim kursuna ilgi duyuyorsanız lütfen bölgesel satış ofisinizle iletişim kurun.
VAV systems
Energy-efficient and demand-oriented ventilation systems play a key role in the building technology of today.
VAV (variable air volume) systems offer the possibility of precisely adjusting the air flow rate to the current requirements of a room. Doing so can save energy and optimise the room climate.
We offer the following topics in theory and practice:
- Understanding of why VAV systems play a key role in energy-efficient and demand-controlled indoor air regulation
- Structure and principles of operation of VAV controllers
- Understanding the control of volumetric flow of air for air-conditioning optimisation
- Use of the different tools from Belimo for supporting the commissioning and maintenance of VAV units
- Tips regarding fault diagnosis and optimisation of the systems
Bu eğitim kursuna ilgi duyuyorsanız lütfen bölgesel satış ofisinizle iletişim kurun.
Binalarda duman tahliyesi
Fark basınç sistemleri (PDS) modern binaların güvenliği aşısından giderek daha önemli hale gelmektedir. Fark basınç sistemi test ortamımızla (güvenlik laboratuvarı), dikey ve yatay kaçış ve kurtarma yollarında duman tahliyesi bilgimizi aktaracağız.
Sistem teknolojisi ile ilgili önleyici yangından korunmanın bir parçası olarak Belimo, Belimo'da test ve eğitim amaçları için özel olarak tasarlanmış modern, kurum içi bir güvenlik laboratuvarına yatırım yapmıştır.
Size aşağıdaki senaryolar gösterilecektir:
- Mekanik basınç tahliye damperi (barometrik damper) veya motorla tahrik edilen basınç tahliye damperi ile tavandan değişken hava tahliyesi
- Kaçış yolu kapılarında kapı açma kuvvetleri
- 1,0 m/sn veya 2,0 m/sn hava tahliye hızları
- Emniyet merdiveninde ve lobide basınç oranları
- Kaçış yolu kapılarını açıp kapatırken kontrol süreleri
- ve daha fazlası
Güvenlik laboratuvarı, müşteri ziyaretlerine ve ayrıca eğitim ve sunumlara açıktır. Lütfen bölgesel satış ofisinizle iletişim kurun.