Väsentlighetskarta
Den information som inhämtas genom väsentlighetsanalysprocessen främjar beslut om verksamhetens inriktning och hållbarhetsledning samt identifiering av risker och möjligheter.
På Belimo styrs våra hållbarhetsaktiviteter av vår väsentlighetskarta, ett verktyg som klassificerar relevanta ämnen i tre dimensioner:
- Strategisk relevans för verksamheten
- Inverkan på hållbar utveckling
- Relevans för viktiga intressentgrupper
Genom att identifiera dessa ämnen och implementera stegen för att ta itu med dem kan vi stärka intressentrelationer, övervaka möjligheter på hög nivå, skydda oss mot risker och upprätthålla framgångsrika tillväxtresultat på medellång och lång sikt.
Väsentlighetskartan presenterar en översikt över de ämnen som identifierats i processen, som började med en branschövergripande och kollegial utvärdering och utvecklades i dialog med koncernledningen genom hela företaget.
Background
In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.
The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.
Double Materiality Assessment Matrix
The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:
Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.
A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.
Stakeholder Perspective
Ämnen som är mest relevanta för företag anses vara en del av vidareutvecklingen av våra strategiska prioriteringar. Läs mer om ämnena i de mörkgråa avsnitten ”Interact”, ”Impact” och ”Focus” i vår årsrapport.