通过 RetroFIT+ 方案提高舒适度和能效
效率优化: 暖通空调系统升级,用于楼宇翻新
选择您的作用
每一座建筑都会面临或大或小的挑战。有效地应对这些挑战可以带来诸多好处。简单的调整就能产生令人印象深刻的效果,而您只需再稍加把劲儿,便能取得更大的效果。调整水力循环网络以用于供暖与制冷具有很大的优势,但并不总是必要的。在搏力谋,我们相信以小博大的作为——"小身材,大妙用"
我们深谙其中的奥妙——极大程度地节约能量、提高系统效率及提高舒适度。无论您需要的是简单改进,还是重大翻修,或者是介于两者之间,我们都能提供技术和专业知识以助您一臂之力。
- RetroFIT+
- 成功案例
改造更新建筑的6大理由
只需点击几下,即可评估建筑水力循环系统的节能潜力。下载一份综合的评估报告,了解详细情况
建筑物的住宿环境可能会随着时间的推移而改变。为此很重要的一点是技术设备也须适应新的住宿条件而跟进。通过调整现有的系统,更换过时的暖通空调部件或添加新的、最前沿的工艺技术,节能建筑的改造更新工作在落实过程中可大大提高经济效益。并非总是需要更新或更换整个系统来提高能效并将运营成本降至最低。
使用我们的核对表便能了解您的建筑是否符合今日的能量需求。
利用改造更新揭示不同建筑的能需
优化能量的使用有利于所有的建筑,但每种类型的建筑都有其独特的负荷特征和需求。量身定制的方法可以确保效率、空气质量和居住的舒适度。RetroFIT+ 是任何建筑物生命周期的一个重要组成部分,可大大提高设施的效率。我们的团队在暖通空调行业拥有数十年的丰富经验,而且我们的产品已经验证,具有显著成效。让我们来探讨一下, RetroFIT+方案如何能彻底改变不同类型建筑的能量使用状况:
-
季节性会议
根据课时和季节来确定占用率,能耗量应与建筑的负荷状况相一致。课时期间,学校的教学楼每天的平均占用时间为7小时。但在下午6点至上午8点之间,大楼的使用率较低,若这段时间内减少能量的使用量,则可降低30%的能耗及相关的成本。通过协调不同时间和不同区域(教室、体育馆、图书馆等)的能量消耗与占用水平,学生可以在空气质量受监控的环境下更加舒适,从而更能集中注意力。 此外,更有效的使用能量也会对公共资助的机构及其在履行纳税义务方面产生积极的影响。
学校各大楼的能耗比例取决于其楼龄、规模、地理位置以及采用的设备类型。校舍内,供暖、通风、空调系统和卫生用开水(HWS)约占能耗的80%。 -
为全天候护理提供全天候能量
医院里需要全天候地提供能量。此外,在供暖、制冷和通风方面需要有很大的灵活性,还要有动态平衡功能,以便为每一个建筑区域提供适量的供暖或制冷量。
不同类型的建筑因其功能性质不同,能耗程度也不同。空气调节、供暖和卫生用开水 (HWS) 约占 医院能耗的 73%。您需要的 RetroFIT+ 解决方案: 搏力谋如何为您提供支持
医院和其他医疗保健机构承担着全天候的职责。暖通空调系统的可用性及其可靠性,在控制病毒感染和安全方面,是促进室内空气舒适和健康的关键。 有了搏力谋产品,您就可以确保其可用性、热舒适性、充足的通风和能效 同时能更灵活地规划空间及更方便地排除故障:
-
供暖和制冷系统伴随同事们打卡下班而自动关闭
由于办公楼只在营业时间占用,因此应根据办公时间优化能量的使用。这些大楼每天的平均占用时间为9.3个小时, 但从晚上8点至次日早上6点,期间大楼的使用率较低,若这段时间内减少能量的使用率,则可降低30%的能耗及相关的成本。这样一来,供暖和制冷作业就不会白白浪费在空荡荡的建筑里,从而节省了能耗成本,也减少了废气的排放。动态的平衡功能可以确保在占用率发生变化时仍保持居住的舒适性。
在办公楼中,空气调节、供暖和生活用开水约占能耗的56%。您需要的 RetroFIT+ 解决方案: 搏力谋如何为您提供支持
平均占用率为 9.3 小时/天。通过动态调整能量的使用量以适应满足负荷状况和占用率。在晚上8点至早上6点期间,楼宇使用率较低甚至使用率为零,可节省30%以上的能量。 使用搏力谋设备,您可以提高能效、舒适度并改善建筑物的保健,同时能更灵活地规划空间,也能更容易地找到租户来租用办公场所:
-
舒适为先
跟办公室和学校一样,酒店也不会全天满员。不过,一般来说,白天晚些时候及晚间客人入睡时,酒店的入住率是最高的。但为客人提供舒适的住宿环境才是重中之重。在这方面,确保良好的空气质量、不明显的噪音水平及一个卫生的环境也是非常重要的。
酒店里,空气调节、供暖和热水约占能耗的 58%。
您需要的 RetroFIT+ 解决方案: 搏力谋如何为您提供支持
在建筑物空置时,可以降低能量消耗从而节省30%的能量。
平均占用率为 9.3 小时/天。通过动态调整能量的使用量,以适应满足负荷状况和占用率。在早上8点至傍晚6点期间,楼宇的使用率较低甚至使用率为零,可节省30%以上的能量。使用搏力谋设备,您可以提高能效、舒适度并改善建筑物的卫生健康:
-
系统的灵活性可满足多名租户的需求
购物中心、体育场馆、机场和文化中心——虽然这些建筑的功能各不相同,但都有一些共同点:人员流量波动大,需要保持较高的舒适度和动态平衡,以确保高效利用制冷和供暖能量。由于需求经常有变,现有的系统必须保持灵活性,以适应空间规划的变化。 此外,由于这些建筑通常容纳多名租户,因此必须考虑在各个成本中心为每一个空间场所提供经认证的能量账单。
多用途的建筑,其能耗比例非常明显。能耗模式取决于许多因素,如建筑物的用途、楼龄、规模、地理位置和使用的设备类型。 多用途的建筑中,暖通空调系统在能耗中占比最大。您需要的 RetroFIT+ 解决方案: 搏力谋如何为您提供支持
虽然购物中心和体育场馆等混用建筑的用途和功能各不相同,但这两种类型的建筑物,其占用率都不稳定,对供暖和制冷的能量需求也都很高。 有了搏力谋设备,您就可以动态地平衡供暖和制冷负荷,根据占用情况来优化能耗模式与通风:
使用我们的 App 可轻松升级至搏力谋产品
搏力谋 RetroFIT+ App, 旨在为您老旧或损坏的执行器找到完美的替代品。无论您是在寻找空气应用方案还是水的解决方案,还是将您的设备进行现代化改造或是全面更换,我们的应用程序都会引导您迅速找到理想的执行器或传感器,以满足您的需求,同时提供一流的质量和性能。
RetroFIT+ App 有助您轻松有效地创建、规划改造更新项目!
如何使用搏力谋 RetroFIT+ App 寻找替代品。
常见问题解答
-
改造更新是指对现有系统或结构进行改进或升级的过程。就建筑物而言,改造更新通常涉及暖通空调系统、照明、绝缘材料或其他组件的升级或改造,以优化能效、提高性能并延长建筑物的使用寿命。 暖通空调的改造更新可包括更换过时的设备、安装新的控制装置或传感器、改善隔热性能以及采取其他增效措施,以降低能耗并提高室内舒适度。
-
对建筑物进行改造非常重要,因为这样能方便升级和改进现有的暖通空调系统(HVAC)。这能提高能效、改善舒适度,并减少对环境造成的影响。改造还有助于满足新的监管要求,提高建筑的整体价值,同时为更环保的未来做出贡献。
-
"+"象征着搏力谋为改造更新项目所贡献的附加值。搏力谋提供很多非常适合翻新项目的产品,包括风阀执行器、控制阀、传感器和计量表。如果需要适配器或连接件,我们种类繁多的改装配件可以确保现场的安装过程简单明了。如果我们的标准产品不包括理想的替代产品,我们还提供定制产品和连接件的选项。然而,我们的支持和应用咨询不仅仅局限于产品方面。搏力谋的销售经理和应用专家致力于协助您确定翻新项目的合适方案。
-
暖通空调系统的改造成本因各种因素而异,如建筑的大小、改造的复杂程度、升级的特定组件以及当地的市场条件。必须对每个项目进行单独评估,以准确地确定成本估算。 搏力谋提供一系列暖通空调系统的改造更新方案 无论您寻求的是微小的改进、重大的改造,还是介于两者之间的任何更新工作,我们都具备帮助您的技术和专业知识,并能提供相应的成本估算。
搏力谋能量阀® 可减少40%的碳排量
为了响应纽约市的一项监管要求,即从2024年开始,高楼大厦需要提高运营能效并减少碳排量,一家大型物业管理公司采用搏力谋能量阀®, 对主要建筑楼进行了升级改造,这是一款开创性的物联网设备,旨在优化能量的使用及维持暖通空调系统中的ΔT值。
升级之后,能量消耗和成本大幅降低,仅2023年就节省了100多万美元的电力。这一努力还为派拉蒙赢得了210万美元的公用事业奖励,使这些建筑大厦的运营与2030年的碳减排目标保持一致,并获得了顶级的可持续性发展认证。这标志着向2050年碳中和目标迈出了一大步,展示了我们致力于可持续性发展和提高能效的决心。
请观看视频,了解更多有关 CO2 减排和成本节约方面的信息。
轻松实现高效: 一个搏力谋能量阀®的故事
正当 DNB 商业地产公司的 Geir Hovden 通过 Practical PropTech (实用房产技术) 播客的一集节目了解到搏力谋能量阀®时,挪威历史悠久的 Admiral Bergen (卑尔根上将) 酒店的改造更新工程已在如火如荼地全面展开。本期内容深入探讨了搏力谋能量阀®等尖端技术如何改变了我们管理楼宇运营及节能的方式。项目进行到一半时,他们立即决定转向,为酒店的水力循环系统配备了能量阀。他们的决定收效显著,提高了运营效率、节省了大量成本,并为实现可持续性发展的目标做出了重大贡献。
.请观看视频,了解我们的创新如何让安装变得更简便,并为更好、更智能地管理楼宇提供宝贵的见解。
看看我们的客户是怎么说的
RetroFIT+ 为 Providence 学院节省了数百万美元: 无需新的冷却机。
Providence 学院成立于1917年,由40栋校园建筑组成。随着计划的不断扩大,冷冻水供应已接近饱和。 如何在不安装新的冷却机的情况下满足日益增长的需求,同时还能节省冷却和泵送成本?采用搏力谋能量阀®来改造东校区的建筑是个理想的解决方案,有助于学院实现其环保目标。
改造更新建筑以实现能效和可持续性发展
经过重新评估和调试,Brookfield Place (布鲁克菲尔德广场)仅在主供暖系统中每天便可节省 890 万升水流量。
今天就联系我们,利用 RetroFIT+ 方案优化您的暖通空调系统。
在搏力谋,我们随时为您提供服务,指导您找到满足您需求的优质解决方案,从而降低您的能量成本及碳排放量,以实现一个更可持续的未来。
我们能改变世界,提高全球的运转效率。加入我们的行列,成为推动世界变革的一股力量!
更多与 RetroFIT+ 相关的文档与链接
-
RetroFIT+ 产品更换工具
-
RetroFIT+ 改造更新产品
-
RetroFIT+ 指导手册
(pdf -
10.35 MB)
-
改造技术文档
(pdf -
20.62 MB)
-
搏力谋座谈: 压力无关型 vs.压力相关型