RetroFIT+ για ενισχυμένη άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα
Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας: Αναβαθμίσεις συστημάτων θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού για ανακαίνιση κτιρίου
Choose Your Impact
Every building faces challenges, whether big or small. Tackling them effectively can lead to numerous benefits. Simple adjustments can create impressive results, and you can achieve even more with a little extra effort. Adapting the hydronic network for heating and cooling provides substantial advantages but is not always necessary. At Belimo, we believe in taking small steps for significant gains - "Small devices, big impact."
We understand the sweet spot - maximizing energy savings, boosting system efficiency, and elevating comfort levels. Whether you're looking for a simple improvement, a significant overhaul, or something in between, we have the technology and expertise to help.
- RetroFIT+
- Ιστορίες επιτυχίας
6 λόγοι για τους οποίους πρέπει να προχωρήσετε στη μεταβολή του κτιρίου σας
Αξιολογήστε τη δυναμική εξοικονόμησης ενέργειας του υδρονικού συστήματος του κτιρίου σας με μόνο μερικά κλικ. Κατεβάστε μια ολοκληρωμένη αναφορά αξιολόγησης για λεπτομερείς πληροφορίες.
Η χρήση ενός κτηρίου μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, είναι σημαντικό ο τεχνικός εξοπλισμός να προσαρμοστεί επίσης στη νέα χρήση. Οι ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις κτηρίων μπορούν να γίνουν με οικονομικό τρόπο μέσω της προσαρμογής του υπαρχόντος συστήματος, μέσω της αντικατάστασης των παλιών εξαρτημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού ή μέσω της προσθήκης νέων, σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων. Δεν απαιτείται πάντα η ανανέωση ή η αντικατάσταση ολόκληρων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων.
Χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου μας, για να μάθετε εάν το κτήριό σας καλύπτει τις σημερινές ενεργειακές απαιτήσεις.
Uncovering Energy Demands in Diverse Buildings with RetroFIT+
Optimizing energy usage benefits all buildings, but each type has unique load profiles and requirements. Tailored approaches ensure efficiency, air quality, and comfort for occupants. RetroFIT+ting is a major component of any building’s lifecycle and can make an enormous difference in the efficiency of a facility. Our team has decades of experience in the HVAC industry, and our products are proven to deliver results. Let's explore how RetroFIT+ can revolutionize energy usage in different types of buildings:
-
Seasonally in Session
With occupancy defined by classroom hours and seasons, energy consumption should align with the building’s load profile. With an average occupancy of 7 hours/day when school is in session, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 6pm - 8am when the building is not being used at full capacity. By coordinating energy usage with occupancy levels both in regard to timing and specific area usage (classrooms, gym, library, etc.), students can be more comfortable with greater potential for concentration thanks to monitored and controlled air quality. Further, more efficient energy consumption can have a positive impact on publicly funded institutions and their tax obligations.
The proportionate energy consumption of school buildings depends on the building's age, size, geographical location, and type of equipment used. In school buildings, heating, ventilation, air conditioning systems and hot water sanitary (HWS) account for approximately 80% of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
With Belimo devices, you can improve energy efficiency and comfort, while improving indoor air quality
-
Around-the-Clock Energy for Around-the-Clock Care
In hospitals, energy availability is required 24/7. Moreover, there needs to be a significant amount of flexibility for heating, cooling, and ventilation, as well as dynamic balancing capabilities to supply the appropriate amount of heating or cooling for each building area.
Different building types experience different degrees of energy usage according to the nature of their function. Air conditioning, heating and hot water sanitary (HWS) account for approximately 73% of energy consumption in hospitals.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
Hospitals and other healthcare facilities have a 24/7 role. The HVAC system's availability and reliability are key to promoting comfort and healthy indoor air regarding infection control and safety. With Belimo products, you can ensure the availability, thermal comfort, adequate ventilation and energy efficiency while allowing more flexible space planning and easy troubleshooting
-
Heating and Cooling That Clocks Out When Your Colleagues Do
As office buildings are occupied during business hours only, energy usage should be optimised to suit the hours of operation. With an average occupancy of 9.3 hours/day, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 8pm - 6am when the building is not being used at full capacity. This way, heating and cooling activity is not wasted on an empty building, saving energy costs and reducing emissions output. Dynamic balancing ensures comfort even when occupancies change.
In office buildings, air conditioning, heating, and domestic hot water account for approximately 56% of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8pm - 6am when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health, while allowing more flexible space planning, making it easier to find tenants to rent office space
-
Comfort Comes First
Like offices and schools, hotels are not occupied at full capacity throughout the entire day. However, they are generally at their highest occupancy in the later hours of the day and at night when guests sleep. Providing guests with a comfortable stay is a top priority. Ensuring good air quality, unobtrusive noise levels, and a hygienic environment are also essential in this context.
In hotels, air conditioning, heating and warm water account for approximately 58% of energy consumption.
The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
30% energy saved by reducing consumption when the building is unoccupied.
Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8am - 6pm when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health.
-
System Agility to Suit Multiple Tenants
Shopping centers, sports venues, airports, and cultural centers – while the functions of these buildings are different, they share some things in common: fluctuating occupant traffic and a need to maintain high comfort and dynamic balancing to ensure high availability of cooling and heating energy. The system in place must be agile, as demands change frequently to accommodate changes in space planning. Moreover, as these buildings often house multiple tenants, providing each space with certified energy billing within the individual cost centers must be considered.
The proportionate energy consumption of mixed-use buildings is very distinct. The energy consumption patterns depend on many factors, such as the building's purpose, age, size, geographical location, and type of equipment used. In mixed-use buildings, HVAC systems account for the largest proportion of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
While mixed-use buildings such as shopping malls and sports venues have different purposes and functions, both building types share fluctuating occupancy levels and the high demand and availability of heating and cooling energy. With Belimo devices, you can dynamically balance the heating and cooling loads to optimize energy consumption patterns and ventilation according to occupancy levels
Belimo RetroFIT App
Με το Belimo RetroFIT App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.
Η πλήρης σειρά προϊόντων των αισθητηρίων της Belimo είναι τώρα επίσης ενσωματωμένη στην εφαρμογή.
Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
Συχνές ερωτήσεις
-
Η αντικατάσταση αναφέρεται στη διαδικασία πραγματοποίησης αλλαγών ή αναβαθμίσεων σε υπάρχοντα συστήματα ή δομές. Στο πλαίσιο των κτιρίων, η αντικατάσταση συνήθως αφορά αναβάθμιση ή τροποποίηση συστημάτων HVAC, φωτισμό, μόνωση ή άλλα στοιχεία για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη βελτίωση της απόδοτικότητας και την επέκταση της διάρκειας ζωής του κτιρίου. Η αντικατάσταση HVAC μπορεί να αφορά την αντικατάσταση ξεπερασμένου εξοπλισμού, την εγκατάσταση νέων στοιχείων ελέγχου ή αισθητήρων, τη βελτίωση της μόνωσης και την υλοποίηση άλλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της άνεσης σε εσωτερικούς χώρους.
-
Η αντικατάσταση κτιρίων είναι σημαντική, επειδή επιτρέπει την αναβάθμιση και τη βελτίωση των υπάρχοντων συστημάτων HVAC (Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, βελτιωμένη άνεση και μειωμένη περιβαλλοντική επίδραση. Οι ενέργειες αντικατάστασης μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των νέων κανονιστικών απαιτήσεων και να βελτιώσουν τη συνολική αξία του κτιρίου ενώ συνεισφέρουν σε ένα πιο πράσινο μέλλον.
-
Το "+" συμβολίζει την επιπλέον αξία που δίνει η Belimo στα έργα αντικατάστασης. Η Belimo προσφέρει πολλά προϊόντα, ιδανικά για έργα ανακαίνισης, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων διαφραγμάτων, βαλβίδων ελέγχου, αισθητηρίων και μετρητών ενέργειας. Εάν απαιτείται προσαρμογέας ή σύνδεσμος , η εκτενής γκάμα προϊόντων μας από αξεσουάρ αντικατάστασης διασφαλίζει την ομαλή επιτόπια διαδικασία εγκατάστασης. Εάν οι τυπικές μας προσφορές δεν περιλαμβάνουν το ιδανικό προϊόν αντικατάστασης, παρέχουμε επίσης την επιλογή για προσαρμοσμένα προϊόντα και συνδέσμους. Η υποστήριξή μας, ωστόσο, και οι συμβουλές για εφαρμογές εκτείνεται πέρα από μόνο το προϊόν. Οι διαχειριστές πωλήσεων της Belimo και οι ειδικοί στις εφαρμογές γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την καλύτερη προσέγγιση για το έργο ανακαίνισης.
-
Το κόστος αντικατάστασης ενός συστήματος HVAC μπορεί να ποικίλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος του κτιρίου, η πολυπλοκότητα της αντικατάστασης, τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναβαθμίζονται και οι τοπικές συνθήκες της αγοράς. Είναι σημαντική η πρόσβαση στο κάθε έργο ατομικά ώστε να προσδιορίσετε μια ακριβή εκτίμηση κόστους. Η Belimo προσφέρει μια γκάμα από επιλογές αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. Είτε αναζητάτε μια μικρή βελτίωση, μια μεγάλη μεταμόρφωση ή οτιδήποτε ενδιάμεσο, έχουμε την τεχνολογία και τις γνώσεις για να σας βοηθήσουμε και μπορούμε να παρέχουμε μια εκτίμηση κόστους αντίστοιχα.
Το προϊόν Belimo Energy Valve™ μειώνει τις εκπομπές άνθρακα κατά 40%
Ως απόκριση στην κανονιστική υποχρέωση της Πόλης της Νέας Υόρκης που εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα στα μεγάλα κτίρια από το 2024, μια πολύ μεγάλη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων αναβάθμισε τα σημαντικότερα κτίρια με το Belimo Energy Valve™, μια καινοτόμα συσκευή με δυνατότητα Διαδικτύου των Πραγμάτων, σχεδιασμένη για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας και τη διατήρηση της διαφορικής θερμοκρασίας στα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Η αναβάθμιση μείωσε δραματικά τη χρήση της ενέργειας και το κόστος – εξοικονομώντας πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε ηλεκτρισμό μόνο το 2023. Η προσπάθεια αυτή παρείχε επίσης κέρδος στην 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρωτοβολίους οργανισμών κοινής ωφελείας, παρείχε συμμόρφωση των κτιρίων με τους στόχους μείωση άνθρακα 2030 και διασφάλισε κορυφαίες πιστοποιήσεις βιωσιμότητας. Αυτά καθιστούν σαφή τη σημαντική στροφή προς τον στόχο ουδετερότητας άνθρακα 2050, δηλώνοντας μια ισχυρή δέσμευση στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα.
Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τις μειώσεις του CO2 και τις εξοικονομήσεις κόστους.
Αποδοτικότητα με μεγάλη ευκολία: μια ιστορία για τη Belimo Energy Valve™
Οι εργασίες αντικατάστασης στο ιστορικό Hotel Admiral Bergen (Νορβηγία) ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη όταν ο Geir Hovden της DNB Commercial Real Estate ενημερώθηκε για την Belimo Energy Valve™ μέσω ενός συγκεκριμένου επεισοδίου του Practical PropTech podcast. Αυτό το επεισόδιο εμβάθυνε στο πως η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως η Belimo Energy Valve™, μεταμορφώνει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις λειτουργίες κτιρίων και εξοικονομεί ενέργεια. Στη μέση του έργου, αποφάσισαν αμέσως να αλλάξουν και να εξοπλίσουν το υδρονικό σύστημα του ξενοδοχείου με Energy Valve. Η απόφασή τους έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικότητας λειτουργίας, σημαντικές εξοικονομήσεις κέρδους και μια ουσιαστική συνεισφορά στους στόχους βιωσιμότητας.
Δείτε το βίντεο για να ανακαλύψετε πώς η καινοτομία μας κάνει τις εγκαταστάσεις ευκολότερες και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για καλύτερη, εξυπνότερη διαχείριση κτιρίων.
Δείτε τι λένε οι πελάτες μας
Το RetroFIT+ εξοικονομεί στο Providence College εκατομμύρια, αποφεύγοντας την εγκατάσταση νέου ψύκτη
Με ίδρυση το 1917, το Providence College αποτελείται από 40 πανεπιστημιακά κτίρια. Με τη συνεχή επέκταση να έχει ήδη προγραμματιστεί, η παροχή ψυχρού νερού έφτανε στα όριά της. Πώς να επιτευχθεί αυτή η αυξανόμενη ζήτηση χωρίς την εγκατάσταση ενός νέου ψύκτη και να εξοικονομηθούν κόστη ψύξης και άντλησης; Η αντικατάσταση στα κτίρια της Ανατολικής Πανεπιστημιούπολη με το προϊόν Belimo Energy Valve™ παρείχε την ιδανική λύση και βοηθάει το πανεπιστήμιο να εκπληρώσει τους περιβαλλοντικούς του στόχους.
Μεταβολή κτιρίων για ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα
Μετά την επαναξιολόγηση και την εκ νέου ανάθεση, το Brookfield Place εξοικονομεί 8,9 εκατομμύρια λίτρα ροής νερού την ημέρα στο κύριο σύστημα θέρμανσης μόνο.
Contact Us Today to Optimize Your HVAC System With RetroFIT+
At Belimo, we are at your service to guide you to the best solution for your needs, so you can reduce your energy costs and carbon emissions for a more sustainable future.
We change the world to be more efficient. Be part of it!
Find Your Local Representatives