RetroFIT+ за подобрение на комфорта и енергийната ефективност
Максимална ефективност: Модернизация на ОВК системите при обновяване на сгради
Choose Your Impact
Every building faces challenges, whether big or small. Tackling them effectively can lead to numerous benefits. Simple adjustments can create impressive results, and you can achieve even more with a little extra effort. Adapting the hydronic network for heating and cooling provides substantial advantages but is not always necessary. At Belimo, we believe in taking small steps for significant gains - "Small devices, big impact."
We understand the sweet spot - maximizing energy savings, boosting system efficiency, and elevating comfort levels. Whether you're looking for a simple improvement, a significant overhaul, or something in between, we have the technology and expertise to help.
- RetroFIT+
- Истории на успеха
6 причини, поради които трябва да модернизирате сградата си
Оценете потенциала за пестене на енергия на хидравличната система на вашата сграда само с няколко кликвания. Изтеглете подробен доклад за оценка, за да получите подробна информация.
Броят на обитателите на сградите се променя с времето. Съответно е важно техническото оборудване да бъде приспособено към новия брой обитатели. Енергийно ефективното обновяване на сградите може да се осъществи по икономичен начин чрез приспособяване на съществуващата система, подмяна на остарелите ОВК компоненти или чрез добавяне на нови, съвременни технологични постижения. Невинаги е необходимо да се подновяват или заменят цели системи, за да се повиши енергийната ефективност и да се сведат до минимум експлоатационните разходи.
Използвайте нашия контролен списък, за да разберете дали сградата Ви отговаря на съвременните енергийни изисквания.
Uncovering Energy Demands in Diverse Buildings with RetroFIT+
Optimizing energy usage benefits all buildings, but each type has unique load profiles and requirements. Tailored approaches ensure efficiency, air quality, and comfort for occupants. RetroFIT+ting is a major component of any building’s lifecycle and can make an enormous difference in the efficiency of a facility. Our team has decades of experience in the HVAC industry, and our products are proven to deliver results. Let's explore how RetroFIT+ can revolutionize energy usage in different types of buildings:
-
Seasonally in Session
With occupancy defined by classroom hours and seasons, energy consumption should align with the building’s load profile. With an average occupancy of 7 hours/day when school is in session, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 6pm - 8am when the building is not being used at full capacity. By coordinating energy usage with occupancy levels both in regard to timing and specific area usage (classrooms, gym, library, etc.), students can be more comfortable with greater potential for concentration thanks to monitored and controlled air quality. Further, more efficient energy consumption can have a positive impact on publicly funded institutions and their tax obligations.
The proportionate energy consumption of school buildings depends on the building's age, size, geographical location, and type of equipment used. In school buildings, heating, ventilation, air conditioning systems and hot water sanitary (HWS) account for approximately 80% of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
With Belimo devices, you can improve energy efficiency and comfort, while improving indoor air quality
-
Around-the-Clock Energy for Around-the-Clock Care
In hospitals, energy availability is required 24/7. Moreover, there needs to be a significant amount of flexibility for heating, cooling, and ventilation, as well as dynamic balancing capabilities to supply the appropriate amount of heating or cooling for each building area.
Different building types experience different degrees of energy usage according to the nature of their function. Air conditioning, heating and hot water sanitary (HWS) account for approximately 73% of energy consumption in hospitals.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
Hospitals and other healthcare facilities have a 24/7 role. The HVAC system's availability and reliability are key to promoting comfort and healthy indoor air regarding infection control and safety. With Belimo products, you can ensure the availability, thermal comfort, adequate ventilation and energy efficiency while allowing more flexible space planning and easy troubleshooting
-
Heating and Cooling That Clocks Out When Your Colleagues Do
As office buildings are occupied during business hours only, energy usage should be optimised to suit the hours of operation. With an average occupancy of 9.3 hours/day, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 8pm - 6am when the building is not being used at full capacity. This way, heating and cooling activity is not wasted on an empty building, saving energy costs and reducing emissions output. Dynamic balancing ensures comfort even when occupancies change.
In office buildings, air conditioning, heating, and domestic hot water account for approximately 56% of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8pm - 6am when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health, while allowing more flexible space planning, making it easier to find tenants to rent office space
-
Comfort Comes First
Like offices and schools, hotels are not occupied at full capacity throughout the entire day. However, they are generally at their highest occupancy in the later hours of the day and at night when guests sleep. Providing guests with a comfortable stay is a top priority. Ensuring good air quality, unobtrusive noise levels, and a hygienic environment are also essential in this context.
In hotels, air conditioning, heating and warm water account for approximately 58% of energy consumption.
The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
30% energy saved by reducing consumption when the building is unoccupied.
Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8am - 6pm when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health.
-
System Agility to Suit Multiple Tenants
Shopping centers, sports venues, airports, and cultural centers – while the functions of these buildings are different, they share some things in common: fluctuating occupant traffic and a need to maintain high comfort and dynamic balancing to ensure high availability of cooling and heating energy. The system in place must be agile, as demands change frequently to accommodate changes in space planning. Moreover, as these buildings often house multiple tenants, providing each space with certified energy billing within the individual cost centers must be considered.
The proportionate energy consumption of mixed-use buildings is very distinct. The energy consumption patterns depend on many factors, such as the building's purpose, age, size, geographical location, and type of equipment used. In mixed-use buildings, HVAC systems account for the largest proportion of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
While mixed-use buildings such as shopping malls and sports venues have different purposes and functions, both building types share fluctuating occupancy levels and the high demand and availability of heating and cooling energy. With Belimo devices, you can dynamically balance the heating and cooling loads to optimize energy consumption patterns and ventilation according to occupancy levels
Belimo RetroFIT App
С помощта на приложението Belimo RetroFIT можете да замените по-специално вашите остарели или дефектни изпълнителни механизми и сензори от различни доставчици с устройства от Belimo в областта на ОВК (отопление, вентилация и климатизация).
Независимо дали става въпрос за регулиране на вентилация или вода, можете лесно да намерите подходящия резервен задвижващ механизъм (изпълнителен механизъм за седлови вентил, ротационен изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм за вентилация) от Belimo, за да модернизирате инсталацията си с най-добро качество и най-висока производителност.
Пълната продуктова гама от сензори на Belimo вече е интегрирана в приложението.
Как да намерите заместител с Belimo RetroFIT+ App
ЧЗВ
-
Модернизацията се отнася до процеса на подобряване или модернизиране на съществуващи системи или структури. В контекста на сградите модернизацията обикновено включва обновяване или промяна на ОВК системите, осветлението, изолацията или други компоненти с цел оптимизиране на енергийната ефективност, подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на експлоатационния срок на сградата. ..Модернизацията на ОВК може да включва подмяна на остаряло оборудване, инсталиране на ново управление или сензори, подобряване на изолацията и прилагане на други мерки за повишаване на ефективността с цел намаляване на потреблението на енергия и подобряване на комфорта в помещенията.
-
Модернизацията на сградите е важна, тъй като позволява модернизиране и подобряване на съществуващите системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК). Това може да доведе до по-висока енергийна ефективност, подобрен комфорт и намалено въздействие върху околната среда. Модернизацията може също така да помогне да се отговори на новите регулаторни изисквания и да се подобри цялостната стойност на сградата, като същевременно се допринесе за едно по-екологично бъдеще.
-
Знакът "+" символизира допълнителната стойност, която Belimo внася в проектите за модернизация.Знакът "+" символизира допълнителната стойност, която Belimo внася в проектите за модернизация. Belimo предлага много продукти, които са идеално подходящи за проекти за обновяване, включително изпълнителни механизми на клапи, регулиращи вентили, сензори и измервателни уреди. Ако е необходим адаптер или свързване, нашата широка гама от принадлежности за преоборудване осигурява лесен процес на монтаж на място. Ако стандартните ни предложения не включват идеалния продукт за замяна, предлагаме и възможност за персонализирани продукти и свързване. Въпреки това, нашата поддръжка и консултации за приложения се простират отвъд продуктовия аспект. Мениджърите по продажби и специалистите по приложения на Belimo са посветени на това да Ви помогнат да определите оптималния подход за Вашия проект за обновяване.
-
Разходите за модернизация на ОВК система могат да варират в зависимост от различни фактори, като например размера на сградата, сложността на модернизацията, конкретните компоненти, които се модернизират, и местните пазарни условия. Важно е всеки проект да се оценява индивидуално, за да се определи точна оценка на разходите. Belimo предлага редица възможности за модернизация на ОВК система. Независимо дали търсите незначително подобрение, голяма промяна или нещо средно между тях, ние разполагаме с технологията и опита, за да ви помогнем, и можем да предоставим съответната оценка на разходите.
Belimo Energy Valve™ намалява въглеродните емисии с 40%
В резултат на регулаторен мандат в град Ню Йорк за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии в големите сгради от 2024 г. водеща фирма за управление на имоти модернизира ключови сгради с Belimo Energy Valve™ – новаторско устройство с поддръжка на интернет на нещата, предназначено да оптимизира използването на енергия и да поддържа делта Т в системите за отопление, вентилация и климатизация.
Тази модернизация намали значително потреблението на енергия и разходите за нея, като само за 2023 г. спести 1 милион долара за електричество. Усилията също така донесоха на Paramount 2,1 млн. долара под формата на стимули за комунални услуги, приведоха сградите в съответствие с целите за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. и справедливо бяха сертифицирани на най-високо ниво за устойчивост. Това е значителен напредък към целта за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., като демонстрира силен ангажимент към устойчивостта и ефективността.
Изгледайте видеото, за да научите повече за намалените емисии на CO2 и реализираните спестявания.
Лесно постигане на ефективност: една история Belimo Energy Valve™
.Модернизацията на историческия хотел "Адмирал" в Берген (Норвегия) вече е в разгара си, когато Гейр Ховден от DNB Commercial Real Estate научава за Belimo Energy Valve™ от конкретен епизод на подкаста "Practical PropTech". В този епизод се задълбочаваме в това как авангардните технологии, като например Belimo Energy Valve™, променят начина, по който управляваме експлоатацията на сградите и пестим енергия. В средата на проекта те веднага решават да направят обратен завой и да оборудват хидравличната система на хотела с Energy Valve. Решението им доведе до впечатляващи резултати, включително повишена оперативна ефективност, значителни икономии на разходи и съществен принос към целите им за устойчивост.
Гледайте видеоклипа, за да разберете как нашите иновации улесняват инсталациите и предоставят ценни данни за по-добро и по-интелигентно управление на сградите.
Вижте какво казват нашите клиенти
RetroFIT+ спести милиони на Колеж "Провидънс", като премахна нуждата от монтаж на нов чилър
Основаният през 1917 г. колеж Провидънс разполага с 40 сгради в университетския кампус. С планираното текущо разширяване, подаването на охладена вода е наближавало своя капацитет. Как да задоволим това нарастващо търсене, без да инсталираме нов чилър, и да спестим от разходите за охлаждане и изпомпване? Модернизацията на сградите в Източния кампус с Belimo Energy Valve™ беше идеалното решение и помогна на колежа да постигне своите екологични цели.
Модернизиране на сгради за енергийна ефективност и устойчивост
След преоценка и препоръка Brookfield Place спестява 8,9 милиона литра вода на ден само в основната отоплителна система.
Contact Us Today to Optimize Your HVAC System With RetroFIT+
At Belimo, we are at your service to guide you to the best solution for your needs, so you can reduce your energy costs and carbon emissions for a more sustainable future.
We change the world to be more efficient. Be part of it!
Find Your Local Representatives