Daha iyi konfor ve enerji verimliliği için RetroFIT+
Verimliliği en üst seviyeye çıkarın: Bina Renovasyonu için HVAC Sistemi Yükseltmeleri
Choose Your Impact
Every building faces challenges, whether big or small. Tackling them effectively can lead to numerous benefits. Simple adjustments can create impressive results, and you can achieve even more with a little extra effort. Adapting the hydronic network for heating and cooling provides substantial advantages but is not always necessary. At Belimo, we believe in taking small steps for significant gains - "Small devices, big impact."
We understand the sweet spot - maximizing energy savings, boosting system efficiency, and elevating comfort levels. Whether you're looking for a simple improvement, a significant overhaul, or something in between, we have the technology and expertise to help.
- RetroFIT+
- Başarı Hikayeleri
Binanızı güçlendirmeniz için 6 neden
Binanızın hidronik sisteminin enerji tasarrufu potansiyelini sadece birkaç tıklama ile değerlendirin. Ayrıntılı bilgiler için kapsamlı bir değerlendirme raporu indirin.
Bir binanın kullanım durumu zaman içerisinde değişebilir. Buna uygun olarak, teknik ekipmanların da yeni kullanım durumuna göre uyarlanmış olması önemlidir. Enerji verimli bina renovasyonları, mevcut sistemin ayarlanması, eski ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme bileşenlerinin değiştirilmesi veya yeni, güncel teknolojik gelişmelerin eklenmesi yoluyla ekonomik bir şekilde uygulanabilir. Enerji verimliliğini arttırmak ve işletme giderlerini minimize etmek için her zaman tüm sistemin yenilenmesi veya değiştirilmesi şart değildir.
Binanızın günümüz enerji gerekliliklerine uyumlu olup olmadığını öğrenmek için kontrol listemizi kullanın.
Uncovering Energy Demands in Diverse Buildings with RetroFIT+
Optimizing energy usage benefits all buildings, but each type has unique load profiles and requirements. Tailored approaches ensure efficiency, air quality, and comfort for occupants. RetroFIT+ting is a major component of any building’s lifecycle and can make an enormous difference in the efficiency of a facility. Our team has decades of experience in the HVAC industry, and our products are proven to deliver results. Let's explore how RetroFIT+ can revolutionize energy usage in different types of buildings:
-
Seasonally in Session
With occupancy defined by classroom hours and seasons, energy consumption should align with the building’s load profile. With an average occupancy of 7 hours/day when school is in session, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 6pm - 8am when the building is not being used at full capacity. By coordinating energy usage with occupancy levels both in regard to timing and specific area usage (classrooms, gym, library, etc.), students can be more comfortable with greater potential for concentration thanks to monitored and controlled air quality. Further, more efficient energy consumption can have a positive impact on publicly funded institutions and their tax obligations.
The proportionate energy consumption of school buildings depends on the building's age, size, geographical location, and type of equipment used. In school buildings, heating, ventilation, air conditioning systems and hot water sanitary (HWS) account for approximately 80% of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
With Belimo devices, you can improve energy efficiency and comfort, while improving indoor air quality
-
Around-the-Clock Energy for Around-the-Clock Care
In hospitals, energy availability is required 24/7. Moreover, there needs to be a significant amount of flexibility for heating, cooling, and ventilation, as well as dynamic balancing capabilities to supply the appropriate amount of heating or cooling for each building area.
Different building types experience different degrees of energy usage according to the nature of their function. Air conditioning, heating and hot water sanitary (HWS) account for approximately 73% of energy consumption in hospitals.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
Hospitals and other healthcare facilities have a 24/7 role. The HVAC system's availability and reliability are key to promoting comfort and healthy indoor air regarding infection control and safety. With Belimo products, you can ensure the availability, thermal comfort, adequate ventilation and energy efficiency while allowing more flexible space planning and easy troubleshooting
-
Heating and Cooling That Clocks Out When Your Colleagues Do
As office buildings are occupied during business hours only, energy usage should be optimised to suit the hours of operation. With an average occupancy of 9.3 hours/day, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 8pm - 6am when the building is not being used at full capacity. This way, heating and cooling activity is not wasted on an empty building, saving energy costs and reducing emissions output. Dynamic balancing ensures comfort even when occupancies change.
In office buildings, air conditioning, heating, and domestic hot water account for approximately 56% of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8pm - 6am when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health, while allowing more flexible space planning, making it easier to find tenants to rent office space
-
Comfort Comes First
Like offices and schools, hotels are not occupied at full capacity throughout the entire day. However, they are generally at their highest occupancy in the later hours of the day and at night when guests sleep. Providing guests with a comfortable stay is a top priority. Ensuring good air quality, unobtrusive noise levels, and a hygienic environment are also essential in this context.
In hotels, air conditioning, heating and warm water account for approximately 58% of energy consumption.
The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
30% energy saved by reducing consumption when the building is unoccupied.
Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8am - 6pm when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health.
-
System Agility to Suit Multiple Tenants
Shopping centers, sports venues, airports, and cultural centers – while the functions of these buildings are different, they share some things in common: fluctuating occupant traffic and a need to maintain high comfort and dynamic balancing to ensure high availability of cooling and heating energy. The system in place must be agile, as demands change frequently to accommodate changes in space planning. Moreover, as these buildings often house multiple tenants, providing each space with certified energy billing within the individual cost centers must be considered.
The proportionate energy consumption of mixed-use buildings is very distinct. The energy consumption patterns depend on many factors, such as the building's purpose, age, size, geographical location, and type of equipment used. In mixed-use buildings, HVAC systems account for the largest proportion of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
While mixed-use buildings such as shopping malls and sports venues have different purposes and functions, both building types share fluctuating occupancy levels and the high demand and availability of heating and cooling energy. With Belimo devices, you can dynamically balance the heating and cooling loads to optimize energy consumption patterns and ventilation according to occupancy levels
Belimo RetroFIT Uygulaması
Belimo RetroFIT Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
Tüm Belimo sensörleri ürün portföyü şimdi uygulamaya entegre edilmiştir.
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
SSS
-
Belimo RetroFIT+, mevcut sistemlerde veya yapılarda iyileştirmeler veya yükseltmeler yapma sürecini ifade eder. Binalar bağlamında, güçlendirme tipik olarak enerji verimliliğini optimize etmek, performansı artırmak ve binanın ömrünü uzatmak için HVAC sistemlerinin, aydınlatmanın, yalıtımın veya diğer bileşenlerin yükseltilmesini veya değiştirilmesini içerir. HVAC sistemlerine yönelik Belimo RetroFIT+, eski ekipmanın değiştirilmesini, yeni kontrollerin veya sensörlerin monte edilmesini, izolasyonun iyileştirilmesini ve enerji tüketimini azaltmak ve iç mekan konforunu iyileştirmek için diğer verimlilik artırıcı önlemlerin uygulanmasını içerebilir.
-
RetroFIT+, mevcut HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemlerinin yükseltilmesine ve iyileştirilmesine olanak tanıdığı için önemlidir. Bu da daha yüksek enerji verimliliği, daha iyi konfor ve daha az çevresel etki ile sonuçlanabilir. Belimo RetroFIT+ uygtulamaları yeni yasal gerekliliklerin karşılanmasına yardımcı olabilir ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunurken binanın genel değerini artırabilir.
-
"+", Belimo'nun retrofit projelerine kattığı değeri sembolize eder. Belimo, damper motorları, kontrol vanaları, sensörler ve sayaçlar dahil olmak üzere renovasyon projeleri için ideal olan birçok ürün sunmaktadır. Bir adaptör veya bağlantı gerekiyorsa, kapsamlı Belimo RetroFIT+ aksesuarları yelpazemiz yerinde kolay bir montaj süreci sağlar. Standart tekliflerimiz ideal yedek ürünü içermiyorsa, özelleştirilmiş ürünler ve bağlantılar için de seçenek sunuyoruz. Bununla birlikte, destek ve uygulama danışmanlığımız sadece ürün boyutunun ötesine uzanmaktadır. Belimo'nun satış müdürleri ve uygulama uzmanları, renovasyon projeniz için en uygun yaklaşımı belirlemenize yardımcı olmaya kendini adamıştır.
-
Bir HVAC sistemindeki Belimo RetroFIT+ uygulamasının maliyeti, binanın büyüklüğü, retrofit uygulamasının karmaşıklığı, iyileştirilen belirli bileşenler ve yerel piyasa koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Doğru bir maliyet tahmini belirlemek için her bir projenin ayrı ayrı değerlendirilmesi önemlidir. Belimo, bir dizi HVAC sistemi RetroFIT+ seçeneği sunar. İster küçük bir iyileştirme, ister büyük bir dönüşüm ister ikisinin arasında bir şey isteyin, size yardımcı olacak teknoloji ve uzmanlığa sahibiz ve buna göre bir maliyet tahmini sağlayabiliriz.
Belimo Energy Valve™ karbon emisyonlarını %40 azaltır
New York'ta 2024 yılından itibaren büyük binalar için enerji verimliliğini artırmaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanan bir yasal düzenlemeye yanıt olarak, büyük bir emlak yönetim şirketi, HVAC sistemlerinde enerji kullanımını optimize etmek ve Delta T'yi korumak için tasarlanmış öncü, Nesnelerin İnterneti özellikli bir ünite olan Belimo Energy Valve™ ile önemli binaları yükseltti.
Yükseltme, enerji kullanımını ve maliyetleri önemli ölçüde azaltarak yalnızca 2023 yılında 1 milyon doların üzerinde elektrik tasarrufu sağladı. Bu çalışma aynı zamanda Paramount'a 2,1 milyon dolarlık kamu hizmeti teşviki kazandırdı, binaları 2030 karbon azaltma hedefleriyle uyumlu hale getirdi ve en iyi sürdürülebilirlik sertifikalarının alınmasını sağladı. Bu, 2050 karbon nötrlüğü hedefine doğru önemli bir adımdır ve sürdürülebilirlik ve verimlilik konusundaki güçlü kararlılığı göstermektedir.
CO2 azaltımı ve maliyet tasarrufu hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.
Verimlilik kolaylaştırıldı: bir Belimo Energy Valve™ hikayesi
DNB Commercial Real Estate'ten Geir Hovden, Practical PropTech podcast'inin belirli bir bölümü aracılığıyla Belimo Energy Valve™'den haberdar olduğunda, tarihi Hotel Admiral Bergen'in (Norveç) güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyordu. Bu bölümde, Belimo Energy Valve™ gibi en son teknolojilerin bina operasyonlarını yönetme şeklimizi nasıl dönüştürdüğü ve enerji tasarrufu sağladığı derinlemesine incelendi. Projenin ortasında, hemen dönüp otelin hidronik sistemini Energy Valve'lerle donatmaya karar verdiler. Bu kararları, operasyonel verimliliğin artırılması, önemli maliyet tasarrufları ve sürdürülebilirlik hedeflerine önemli bir katkı da dahil olmak üzere etkileyici sonuçlar verdi.
İnovasyonumuzun montaj işlemlerini nasıl kolaylaştırdığını ve daha iyi, daha akıllı bina yönetimi için değerli bilgiler sağladığını keşfetmek için videoyu izleyin.
Müşterilerimizin ne söylediğini gözden geçirin
RetroFIT+, Yeni Soğutucu Kurulumundan Vazgeçen Providence College'a Milyonlarca Dolar Tasarruf
1917 yılında kurulan Providence College, 40 kampüs binasından oluşmaktadır. Devam eden genişleme planlarıyla birlikte soğuk su beslemesi kapasitesine yaklaşıyordu. Bu artan talebi yeni bir soğutucu kurmadan ve soğutma ve pompalama maliyetlerinden tasarruf ederek nasıl karşılanabilirdi? Doğu Kampüs binalarında Belimo Energy Valve™ ile gerçekleştirilen RetroFIT+ uygulaması ideal bir çözüm sundu ve üniversitenin çevresel hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.
Binaların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik için güçlendirilmesi
Yeniden değerlendirme ve düzenlemenin ardından Brookfield Place, yalnızca birincil ısıtma sisteminde günde 8,9 milyon litre su debisi tasarrufu sağladı.
Contact Us Today to Optimize Your HVAC System With RetroFIT+
At Belimo, we are at your service to guide you to the best solution for your needs, so you can reduce your energy costs and carbon emissions for a more sustainable future.
We change the world to be more efficient. Be part of it!
Find Your Local Representatives
More RetroFIT+ Related Documentation and Materials
-
Belimo RetroFIT+ Tool
-
Değişim ürünleri
-
RetroFIT+ Guide
(pdf -
6,72 MB)
-
Retrofit Technical Documentation
(pdf -
20,62 MB)
-
Belimo Talk: Pressure Independent vs. Pressure Dependent