流量尽在掌握
搏力谋能量阀®
创新技术解决了难题
德国Ludmillenstift医院多年不断扩建,暖通空调系统难以满足不断提升的需求。引入搏力谋能量阀®后,供热网络的水流量大大降低,形成了智能、透明、节能的负荷依赖型供热和制冷系统,同时提高了室内的舒适度并保持了能耗的稳定。
Ludmillenstift医院位于下萨克森州(德国)的Meppen市。这家大型多学科医院构成了综合卫生网络的主要支柱,并以能为Emsland地区提供160多年的医疗保健服务而自豪。该院以对患者的卓越护理水平为荣,并以现代基础设施和先进的医疗技术为后盾,包括先进的诊断和治疗技能及其他专业服务。
机构: Ludmillenstift 医院 | 住院患者: 每年两万 |
地点: Meppen (德国) | 门诊患者: 每年15万 |
开始营业: 1851 | 床位: 420 |
冷水机房的鲁莽尝试
技术本身在确保医院基础设施的功能性、舒适性、安全性以及效率方面起着至关重要的作用。
像医院这样的多建筑群中,维持一个良好平衡的暖通空调系统是一个挑战。比如在冬季,常常都会面临这样的状况——工作人员经常抱怨房间和区域内的寒冷。Ludmillenstift的设施管理团队意识到某些区域经常缺乏足够的热水供应,并认识到供暖系统的水力平衡系统很难管理和监测舒适度。
该团队便进行了鲁莽的尝试,通过大幅度提高锅炉温度,将所有泵都设置为满负荷,以此来改善这种情况。然而,这样做的效果非常有限,导致投诉不断。过度的泵送和额外产生的蒸汽能致使成本大幅提高,严重影响了医院的预算。这个时候,Ludmillenstift便决定召集G.U.T.公司August Brötje KG的专家,来找出问题的根本,并确定恰当的解决方案。
振荡式供暖
来自August Brötje KG的工程师查看了供热系统现有的系统图纸,并决定只有对子歧管进行中央平衡才能解决水力问题。 然后,他们对大楼的暖通空调系统进行了彻底调查,发现了各种弱点和瓶颈。例如,在水力循环开关处测得的温度为90/86°C (194/187°F),且各个变电站的供热是振荡的,这使得供热是随机的。到达加热盘管的热水供应不足也反复触发了防冻系统在冬季关闭通风系统,这在手术室里尤其容易出问题。总而言之,其供暖系统的现代化程度根本没有达到医院其它方面的水平。
为了解决全年锅炉流量和系统回流温度极高的问题,August Brötje KG的控制专家Peter Meier必须确定项目改进的长期范畴规模,具体包括:
– 所有的加热岐管应调整至其标称流量,以确保仅水力循环平衡所需的确切水量才会被供给;
– 目前所需的热能应在各自相应的分布式馈电处进行记录和量化;
– 系统的回流温度应降低,以提高锅炉热回收的能量转换效率(并为以后计划使用热电联产装置做好准备);
– 通过整个设施的流量应对标负荷,以确保系统能有效地运行,并避免一直不断将过大水量泵送到建筑内。
创新产品带来了解决方案
搏力谋已向Peter Meier介绍过其新的创新产品——搏力谋能量阀®,这将是Ludmillenstift医院所面临问题的理想解决方案。这种电子式特性控制阀是一种集压力无关型控制、流量和能量测量、自动水力循环平衡及数据监控于一体的多合一设备。通过持续测量水流量和供回水的温度(ΔT),搏力谋能量阀®确保相应的热能消耗量。自动流量控制确保仅提供所需的能量,而不受任何压差波动的影响。
搏力谋能量阀®在2月至3月间进行了测试,证明其在普遍天气条件下,甚至气温低至-12°C(10°F)都能成功运行。从第一次调试开始,它们就通过连续测量流量和水温,动态地控制和监控所有的水力循环歧管回路——供暖问题终于被定位并得到了解决。自此,连接到歧管回路的所有房间和区域都被提供了供暖所需的准确水量和正确流量,这大大减少了医院的供水量。搏力谋能量阀®所测量和记录的数据为分析系统中实际发生的情况提供了深入视角,从而能为进一步提高能效提出解决方案。
搏力谋能量阀®自动生成的能量报告深受Ludmillenstift的赞赏,因其提供了一个透明的流量、温度和整体线圈性能的视图。另一个好处是,医院可以直接使用热水制备的数据来汇报给卫生当局。
Ludmillenstift 医院在2020年将舒适度和能耗保持在2013/2014年的水平,尽管期间其占地面积扩大了40%。
测试阶段的成功、翔实的结果和透明的数据表明,搏力谋能量阀®非常适合医院的整个暖通空调系统,包括其他需要监测和记录热能及体积流量的应用领域。
将能量测量与控制相结合,经认证的热能测量与计费
搏力谋能量阀®仅在一个装置中便集成了能量计量、控制、ΔT管理,以及(需要的话)物联网loT计费的功能。它与BMS或基于物联网的监控平台无缝并直接整合,具有基于物联网的监控功能、性能改进工具和计费数据。"能量控制 "和 "经认证的热能测量和计费 "这两个原本分开的领域,正在相结合。搏力谋能量阀®将这些性能特性集合起来,从而为您节省时间和金钱。
荣获太阳能动力基金会"高效解决方案"标签
太阳能动力基金会 (Solar Impulse Foundation) 收集了1000个创新解决方案,这些解决方案在可持续性发展及盈利性方面均达到了高标准。而令我们感到自豪的是,搏力谋能量阀®被选定为这1000个解决方案里的其中一个方案,并被授予了太阳能动力基金会"高效解决方案"标签。
一步步教你快速设置搏力谋能量阀®
搏力谋能量阀® 可以用不同的方式配置。按照这一视频的步骤进行操作,了解如何使用您现有的信息来设置能量阀。这个互动视频是一个可以全程协助你设置和配置选项的工具,以及如何应对可能出现的未知因素,如设计流量或所需的最小ΔT。
模块化设计,以实现快速更换计量表
能量阀的热能表含有带有温度传感器的传感器模块,以及具有热计量和逻辑功能的逻辑模块。它可通过总线和NFC进行数据交互。传感器模块可作为一个备件使用。在某些国家,根据当地的法规要求,计量表需要定期更换以重新校准。逻辑模块可以从传感器模块上拆下(所有的电缆连接均可以保留),以便于置换下方的传感器模块。