健康的室内空气和节能的暖通空调解决方案
.我们生活中的很大一部分时间都是在室内度过的。但是我们又有多少次考虑过室内空气质量(IAQ)对我们的生产力、幸福感或健康造成的影响呢?安装暖通空调系统通常是为了维持建筑内的舒适度,但人们通常不太了解该系统对居住者健康的益处以及开发项目的能效。中央空气调节机组(AHU)可用于同时解决可持续性问题与室内空气质量(IAQ)问题。搏力谋提供一系列创新解决方案,以优化暖通空调系统和室内空气质量(IAQ)的监控。我们的框架,即健康的室内空气7要素,具备了有关暖通空调设备如何在不影响能效的情况下促进改善建筑内室内空气质量(IAQ)的宝贵信息。
我们在一本小册子中,根据IAQ专家的意见对该议题做了总结。请赏阅:
-
The seven essentials of healthy indoor air
(pdf -
3.05 MB)
有关室内空气质量的一般信息
重要的室内空气质量指标
湿度 湿度是空气中水分的测量值,应保持在40-60%的相对湿度之间,以获得卓越的舒适度。但若湿度低于这个值域会导致皮肤、眼睛或呼吸道干燥,而湿度过高则会促进霉菌的生长。 |
二氧化碳 (CO2) 室内 CO2 浓度通常与封闭空间内的占用率或活动水平有关。当浓度超过1,000 ppm时,住户的生产效率将开始下降,更重要的是,可能导致严重的健康并发症。 |
温度 温度通常与湿度密切相关,并影响整体的幸福感、生产力和健康。理想的室温往往是来自于主观感受,但也受到活动水平、房间占用率、湿度和空气流速的影响。 |
空气流速会极大地影响室内空间的温度和舒适度,因较高的流速会增加人与周围空气之间的热交换。相比之下,空气流量不足会导致空气中污染物(如挥发性有机化合物)的积聚。 |
挥发性有机物 (VOCs) 挥发性有机化合物(VOCs)是一种有机的含碳化合物,可在室温下蒸发。潜在有害的 VOC 在室内有很多来源,包括清洁产品、油漆、软化剂、打印机和粘合剂。 |
颗粒物 来源于花粉、灰尘和霉菌孢子等微小固体或液体颗粒会悬浮在空气中。这些细小的颗粒可以进入我们的肺部,引起过敏反应、刺激或感染。 |
得益于室外空气的供应、过滤和湿度控制,高性能的暖通空调系统可造就一个健康的室内环境。为室内空气质量(IAQ)做出贡献是我们的职责之一。
搏力谋首席执行官 (CEO)
您在室内空气质量方面的合作伙伴
搏力谋承诺成为值得信赖的室内空气质量的合作伙伴,并供以可靠、节能的暖通空调解决方案,提供舒适、安全和高质量的系统性能。我们和客户一起作为一个团队来合作共事以达到良好成效,满足每一个项目的要求——无论其大小。这种合作方式是搏力谋成为全球值得信赖的企业品牌以及暖通空调现场设备领域市场领军者的众多因素之一。
改善室内空气质量的产品
确保室内空气质量需要一个多管齐下的方案。除了精确的系统设计和定期维护外,能与建筑管理系统和物联网平台无缝集成的可靠产品也是不可或缺的。搏力谋提供完整和创新的暖通空调控制装置系列,以保持健康的室内空气品质,而同时又不影响能效。
探索健康的室内空气品质方面的产品:
室内空气质量 风管传感器 |
![]() |
测量温度、湿度、 热焓、露点、 CO2, and VOC挥发性有机物 |
|
立即订购 风管传感器 |
---|---|---|---|---|
室内传感器 | ![]() |
测量温度、 湿度、露点 和 CO2 |
|
立即订购 室内传感器 |
空气压力传感器 和开关 |
![]() |
测量压差 和容积流量 |
|
立即订购 空气压力传感器 和开关 |
VAV 解决方案 | ![]() |
测量和控制 容积流量 |
|
立即订购 VAV解决方案 |
风阀执行器 | ![]() |
空气风阀电动化 |
|
立即订购 风阀执行器 |
能量阀 | ![]() |
经认证的能量 测量和控制 |
|
立即订购 能量阀 |
成功案例
通过物联网轻松控制室内空气质量
Emch+Berger ImmoConsult AG, 苏黎世 (瑞士)
2020年,房地产公司 Emch+Berger ImmoConsult AG 需要一个现代化的解决方案,在其全新的苏黎世办公楼内使用暖通空调系统来控制室内空气质量。了解一下搏力谋的暖通空调组件是如何通过物联网的支持安装的,以实现无障碍的楼宇自动化,创造一个舒适的工作环境。
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2.12 MB)
个性化的患者体验
苏黎世大学医院(瑞士)
2019年,苏黎世大学医院(UHZ)接受委托建造了一座带有专门烧伤病房的临时性大楼。该机构希望为每一个房间配备独立的控制回路,以便对湿度和温度单独进行调整,以满足每一个患者的需求。了解一下在时间压力及其他医院环境的挑战下,是如何成功地安装搏力谋组件的。
-
成功故事:瑞士苏黎世大学医院(英文版)
(pdf -
1.96 MB)
虚拟世界中的舒适性前景
柳州祥云SoReal螺乐园(中国)
.在开发过程中,华南地区的第一个虚拟现实(VR)主题公园在其活动场馆中面临着为所有游客保持室内空气质量的挑战。该公司并未就此对开发进程画上句点,而是通过安装100多个搏力谋传感器和能量阀作为先进的暖通空调系统的一部分来提高水准,使系统参数能够根据人流量以及活动水平的波动进行调整。这为整个建筑的空气质量、能效和热舒适性提供了动态控制。
-
Reference - SoReal Spiral Paradise, China
(pdf -
2.21 MB)
FAQ
然而,室内空气湿度的“最佳点”为40%-60%,处于这个湿度水平可大大降低疾病传播的风险,使身体能更好地进行自我修复和自我保护。
当空气湿度低于40%时,带病毒的水滴会变小,并能穿越大型开放式办公室空间而存活数小时。此外,许多细菌和病毒在暴露于干燥的空气中时会变得更具毒性。 如果室内相对湿度超过了60%,霉菌便开始形成,这对健康会造成问题。
CO2浓度超过1000ppm(百万分之几),会降低大脑的专注力;而从2000ppm浓度以上开始,便会导致疲劳甚至头痛。室内空气中的CO2水平是衡量空间场所使用和占用情况的极佳指标,因而成为检验潜在生物污染(如新冠病毒)的间接途径。如果由于入住及占用率增加且空气流通受限,导致CO2值升高,则产生传染性气溶胶的潜在风险很大。
由于空气循环不能过滤空气,也不能向室内输送新风,所以也不是一个好的解决方案。而未经过滤的强空气流动反而会进一步在空中传播微粒和病原体。需要一个带中央空调的通风系统来为各区域供应新鲜的、经过滤的及调节的空气。
空气调节机组通常会向建筑物内的几个区域输送空气。重要的是,每一个房间都能获得所需要的新鲜空气量。如果室内人数增加了,例如在一个比较大的会议室里,您会期待空气的供应量也会相应地增加。与此同时,污浊的空气也必须从室内排出。为了确保这一点,必须根据空气质量的测量结果,为各区域和房间单独供应可变风量(VAV)。
受污染的空气必须从室内排出。重要的是,每个房间都能获得所需的新鲜空气量,从而防止传染性气溶胶浓度的增加。为确保这一点,各区域和房间必须单独地供以可变风量(VAV)。
为了防止污染物通过送风管道进入室内空间,必须将合适的过滤器集成到空气调节机组中,并当过滤器的污染度增加时,必须进行更换。压力传感器和动态气流测量值可以用来测量过滤器的使用程度或污染程度。
中央空气调节机组(AHU)和空气分配系统可随时地集中控制送风质量。. 温度、湿度和空气质量传感器永久性地测量所供空气的状况,并即时检测和纠正偏差。
室内空气质量可在室内或在排风(回)风管中测量。测量送风并不能反映室内空气质量状况,而是反映了由空气调节机组提供的新鲜而调节的空气情况。
如果在房内测量室内空气质量,必须注意安装位置,以确保测量正确。安装高度应为1.5米(5英尺)左右,距离相邻的墙壁至少50厘米(20英寸) 它不该暴露在阳光的直射下,也不该安装在外墙上。此外,避免安装在散热器上方、与门相邻处、凹槽(如架子)或窗帘后面。
另外,测量可以在从房内抽出用过空气的风管中进行。. 虽然安置室内传感器需要注意的地方很多,但与管道传感器相比,其优势在于,由于住户能看得到,便可通过显示器或交通灯指示的方式提供直接的、视觉的、热能的及室内空气质量上的反馈。
请加入我们的室内空气质量培训和网络研讨会
我们的暖通空调网络研讨会和培训计划的目的就是更进一步地指导经验丰富的维修技术人员、设施经理、分销商、控制承包商和楼宇业主了解室内空气品质(IAQ)方面的实际问题和解决方案,以及居住者的健康和系统具备高效性能的重要性。我们的产品在世界各地都有市场推广和供应。
关于室内空气质量(IAQ)的视频
变不可见为可见——首届世界卫生组织欧洲室内空气大会
人们越来越认识到健康的室内空气质量对建筑物居民带来的影响。搏力谋很高兴能于2023年9月20日联署赞助了由世界卫生组织欧洲分部、瑞士政府和日内瓦健康论坛在伯尔尼举办的首届室内空气会议。来自环境技术、健康和室内空气研究领域的顶尖专家、科学家和决策者以及政府代表共同讨论了室内空气质量对我们健康的重要影响。
会议文件,包括科学报告及背景文章,可在此处查阅:
首届世界卫生组织欧洲室内空气大会资源(genevahealthforum.com)
Nano 播放的有关健康的室内空气如何降低健康风险的电视节目:
空气如何致病——清洁的室内空气可以预防疾病——知识——SRF
(仅提供德语版本)