Aer sănătos la interior și soluții HVAC eficiente din punct de vedere energetic
Cu toții ne petrecem o parte semnificativă a vieții în interior, dar cât de des luăm în considerare impactul pe care calitatea aerului din interior (IAQ) îl are asupra productivității, bunăstării sau sănătății noastre? Sistemele HVAC sunt instalate frecvent pentru a ajuta la menținerea nivelului de confort în clădire, dar beneficiile pentru sănătatea ocupanților și eficiența energetică sunt de obicei mai puțin înțelese. Centralele de tratare a aerului (AHU) pot fi folosite pentru a aborda simultan problemele privind sustenabilitatea și IAQ. Belimo furnizează o gamă de soluții inovatoare pentru a optimiza monitorizarea și controlul sistemelor HVAC și IAQ. Ghidul nostru, Cele șapte elemente esențiale ale aerului sănătos din interior, oferă informații valoroase despre modul în care dispozitivele HVAC pot contribui la IAQ din clădiri fără a compromite eficiența energetică.
Am rezumat acest subiect, incluzând părerile experților în IAQ, într-o broșură. Lectură plăcută:
-
The Seven Essentials of Healthy Indoor Air
(pdf -
1,88 MB)
Informații generale cu privire la calitatea aerului din interior
Indicatori importanți privind calitatea aerului din interior
Umiditate Umiditatea din aer trebuie menținută la o valoare cuprinsă între 40 și 60 la sută RH pentru un confort optim. O umiditate sub această valoare poate provoca uscarea pielii, a ochilor sau a căilor respiratorii, în timp ce umiditatea excesivă poate facilita dezvoltarea mucegaiului. |
Dioxid de carbon (CO2) Concentrația de CO2 la interior se corelează adesea cu gradul de ocupare sau activitatea desfașurată într-un spațiu închis. La o concentrație ce depășește 1.000 ppm ocupanții vor resimți o scădere a productivității și, mai important, poate duce la complicații grave ale sănătății. |
Temperatură Temperatura este adesea strâns legată de umiditate și are un impact general asupra stării de bine, productivității și sănătății. Temperatura ideală a camerei este adesea subiectivă, dar este afectată și de nivelul de activitate, de gradul de ocupare al camerei, de umiditatea și viteza aerului. |
Viteza aerului poate influența foarte mult temperatura și confortul în spațiile interioare, o viteză mai mare accelerând schimbul de căldură dintre oameni și aerul din jur. În schimb, debitul insuficient de aer poate permite acumularea de contaminanți, cum ar fi compușii organici volatili (COV). |
Compuși organici volatili (COV) COV sunt compuși organici, care conțin carbon și care se pot evapora la temperatura camerei. Există multe surse interioare de COV potențial dăunătore, inclusiv produse de curățare, vopsele, balsamuri, imprimante și adezivi. |
Particule în suspensie Particulele microscopice solide sau lichide pot rămâne în suspensie în aer, provenind de la surse cum ar fi polenul, praful și sporii de mucegai. Aceste particule fine pot pătrunde în plămânii noștri, provocând reacții alergice, iritații sau infecții. |
Sistemele HVAC de înaltă performanță creează un mediu interior sănătos prin alimentarea cu aer proaspăt, și datorită filtrării și controlului umidității. A contribui la calitatea aerului din interior (IAQ) este una dintre responsabilitățile noastre.
CEO Belimo
Partenerul dvs. pentru calitatea aerului din interior
Belimo promite să fie un partener de încredere pentru calitatea aerului din interior și să furnizeze soluții HVAC fiabile și eficiente din punct de vedere energetic, care oferă confort, siguranță și performanță de înaltă calitate a sistemului. Lucrăm împreună cu clienții noștri ca o echipă pentru a oferi rezultate care să răspundă nevoilor fiecărui proiect, indiferent dacă este mare sau mic. Această abordare colaborativă este unul dintre numeroasele motive pentru care am devenit un nume de încredere la nivel mondial și un lider de piață în furnizarea dispozitivelor de control pentru HVAC.
Produse pentru o mai bună calitate a aerului din interior
Asigurarea calității aerului din interior necesită o abordare multiplă. Pe lângă proiectarea precisă a sistemului și întreținerea regulată, produsele fiabile care pot fi integrate perfect în sistemele de management al clădirii și în platforma IoT, sunt esențiale. Belimo oferă o gamă completă și inovatoare de dispozitive de control pentru HVAC pentru a menține o calitate sănătoasă a aerului din interior, fără a compromite eficiența energetică.
Descoperiți produse pentru o calitate sănătoasă a aerului din interior:
Indoor Air Quality Duct Sensors |
![]() |
Measurement of Temperature, humidity, enthalpy, dew point, CO2, and VOC |
|
Shop Duct Sensors |
---|---|---|---|---|
Room Sensors | ![]() |
Measurement of temperature, humidity, dew point, and CO2 |
|
Shop Room Sensors and Switches |
Air Pressure Sensors and Switches |
![]() |
Measurement of differential pressure and volumetric flow |
|
Shop Pressure Sensors |
VAV Solutions | ![]() |
Measurement and control of volumetric flow |
|
Shop VAV Solution |
Damper Actuators | ![]() |
Motorization of air dampers |
|
Shop Damper Actuators |
Energy Valve | ![]() |
Certified energy measurement and controls |
|
Shop Energy Valves |
Poveste de succes
Control fără efort al calității aerului din interior cu platforme IoT
Emch+Berger ImmoConsult AG, Zürich (Elveția)
În 2020, compania imobiliară Emch+Berger ImmoConsult AG avea nevoie de o soluție modernă pentru a controla calitatea aerului din interior prin sisteme HVAC în noile sale birouri din Zürich. Aflați cum au fost instalate componentele HVAC ale Belimo cu suport IoT pentru o automatizare fără bătăi de cap a clădirii, creând un mediu de lucru confortabil.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
O experiență individualizată a pacientului
Spitalul universitar din Zürich (Elveția)
În 2019, Spitalul universitar din Zürich (UHZ) a dat în funcțiune o clădire provizorie cu saloane specializate pentru persoane cu arsuri. Organizația a dorit să echipeze fiecare cameră cu bucle de control separate pentru a permite ajustarea individuală a umidității și temperaturii pentru a răspunde nevoilor fiecărui pacient. Aflați cum instalarea componentelor Belimo a realizat acest lucru sub presiunea timpului și a altor provocări specifice unui mediu spitalicesc.
-
Reference – University Hospital Zurich, Switzerland
(pdf -
1,96 MB)
Viitorul confortului în lumea virtuală
Liuzhou SoReal Spiral Paradise (China)
În timpul dezvoltării, primul parc tematic de realitate virtuală (VR) din sudul Chinei s-a confruntat cu provocarea de a menține calitatea aerului din interior pentru toți vizitatorii din arenele sale active. În loc să oprească totul, compania a avansat instalând peste 100 de senzori și Energy valves Belimo ca parte a unui sistem HVAC de ultimă generație, permițând ajustarea parametrilor sistemului la fluctuațiile volumului de oameni și ale nivelului de activitate. Acest lucru a asigurat controlul dinamic al calității aerului, eficienței energetice și confortului termic în întreaga clădire.
-
Reference - SoReal Spiral Paradise, China
(pdf -
2,21 MB)
FAQ
The "sweet spot" for indoor air humidity is 40 to 60%, as this dramatically reduces the transmission risk of diseases, and enables the body to better repair and protect itself.
At air humidity below 40%, the water droplets with viruses become smaller and can travel through large open office spaces and survive for hours. Furthermore, many bacteria and viruses become more virulent when exposed to dry air. If the indoor relative humidity is above 60%, mold and mildew begin to form and these can pose health problems.
CO2 concentration of more than 1000 ppm (parts per million) decreases the brain's ability to concentrate; starting at 2000 ppm and higher, it can lead to fatigue or even headaches. CO2 level in indoor air is an excellent indicator of space usage and occupancy and therefore an indirect way of potential bio-contamination, such as COVID-19 viruses. If the CO2 value is high due to increased occupancy and limited air exchange, there is a high potential risk from infectious aerosols.
As air circulation does not filter the air nor supply fresh air into the room, it is not a good solution either. On the contrary, strong unfiltered air movements further spread particles and pathogens within the space. A ventilation system with central air conditioning is needed to provide fresh, filtered, and conditioned air to the zones.
Air handling units usually supply air to several zones in a building. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs. If the number of people in a room increases, e.g., in a larger meeting room, you would expect the air supply to increase accordingly. Similarly, the polluted air must also be removed from the room. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV) based on air quality measurements.
The polluted and contaminated air must be removed from the room. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs to prevent an increase in the concentration of infectious aerosols. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV).
To prevent contaminants from entering indoor spaces through supply air ducts, suitable filters must be integrated into the air handling unit and must be replaced when the contamination of the filter increases. Pressure sensors and dynamic airflow measurements can be used to measure the degree of usage or contamination of the filters.
Central air handling units (AHUs) and air distribution systems can centrally control the quality of the supplied air at any time. Temperature, humidity, and air quality sensors permanently measure the conditions of the supplied air and deviations are instantly detected and corrected.
Indoor air quality can be measured either in the room or in the extract (return) air duct. Measuring the supply air doesn't reflect the indoor air quality situation in the room, but the fresh and conditioned air supplied by the air handling unit.
If the indoor air quality is measured in the room, attention must be paid to the mounting location to ensure proper and correct measurement. The installation should be at a height of around 1.5m (5 feet) and at least 50cm (20 inches) from the adjacent wall. It should not be exposed to direct sunlight nor mounted on external walls. Furthermore, avoid installations above radiators, directly adjacent to doors, in recesses (e.g. shelves) and behind curtains.
Alternatively, the measurement can take place in the duct which extracts the used air from the room. While the correct placement of a room sensor requires more attention, the advantage over a duct sensor is that, thanks to its exposure to the occupants, it allows direct, visual, thermal and indoor air quality feedback by means of a display or a traffic light indication.
Alăturați-vă cursurilor de instruire și seminariilor noastre web privind calitatea aerului din interior
Obiectivul seminariilor web și programelor noastre de instruire HVAC este de a continua învățarea pentru inginerii de service experimentați, administratorii clădirilor, distribuitorii, contractanții BMS și proprietarii clădirilor cu privire la problemele și soluțiile reale privind IAQ, precum și la importanța sănătății ocupanților și a performanței eficiente a sistemului. Programele noastre sunt organizate și ținute în întreaga lume.
Videoclipuri despre IAQ
Facem vizibil invizibilul – Prima conferință OMS Europa pentru aerul din interior
Conștientizarea impactului calității sănătoase a aerului din interior asupra locuitorilor clădirilor este în continuă creștere. Belimo a fost încântat să cosponsorizeze la Berna, pe 20 septembrie 2023, prima Conferință de aer interior găzduită de OMS Europa, Guvernul Elvețian și Forumul pentru Sănătate de la Geneva. Experți de top, oameni de știință și factori de decizie din domeniile tehnologiei mediului, sănătății și cercetarea aerului din interior, precum și reprezentanții guvernului au discutat despre rolul esențial al calității aerului din interior asupra sănătății noastre.
Documentația conferinței, inclusiv prezentări științifice și articole de fond, este disponibilă aici:
Prima conferință OMS Europa pentru aerul din interior - Resurse (genevahealthforum.com)
Emisiunea de televiziune transmisă de Nano despre modul în care aerul sănătos din interior poate reduce riscurile pentru sănătate:
Cum te îmbolnăvește aerul - Aerul curat din interior poate preveni bolile - Știință - SRF
(disponibil doar în limba germană)