Ajri i brendshëm i shëndetshëm dhe zgjidhjet HVAC efikase të energjisë
Të gjithë ne e kalojmë një pjesë të mirë të jetës brenda, por sa shpesh e marrim parasysh ndikimin që ka cilësia e ajrit të brendshëm (IAQ) në produktivitetin, mirëqenien ose shëndetin tonë? Shpesh sistemet HVAC instalohen për të ndihmuar në ruajtjen e niveleve të komoditetit në godinë, por zakonisht përfitimet shëndetësore për banorët dhe efikasitetin e energjisë së një zhvillimi kuptohen më pak. Njësitë qendrore të trajtimit të ajrit (AHUs) mund të përdoren për të trajtuar problemet e qëndrueshmërisë dhe IAQ njëkohësisht. Belimo ofron një gamë zgjidhjesh novatore për të optimizuar monitorimin dhe kontrollin e sistemeve HVAC dhe IAQ. Struktura jonë, Shtatë Pikat Thelbësore të Ajrit të Brendshëm të Shëndetshëm, siguron informacione sesi pajisjet HVAC mund të kontribuojnë në IAQ në godina pa rrezikuar efikasitetin e energjisë.
Në një broshurë kemi bërë përmbledhjen e temës me inpute nga ekspertët e IAQ. Shijoni leximin:
-
The Seven Essentials of Healthy Indoor Air
(pdf -
1,88 MB)
Informacion i përgjithshëm rreth cilësisë së ajrit të brendshëm
Tregues të rëndësishëm për cilësinë e ajrit të brendshëm
Lagështia Lagështia është matja e njomësisë në ajër dhe duhet ruajtur në vlerat 40-60 për qind RH për komoditet optimal. Megjithatë, një lagështi nën këtë mund të shkaktojë tharjen e lëkurës, syve ose traktit respirator, ndërsa lagështia e tepërt mund të lehtësojë rritjen e mykut. |
Dyoksid karboni (CO2) Përqendrimi i brendshëm i CO2 lidhet shpesh me shkallën e zënies ose nivelin e aktivitetit brenda një hapësire të mbyllur. Në një përqendrim që e tejkalon 1 000 ppm, banorët do të fillojnë të kenë një rënie të produktivitetit dhe më e rëndësishmja është që mund të çojë në komplikacione të rënda shëndetësore. |
Temperaturë Shpesh temperatura lidhet me lagështinë dhe ndikon në mirëqenien e përgjithshme, produktivitetin dhe shëndetin. Shpesh temperatura ideale e dhomës është subjektive, por ndikohet edhe nga nivelet e aktivitetit, shakalla e zënies së hapësirës, lagështia dhe shpejtësia e ajrit. |
Shpejtësia e ajrit mund të ndikojë shumë në temperaturën dhe rehatinë e hapësirave të brendshme, ku shpejtësia më e madhe rrit shkëmbimin e nxehtësisë mes njerëzve dhe ajrit të ambientit. Në të kundërt, fluksi i pamjaftueshëm i ajrit mund të lejojë grumbullimin e papastërtive nga ajri, siç janë VOC-të. |
Përbërësit organikë të paqëndrueshëm (VOC-të) VOC-të janë përbërës organikë me përmbajtje karboni që mund të avullojnë në temperaturë dhome. Ka shumë burime të brendshme VOC-sh potencialisht të dëmshme, duke përfshirë produkte pastrimi, bojëra, zbutës, stampues dhe adezivë. |
Grimca Grimcat mikroskopike të ngurta ose të lëngshme mund të lihen pezull në ajër nga burime si poleni, pluhuri dhe sporet e mykut. Këto grimca të imëta mund të hyjnë në mushkëritë tona, duke shkaktuar reaksione alergjike, irritim ose infeksione. |
Sistemet HVAC me performancë të lartë arrijnë një ambient të shëndetshëm të brendshëm falë furnizimit me ajër të jashtëm, filtrimit dhe kontrollit të lagështisë. Kontribuimi për IAQ është një prej përgjegjësive tona.
CEO Belimo
Partneri juaj i cilësisë së ajrit të brendshëm
Belimo premton të jetë një partner i besuar i cilësisë së ajrit të brendshëm dhe të ofrojë zgjidhje HVAC të qëndrueshme dhe efikase ndaj energjisë që sigurojnë komoditet, siguri dhe performancë sistemi të cilësisë së lartë. Ne punojmë së bashku me klientët tanë si një ekip për të dhënë rezultate që përmbushin nevojat e çdo projekti, qoftë i madh apo i vogël. Kjo qasje bashkëpunuese është njëra prej arsyeve për të cilat jemi bërë emër i besuar në mbarë botën dhe lider tregu për pajisjet HVAC të terrenit.
Produkte për cilësi më të mirë të ajrit të brendshëm
Garantimi i cilësisë së ajrit të brendshëm kërkon një qasje të shumanshme. Përveç dizajnit të saktë të sistemit dhe mirëmbajtjes së rregullt, produktet e qëndrueshme që mund të integrohen pa problem në ndërtimin e sistemeve të menaxhimit dhe platformës IoT janë thelbësore. Belimo ofron një gamë të plotë dhe novatore të pajisjeve HVAC të kontrollit për të ruajtur cilësinë e shëndetshme të ajrit pa rrezikuar efikasitetin e energjisë.
Zbuloni produktet për cilësinë e shëndetshme të ajrit të brendshëm:
Indoor Air Quality Duct Sensors |
![]() |
Measurement of Temperature, humidity, enthalpy, dew point, CO2, and VOC |
|
Shop Duct Sensors |
---|---|---|---|---|
Room Sensors | ![]() |
Measurement of temperature, humidity, dew point, and CO2 |
|
Shop Room Sensors and Switches |
Air Pressure Sensors and Switches |
![]() |
Measurement of differential pressure and volumetric flow |
|
Shop Pressure Sensors |
VAV Solutions | ![]() |
Measurement and control of volumetric flow |
|
Shop VAV Solution |
Damper Actuators | ![]() |
Motorization of air dampers |
|
Shop Damper Actuators |
Energy Valve | ![]() |
Certified energy measurement and controls |
|
Shop Energy Valves |
Histori suksesi
Kontroll i pamundimshëm i cilësisë së ajrit të brendshëm me IoT-ë
Emch+Berger ImmoConsult AG, Cyrih (Zvicër)
Në 2020, kompanisë së pasurive të patundshme Emch+Berger ImmoConsult AG i nevojitej një zgjidhje moderne për të kontrolluar cilësinë e ajrit të brendshëm me sistemet HVAC në zyrat e saj krejt të reja në Cyrih. Gjeni sesi janë instaluar komponentët HVAC të Belimo me mbështetjen e IoT për automatizim ndërtimi pa probleme, duke krijuar një ambient komod pune.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
Një përvojë e individualizuar për pacientin
Spitali Universitar, Cyrih (Zvicër)
Në 2019, Spitali Universitar i Cyrihut (UHZ) vuri në punë një godinë të përkohshme me pavijone të specializuara për djegiet. Organizata donte të pajiste çdo dhomë me qarqe të veçanta kontrolli për të lejuar rregullimin individual të lagështisë dhe temperaturës për të plotësuar nevojat e secilit pacient. Zbuloni se si instalimi i komponentëve të Belimo e arritën këtë nën presionin e kohës dhe sfidave të tjera në një ambient spitalor.
-
Reference – University Hospital Zurich, Switzerland
(pdf -
1,96 MB)
E ardhmja e komoditetit në botën virtuale
Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Kinë)
Gjatë zhvillimit, parku i parë tematik me realitet virtual (VR) në Kinën Jugore u përball me sfidën e ruajtjes së cilësisë së ajrit të brendshëm për të gjithë vizitorët në arenat e saj aktive. Në vend të shpalljes së dështimit, kompania e rriti nivelin duke instaluar mbi 100 sensorë Belimo dhe valvula energjie si pjesë e një sistemi të sofistikuar HVAC, duke lejuar rregullimin e parametrave të sistemit me luhatjet në volumin e njerëzve dhe nivelin e aktivitetit. Kjo mundësoi kontrollin dinamik të cilësisë së ajrit, efikasitetin e energjisë dhe komoditetin termik në të gjithë godinën.
-
Reference - SoReal Spiral Paradise, China
(pdf -
2,21 MB)
FAQ
The "sweet spot" for indoor air humidity is 40 to 60%, as this dramatically reduces the transmission risk of diseases, and enables the body to better repair and protect itself.
At air humidity below 40%, the water droplets with viruses become smaller and can travel through large open office spaces and survive for hours. Furthermore, many bacteria and viruses become more virulent when exposed to dry air. If the indoor relative humidity is above 60%, mold and mildew begin to form and these can pose health problems.
CO2 concentration of more than 1000 ppm (parts per million) decreases the brain's ability to concentrate; starting at 2000 ppm and higher, it can lead to fatigue or even headaches. CO2 level in indoor air is an excellent indicator of space usage and occupancy and therefore an indirect way of potential bio-contamination, such as COVID-19 viruses. If the CO2 value is high due to increased occupancy and limited air exchange, there is a high potential risk from infectious aerosols.
As air circulation does not filter the air nor supply fresh air into the room, it is not a good solution either. On the contrary, strong unfiltered air movements further spread particles and pathogens within the space. A ventilation system with central air conditioning is needed to provide fresh, filtered, and conditioned air to the zones.
Air handling units usually supply air to several zones in a building. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs. If the number of people in a room increases, e.g., in a larger meeting room, you would expect the air supply to increase accordingly. Similarly, the polluted air must also be removed from the room. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV) based on air quality measurements.
The polluted and contaminated air must be removed from the room. It is important that each room receives the exact amount of fresh air it needs to prevent an increase in the concentration of infectious aerosols. To ensure this, zones and rooms must be supplied individually with variable air volume (VAV).
To prevent contaminants from entering indoor spaces through supply air ducts, suitable filters must be integrated into the air handling unit and must be replaced when the contamination of the filter increases. Pressure sensors and dynamic airflow measurements can be used to measure the degree of usage or contamination of the filters.
Central air handling units (AHUs) and air distribution systems can centrally control the quality of the supplied air at any time. Temperature, humidity, and air quality sensors permanently measure the conditions of the supplied air and deviations are instantly detected and corrected.
Indoor air quality can be measured either in the room or in the extract (return) air duct. Measuring the supply air doesn't reflect the indoor air quality situation in the room, but the fresh and conditioned air supplied by the air handling unit.
If the indoor air quality is measured in the room, attention must be paid to the mounting location to ensure proper and correct measurement. The installation should be at a height of around 1.5m (5 feet) and at least 50cm (20 inches) from the adjacent wall. It should not be exposed to direct sunlight nor mounted on external walls. Furthermore, avoid installations above radiators, directly adjacent to doors, in recesses (e.g. shelves) and behind curtains.
Alternatively, the measurement can take place in the duct which extracts the used air from the room. While the correct placement of a room sensor requires more attention, the advantage over a duct sensor is that, thanks to its exposure to the occupants, it allows direct, visual, thermal and indoor air quality feedback by means of a display or a traffic light indication.
Bëhuni pjesë e trajnimit dhe uebinarëve tanë mbi cilësinë e ajrit të brendshëm
Objektivi i uebinarëve tanë mbi HVAC dhe programeve të trajnimit është për të mësuar më tej teknikët e shërbimit sezonal, menaxherët e objekteve, distributorët, kontraktorët e kontrollit dhe pronarët e ndërtesave mbi problemet reale të IAQ dhe zgjidhjet e tyre si dhe mbi rëndësinë e shëndetit të banorëve dhe performancës efikase të sistemit. Ofertat tona janë të organizuara dhe të mbajtura në mbarë botën.
Videot rreth IAQ
Shpërfaqja e të padukshmes – Konferenca e Parë e OBSH-së në Evropë për Ajrin e Brendshëm
Ndërgjegjësimi për ndikimin e cilësisë së ajrit të shëndetshëm të ambienteve të brendshme te banorët e ndërtesave është vazhdimisht në rritje. Belimo bashkëfinancoi me kënaqësi Konferencën e parë të Ajrit të Brendshëm të organizuar nga OBSH Evropë, Qeveria Zvicerane dhe Forumi Shëndetësor i Gjenevës në Bernë më 20 shtator 2023. Ekspertë, shkencëtarë dhe vendimmarrës lider nga fushat e teknologjisë mjedisore, shëndetit dhe kërkimeve mbi ajrin e brendshëm, si dhe përfaqësues të qeverive diskutuan mbi rolin kyç të cilësisë së ajrit të brendshëm në shëndetin tonë.
Dokumentacioni i konferencës, duke përfshirë prezantimet shkencore dhe artikujt bazë, ofrohet këtu:
Burimet e Konferencës së Parë të Ajrit të Brendshëm të OBSH-së në Evropë (genevahealthforum.com)
Transmetim televiziv nga Nano se si ajri i shëndetshëm i brendshëm mund të zvogëlojë rreziqet për shëndetin:
Wie Luft krank macht - Saubere Innenraumluft kann Krankheiten verhindern - Wissen - SRF
(ofrohet vetëm në gjermanisht)