支流和ΔT控制
Belimo Energy Valve™ Branch Flow and Delta T Control
支流系统
大型分布式系统,无论是作为建筑物还是作为更大的区域系统的一部分,都需要良好的ΔT才能有效地运作。
在每一台机组上应用能量阀可能并不总是可行的。在主立管上或大楼入口处安装能量阀来进行区域冷却是不可取的,因为ΔT管理器在试图管理整个大楼时可能会使个别机组处于饥饿状态。.
示意图
图示中采用搏力谋能量阀®的系统,具备以下优势:
- 针对流向支管的流量进行监测,可以设置为防止溢流至地面,还可以监控ΔT
- 对每个分支上的能量进行检测。如果任何一个支管的需求急剧增加,则可以记录下来并发送警报
- 目前可以使用连接到能量阀的流量计,通过逐个开启来验证经流每个终端装置的流量。关闭所有的阀门可以确认阀门关闭时是否泄漏,或者旁通阀是否打开。
- 具备数据记录和搏力谋云端连接的全透明化支管(容积流量、温度、冷却/供暖输出等)
立即订购新的搏力谋能量阀®
了解能量阀是如何改进分支流量的

终端装置分支的常见问题以及搏力谋能量阀®如何解决这些问题
大型建筑有着复杂的分配系统,并且有人居住,这就意味着在各个终端改装能量阀是不切实际的。但是,在高峰期能量不足或来自区域设备供应商的罚款往往迫使建筑物业主寻求解决方案。下图显示了单个平衡阀的压力相关系统。这是个典型的多个低流量供暖装置的承包安装,例如,地板供暖安装。

若要运营效率更高的建筑,则需要在每个季节不止一次而是多次地检查水流量。经验告诉我们,承租人装修或改变水力循环系统会对非PI装置产生不利影响。然而,即便是安装了PI阀,都应该事先考虑进行检查确认有泄漏问题的阀门及开着的旁路阀,以保持ΔT在一个可接受的范围内。
通过在支管上使用EV,我们能够测量到楼层的总流量。若按顺序打开,也能分别测量到各个装置的总流量。

幽灵能量/关闭时仍有水流通过/泄漏,通常用于描述水无意中从流动侧流向回流侧的过程。维修后或在有轴向阀泄漏率的情况下,旁路为打开状态。当这些微小的泄漏率数量增多时,便会快速地累积起来。随着时间的推移,这些阀门的通过率或泄漏率会因阀座上污垢的积聚而变得越来越糟。

通过在支管上使用EV,我们能测量到楼层的总流量和每一个独立装置的总流量。您可以确保旁路是关闭的,阀门没有泄漏。如果若干终端阀门发生泄漏,EV中的特性球阀技术可以关闭,从而在支管停用时阻止了浪费的发生。

通常情况下,终端设备是静态平衡的,这会导致其在部分负荷时出现溢流并传送出很低的ΔT。阀门在应该关闭的时候,可能会有水流过。有时,即使未能检测到旁路保持着打开状态,也会使压力降低,拖累ΔT下降。

集成在搏力谋能量阀®中的ΔT管理器,具有提供连续测量温度分布的功能。在您对支管进行故障排除、查寻关闭后仍有水通过/泄漏的阀门或未关闭的旁路阀时,此信息可用于发出警报。一旦该支管的性能达到最佳状态,您就可以启用ΔT管理器来限制溢流到达该支管。

成功案例: 梅彭(Meppen),Ludmillenstift 医院/德国
智能式能量阀解决了长期存在的液压问题
德国Meppen的Ludmillenstift医院以其超高的医疗标准,首屈一指的诊断和治疗技术,及其院内宜人的氛围而声名远播。然而,多年来以扩建或改建形式实施的大规模的现代化改造,导致了医院的水力分配器回路出现问题。通过使用 搏力谋能量阀®,这些问题终于得到解决。
-
报告 - Ludmillenstift医院,德国
(pdf -
6.98 MB)