Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    Anglais

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
belimo_3-Fan-Coil-Unit_1920x350px

Ventilo-convecteur

  1. Accueil
  2. Robinet Belimo Energy Valve™ et compteur d'énergie thermique
  3. Applications de CVCA

Belimo Energy Valve™ for Fan Coil Unit's

Qu’est-ce qu’un ventilo-convecteur?

Un ventilo-convecteur chauffe ou refroidit l’air à l’intérieur d’une pièce. Un ventilateur intégré aspire l'air dans le ventilo-convecteur et le fait passer dans un échangeur de chaleur afin de conditionner la température. L’air ressort du ventilo-convecteur plus froid ou plus chaud qu’auparavant. Le ventilo-convecteur comprent habituellement un serpentin refroidi à l'eau pour le refroidissement, et soit un serpentin à eau chaude ou un élément électrique pour le chauffage. Dans les applications commerciales, la commande des ventilo-convecteurs varie considérablement, allant d'un thermostat qui ouvre et ferme simplement un robinet, à des régulateurs CND qui font varier infiniment les volumes d'air et modulent les robinets.

fan-coil-unit

Schéma

La figure montre le schéma d’une application typique, dans une pièce desservi par deux ventilo-convecteurs, équipé chacun d'un robinet Belimo Energy ValveMC qui gère la puissance thermique fournie au ventilo-convecteur. L’utilisation des robinets EV offre les avantages suivants :

  • Équilibrage hydraulique dynamique (quelle que soit la charge) du débit d’eau réalisé par le robinet de réglage indépendant de la pression
  • En utilisant la position des robinets Energy ValvesMC dans le bâtiment, il est possible d’optimiser les vitesses de la pompe afin de fournir juste assez de pression pour assurer la conformité avec l’unité d’index.
  • Transparence totale du système (débit volumétrique, températures, puissance de sortie de refroidissement/chauffage, etc.) avec enregistrement des données dans le robinet Energy Valve et, en option, dans le nuage Belimo

 

 

fan-coil-application-single-room-ev


Order the new Belimo Energy Valve™ now

Learn how the Energy Valve improves your fan coil unit





Energy Valve
Shop now




Problèmes courants des ventilo-convecteurs et pourquoi vous devriez choisir le robinet Belimo Energy ValveMC

For optimum heat exchange and occupant comfort while remaining energy efficient, Fan Coils require good control of air volumes and water flow rates. However, manufacturers of FCUs often only publish flow requirements for maximum load conditions. What is unknown is the optimum water flow when air volumes are adjusted by the occupant or the DDC controller. Also, when using non-PI valves, differential pressure fluctuation in the hydronic system will impact the flow-rate through the fan coil and therefore the thermal energy supplied to the room.
Reciprocal influence with several consumers is eliminated due to the dynamic balancing. Dynamic balancing is carried out automatically at each operating point. Changes in differential pressure cause minimal changes in the flow rate.

Dynamic Balancing of a Fan Coil Unit


A FCU is commissioned to the following values, design water flow is set to 0.11 l/s (0.029 GPM), with 23 °C (73 °F) air entering the unit. As the system is dynamic after a short period of time, the pressure in the system increases due to changes in other locations of the hyrdonic system. In this specific FCU, the increase in pressure has caused the flow to increase which results in overflow of the FCU, consequently lowering the delta T and lowering the efficiency of heat transfer.

As a result an occupant of the space may have found the air flow bothersome and manually set the fan speed at low, as space temperatures rise the valve is commanded further open by the controller until the air is simply unable to remove any more energy from the heat exchanger. This results in the return water temperature being cooler than expected. With the water flowing too quickly for the air flow we have a classic recipe for low delta T, this is effecting not only this unit, but is reducing the capacity of the central plant, and the overflow is significant point of consumption for the pumps with our flow now at 0.14 l/s (0.037 GPM).



Fan Coil Unit at Design Operation    Fan Coil Unit with valve overflowing
We have the same FCU working as expected; design water flow is set to 0.11 l/s +/10% [0.029 GPM], with 23 °C [73 °F] air entering. Even if the pressure rises from 2 bar to 3 bar, the flow rate hardly increases. Flow rate inaccuracy is vastly improved offering some plant savings, but not as accurate as an electronic valve. User fan speed adjustments still effect the optimum heat exchange which will result in low delta T and poor off coil conditions.

Fan Coil Unit at Design Operation

There is the same FCU working as expected, design water flow is set to 0.11 l/s [0.029 GPM], with 23 °C [73 °F] air entering. Again the system delivers a pressure increase due to changes in other locations. The electronic flow sensor in the EV detects the flow increase before the room sensor can register an increase in space temperature and allows the valve to close slightly to avoid reaching the saturation zone.

If the FCU has been held on low fan speed again. As space temperatures rise the valve is commanded further open by the controller which would have resulted in the air being unable to remove any more energy from the heat exchanger. The EV‘s fixed Delta T Manager recognizes the diminishing delta T and overrides the control signal and does not allow the valve to open further, this eliminates the over flow condition.

The EV continually measures the flow and calculates if it needs to compensate or not, based on the control signal input as well on the Delta T Manager set point. The Delta T Manager has slowed the water down to ensure the heat exchange is optimal for the air volume set by the user. This saves pump energy and keeps the system permanently optimized.



Fan Coil Unit without water overflow
In the age of easily controlled EC/DC fans, variable air volume FCUs represents one of the most energy efficient methods of air conditioning a space. However, the control of fan speed vs valve position is a matter of debate.The energy valve when configured for power control provides a completely linear response, meaning fan speeds can be directly tied to the valve output, simplifying the controls process dramatically.

Fan Coil Unit with delta T-optimised valve flow

Exemple de réussite : cote 5 étoiles pour l’hôtel Marriot « Al Jaddaf » de Dubaï grâce à son efficacité énergétique

PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

Le 15 janvier 2014 à Duby, la chaîne hôtelière Marriot a procédé à l’ouverture d’un nouvel hôtel à Dubaï, ÉAU.
De conception ingénieuse et parfaitement situé à Al Jaddaf, cet hôtel 5 étoiles regorge de commodités bien pensées.

On compte parmi ces commodités notamment des suites et des chambres de luxe automatisées qui favorisent la relaxation, de la literie haut de gamme, des salles de toilettes en marbre, l’Internet haute vitesse, des téléviseurs à écran plat, de même que des points de vue splendides sur Dubaï. L’hôtel offre 352 chambres de luxe et 128 suites.

Les produits Belimo peuvent être intégrés efficacement et permettre un système durable et sans entretien.

  • Reference - Marriott Hotel «Al Jaddaf», UAE (pdf - 2,12 Mo)

Commandez le robinet Belimo Energy ValveMC dans notre boutique en ligne

  • Acheter maintenant

Plus de renseignements sur le robinet Energy ValveMC

  • Plus d'informations

Le robinet Belimo Energy ValveMC dans d’autres applications de CVCA

  • En savoir plus

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)