Belimo Energy Valve™ for Fan Coil Unit's
O que é uma unidade de serpentina de ventilador (FCU)?
Uma unidade de serpentina de ventilador (FCU) aquece ou resfria o ar em um espaço. Um ventilador incorporado puxa o ar para a FCU e por meio de um trocador de calor, para o condicionamento da temperatura. O ar sai da FCU mais frio ou mais quente do que antes. As FCUs geralmente terão uma serpentina de água de resfriamento para resfriamento e uma serpentina de água quente ou um elemento elétrico para aquecimento. Em aplicações comerciais, o controle da unidade de serpentina de ventilador varia drasticamente, desde um termostato que simplesmente abre e fecha uma válvula, até unidades controladas por DDC que variam sem passo em relação a volumes de ar e ajustam válvulas.
Esquemático
A imagem mostra o esquemático de uma aplicação típica em um ambiente com duas unidades de serpentina de ventilador, cada uma contendo uma Belimo Energy Valve™ gerenciando a potência térmica fornecida à unidade de serpentina de ventilador. O uso de EVs oferece as seguintes vantagens:
- Balanceamento hidráulico dinâmico (em qualquer condição de carga) da vazão de água alcançada pela válvula de controle independente de pressão
- Usando as posições físicas da válvula das Energy Valves™ em um edifício, as velocidades da bomba podem ser otimizadas para oferecer pressão suficiente para atender à unidade de índice.
- Transparência total do sistema (fluxo volumétrico, temperaturas, saída de resfriamento/aquecimento, ...) com dados registrados na EV ou, opcionalmente, na Belimo Cloud
Order the new Belimo Energy Valve™ now
Learn how the Energy Valve improves your fan coil unit

Situações comuns com unidades de serpentina de ventilador e por que você deve escolher a Belimo Energy Valve™

A FCU is commissioned to the following values, design water flow is set to 0.11 l/s (0.029 GPM), with 23 °C (73 °F) air entering the unit. As the system is dynamic after a short period of time, the pressure in the system increases due to changes in other locations of the hyrdonic system. In this specific FCU, the increase in pressure has caused the flow to increase which results in overflow of the FCU, consequently lowering the delta T and lowering the efficiency of heat transfer.
As a result an occupant of the space may have found the air flow bothersome and manually set the fan speed at low, as space temperatures rise the valve is commanded further open by the controller until the air is simply unable to remove any more energy from the heat exchanger. This results in the return water temperature being cooler than expected. With the water flowing too quickly for the air flow we have a classic recipe for low delta T, this is effecting not only this unit, but is reducing the capacity of the central plant, and the overflow is significant point of consumption for the pumps with our flow now at 0.14 l/s (0.037 GPM).



There is the same FCU working as expected, design water flow is set to 0.11 l/s [0.029 GPM], with 23 °C [73 °F] air entering. Again the system delivers a pressure increase due to changes in other locations. The electronic flow sensor in the EV detects the flow increase before the room sensor can register an increase in space temperature and allows the valve to close slightly to avoid reaching the saturation zone.
If the FCU has been held on low fan speed again. As space temperatures rise the valve is commanded further open by the controller which would have resulted in the air being unable to remove any more energy from the heat exchanger. The EV‘s fixed Delta T Manager recognizes the diminishing delta T and overrides the control signal and does not allow the valve to open further, this eliminates the over flow condition.
The EV continually measures the flow and calculates if it needs to compensate or not, based on the control signal input as well on the Delta T Manager set point. The Delta T Manager has slowed the water down to ensure the heat exchange is optimal for the air volume set by the user. This saves pump energy and keeps the system permanently optimized.


Caso de sucesso: cinco estrelas para a eficiência energética do Marriott Hotel Al Jaddaf em Dubai
A rede Marriott Hotel abriu a sua experiência hoteleira em 15 de janeiro de 2014 em Dubai, Emirados Árabes Unidos.
Com o seu brilhante design e a localização perfeita em Al Jaddaf, este hotel 5 estrelas tem uma fartura de cortesias atenciosas.
Incluem-se quartos de hóspedes e acomodações de suíte de luxo totalmente automatizados e que incentivam o relaxamento, com roupas de cama luxuosas, banheiros de mármore, internet de alta velocidade e TVs de tela plana, oferecendo também vistas do horizonte de Dubai. O hotel oferece 352 quartos de luxo e 128 apartamentos.
Os produtos Belimo podem ser implementados com eficiência e possibilitar um sistema sustentável e livre de manutenção.
-
Reference - Marriott Hotel «Al Jaddaf», UAE
(pdf -
2,12 MB)