Mi smo HVAC
Belimo Experience Center (Hinwil, Švica)
Teorija in praksa, preprosto razumljiva in nazorno prikazana!
V Belimo Experience Center lahko preizkusite naše nadzorne naprave Belimo v resničnih pogojih delovanja. Pokazali vam bomo najnovejšo tehnologijo pogonov, ventilov, senzorjev in komunikacije pri delu v različnih predstavitvah, vključno s predstavitvijo v moderni enoti klimatizacije in v naši »vodni steni«, kjer na realističen način prikazujemo učinke različnih hidroničnih krogov, tipov ventilov in posegov v nadzorni tehnologiji.
Zdaj lahko virtualno obiščete Belimo Experience Center in si ustvarite lastne vtise te izkušnje. Kliknite na povezavo in se podajte na virtualni obisk.
- Experience Center
- Prireditve za praktično usposabljanje
- Diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima
Vodna stena
Na predstavitveni steni prikazujemo tradicionalne hidronične kroge in tudi moderno hidroniko s pametnimi komponentami. To pomeni, da lahko na prepričljiv način prikažemo prihranke energije, ki jih je mogoče doseči z našimi izdelki v teh vodokrogih.
Nudimo usposabljanje za naslednje teme:
- Način delovanja številnih tradicionalnih hidroničnih krogih
- Prilagajanje zmogljivosti ogrevanja ali hlajenja pri različnih tipih krogov in tehnologije ventilov
- Nezadosten tlak (in s tem nezadosten pretok vode) v sistemu in obnašanje različnih ventilov
- Način delovanja omejevalnikov pretoka in tlačno neodvisnih ventilov
- Vpliv sprememb diferenčnega tlaka na izhodno moč pri uporabi tlačno odvisnih ali tlačno neodvisnih regulacijskih ventilov
- Uporaba 6-potnega krogelnega regulacijskega ventila in vpliv sprememb diferenčnega tlaka v 4-cevnem sistemu (ogrevanje / hlajenje)
- Belimo Energy Valve™ – poskrbite za preglednost sistema in povečajte njegovo učinkovitost
- Zmanjšanje moči črpalke in s tem potrebne energije s pomočjo »optimizatorja črpalke«
- Belimo Energy Valve™ z upraviteljem delta T: prepoznajte in preprečite sindrom nizke vrednosti delta T
- In veliko več
Za prijavo na obisk ali tečaj usposabljanja se obrnite na svoje regionalno prodajno mesto.
Klimat
V Belimo Experience Center si lahko ogledate brezhiben in delujoč klimat. Ta prvemu in drugemu nadstropju oranžne stavbe podjetja Belimo dovaja do 6900 m/h obdelanega zraka. Sistem je tudi predstavitveni model in omogoča dobro razumevanje uporabe naših izdelkov.
Celoten klimat je opremljen z zadnjo generacijo izdelkov Belimo. Nadzorni sistem upravljanja določi ventilacijske parametre in jih prenese prek Modbus do pogona z namensko logiko. Ta pogon s pomočjo MP-Bus upravlja nameščene krmilne naprave in odčitava signale senzorjev, položaje loput ter podatke o energiji.
V hidroničnem krogu izmenjevalca za hlajenje in ogrevanje sistema energijski ventili zagotavljajo visoko stopnjo učinkovitosti. Na podlagi avtomatske optimizacije diferenčne temperature in neprekinjenega beleženja trendov sistemskih podatkov dosegamo visoko raven preglednosti. Ta enota je že pri zagonu omogočila ugotovitev, da so bili priključki za dovod in povratek zamenjani. Pri temu sledečemu iskanju napake je bilo mogoče preprečiti nepotrebne motnje že pred začetkom delovanja.
Želite pridobiti vpogled v sistemske podatke? Pojdite na http://demoahu.belimo.ch. Uporabite uporabniško ime »guest« in geslo »guest« in si pridobite dostop do predstavitvene različice integriranega spletnega strežnika.
Za prijavo na obisk ali tečaj usposabljanja se obrnite na svoje regionalno prodajno mesto.
Tlačno neodvisni ventili
Z usposabljanjem na napravi Water-Rig je mogoče izkusiti delovanje tlačno neodvisnih in tlačno odvisnih ventilov ter prednosti tlačno neodvisnih rešitev.
Zaradi široke palete tem, ki so obravnavane na teh praktičnih usposabljanjih, lahko na njih sodelujejo ne le novinci, temveč tudi strokovnjaki na področju HVAC.
V nadaljevanju je predstavljen izbor tem:
- Različne vrste hidroničnega uravnoteženja
- Obnašanje različnih ventilskih rešitev pri spremembi diferenčnega tlaka
- Dokaz, da imajo tlačno neodvisni ventili avtoriteto ventila pv=1
- Seznanitev z vsemi funkcijami in parametri Belimo Energy Valve™ in elektronskega tlačno neodvisnega ventila EPIV
- Sindrom nizke vrednosti delta T in upravitelj delta T (varčevanje z energijo brez zmanjšanja udobja)
Če vas zanima tečaj usposabljanja, se obrnite na svoje regionalno prodajno mesto.
Če se zanimate za ta tečaj usposabljanja, se obrnite na svoje regionalno prodajno mesto.
Modernizacija / RetroFIT+
Pri modernizaciji sistemov HVAC ali odpravljanju napak se pogosto zamenjata le obstoječi pogon ali senzor. Pogoni Belimo retrofit se lahko montirajo neposredno na prezračevalne lopute in ventile različnih proizvajalcev ali pa se montirajo s pomočjo adapterskega kompleta. Mnoge izdelke naših konkurentov je mogoče nadomestiti na gospodaren, hiter, zanesljiv in učinkovit način in pri tem čas izklopa sistemov HVAC omejiti na minimum.
Za to praktično usposabljanje ne potrebujete posebnih znanj.
- Na mizi Retrofit in na različnih prezračevalnih loputah vam pokažemo, kako montirati pogone Belimo in ventile drugega proizvajalca, prezračevalne lopute in krmilnike volumskega pretoka
Če se zanimate za ta tečaj usposabljanja, se obrnite na svoje regionalno prodajno mesto.
VAV systems
Energy-efficient and demand-oriented ventilation systems play a key role in the building technology of today.
VAV (variable air volume) systems offer the possibility of precisely adjusting the air flow rate to the current requirements of a room. Doing so can save energy and optimise the room climate.
We offer the following topics in theory and practice:
- Understanding of why VAV systems play a key role in energy-efficient and demand-controlled indoor air regulation
- Structure and principles of operation of VAV controllers
- Understanding the control of volumetric flow of air for air-conditioning optimisation
- Use of the different tools from Belimo for supporting the commissioning and maintenance of VAV units
- Tips regarding fault diagnosis and optimisation of the systems
Če se zanimate za ta tečaj usposabljanja, se obrnite na svoje regionalno prodajno mesto.
Sistem za odvajanje dima v zgradbah
Diferenčni sistemi tlaka za odvajanje dima (PDS) postajajo čedalje bolj pomembni za varnost v modernih zgradbah. V našem testnem področju za diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima (varnostnem laboratoriju) vam prikažemo svoja dognanja o preprečevanju širjenja dima pri navpičnih in vodoravnih evakuacijskih in reševalnih poteh.
Kot del prevencijske požarna zaščite, povezane s sistemsko tehnologijo, je podjetje Belimo investiralo v moderen lasten varnostni laboratorij, ki je bil posebej konstruiran za namene preizkušanja in usposabljanja v podjetju Belimo.
Predstavljeni vam bodo naslednji scenariji:
- Spremenljiv strešni izpust zraka z mehanizirano loputo za razbremenitev tlaka (barometrično loputo) ali z loputo za razbremenitev tlaka na motorni pogon
- Sile odpiranja vrat na vratih evakuacijskih poti
- Hitrosti sprostitve zraka 1,0 m/s ali 2,0 m/s
- Tlačne razmere na varnostnih stopnicah in v avli
- Regulacijski časi pri odpiranju in zapiranju vrat evakuacijskih poti
- in veliko več
Varnostni laboratorij je na voljo za obiske strank in tudi za namene usposabljanja ter predstavitev. Obrnite se na svoje regionalno prodajno mesto.