Fan Coil Ünitesi
Fan Coil Ünitesi (FCU) nedir?
Fan Coil Ünitesi (FCU) bir mekandaki havayı ısıtır veya soğutur. Yerleşik bir fan, sıcaklık koşullandırma için bir ısı eşanjörü üzerinden havayı FCU'nun içine çeker. Hava, FCU'dan daha soğuk veya daha sıcak çıkar. FCU'lar genellikle soğutma için bir soğuk su serpantini, ısıtma içinse ya bir sıcak su serpantini ya da bir elektrikli elemana sahip olacaktır. Ticari uygulamalarda fan coil ünitesi kontrolü, bir vanayı basitçe açıp kapatan bir termostattan, hava hacimlerini sonsuz bir şekilde değiştiren ve vanaları modüle eden DDC kontrollü ünitelere kadar önemli ölçüde farklılık gösterir.
Şema
Şekil, her biri fan coil'e sağlanan termal gücü yöneten bir Belimo Energy Valve™ içeren iki fancoilli bir odadaki tipik bir uygulamanın şemasını göstermektedir. EV'lerin kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:
- Su debisinde basınçtan bağımsız küresel kontrol vanasıyla elde edilen dinamik hidrolik dengeleme (tüm yük koşullarında)
- Bir binadaki Energy Valve™'lerin fiziksel açıklık pozisyonlarını kullanarak, pompa hızları, kritik devrenin ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar basınç sağlayacak şekilde optimize edilebilir.
- EV'de veya isteğe bağlı olarak Belimo Bulutta kaydedilen verilerle tam sistem şeffaflığı (debi, sıcaklıklar, soğutma/ısıtma çıkışı, ...).
Yeni Belimo Energy Valve™'i şimdi sipariş edin
Energy Valve'in, fan coil ünitenizi nasıl iyileştirdiğini öğrenin

Fan Coil'lerde Yaygın Olarak Görülen Sorunlar Nelerdir ve Neden Belimo Energy Valve™'i Tercih Etmeniz Gerekir?

Bir Fan Coil Ünitesi şu değerlerle devreye alınmıştır: Tasarım su debisi 0,11 l/sn (0,029 GPM), üniteye giren hava 23°C (73°F). Sistem kısa bir süre sonra dinamik hale geldiği için, hidronik sistemin diğer konumlarındaki değişimler nedeniyle sistemdeki basınç artar. Bu Fan Coil Ünitesinde basınçtaki değişim, debinin artmasına neden olmuştur, bu da Fan Coil Ünitesinden fazla debi geçmesine yol açarak delta T'yi düşürmüş ve ısı transferinin verimliliğini azaltmıştır.
Sonuç olarak mahaldaki bir kişi, hava debisini rahatsız edici bulmuş ve fan hızını manuel olarak düşük seviyeye ayarlamış olabilir, çünkü mahal sıcaklıkları arttıkça, hava, ısı eşanjöründen enerji alamayacak duruma gelene kadar kontrolör tarafından vanaya daha fazla açılma emri verilir. Bu da dönüş suyu sıcaklığının beklenenden daha soğuk olmasına neden olur. Suyun hava debisine göre çok hızlı akmasına ilişkin olarak, düşük delta T için klasik bir reçetemiz var, bu yalnızca bu üniteyi etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda merkezi tesisin kapasitesini de düşürüyor, ayrıca fazla debi geçişi, debimizin şu anda 0,14 l/sn (0,037 GPM) düzeyinde olmasıyla pompalar için önemli bir tüketim noktası.



Aynı Fan Coil Ünitesi beklendiği gibi çalışıyor; tasarım su debisi 0,11 l/sn [0,029 GPM], giren hava 23°C [73°F]. Yine sistem, diğer konumlardaki değişimler nedeniyle basınç artışı sergiliyor. EV'de bulunan elektronik debi sensörü, debi artışını algılıyor, ardından oda sensörü, mahal sıcaklığındaki artışı kaydedebiliyor ve vananın hafifçe kapanarak doygunluk zonuna ulaşmayı önlüyor.
Fan Coil Ünitesinin yine düşük fan hızında tutulmuş olması durumunda. Alan sıcaklıkları arttıkça kontrolör, vanaya daha çok açılma emri vereceği için bu, havanın ısı eşanjöründen daha fazla enerji alamamasıyla sonuçlanır. EV'nin sabit Delta-T Yöneticisi düşen delta T'yi algılar, kontrol sinyalini geçersiz kılar ve vananın daha fazla açılmasına izin vermez, bu da fazla debi geçişi durumunu ortadan kaldırır.
EV, debiyi sürekli olarak ölçer ve hem kontrol sinyali girişine, hem de Delta-T Yöneticisinin ayar noktasına bağlı olarak kompanzasyon yapması gerekip gerekmediğini hesaplar. Delta-T Yöneticisi, suyu yavaşlatarak ısı değişiminin, kullanıcı tarafından ayarlanan hava hacmi için optimum düzeyde olmasını sağlar. Bu da pompa enerjisinden tasarruf sağlar ve sistemi sürekli olarak optimize durumda tutar.


Başarı Hikayesi: Dubai'deki Marriott Hotel Al Jaddaf'ta Enerji Verimliliği için 5 Yıldız
Marriott Hotel zinciri, Dubai, BAE'deki otel deneyimini 15 Ocak 2014'te başlattı.
Al Jaddaf'taki akıllı tasarımı ve mükemmel lokasyonu ile bu 5 yıldızlı otel, iyi düşünülmüş bolca değerli katkı içermektedir.
Bunlar arasında lüks nevresimler, mermer banyolar, yüksek hızlı internet ve düz ekran TV'ler ile rahatlamayı teşvik eden ve aynı zamanda Dubai silüetinin manzarasını sunan tam otomatik lüks konuk odaları ve süit konaklama alanları bulunmaktadır. Otel, 352 lüks konuk odası ve 128 otel dairesi sunmaktadır.
Belimo ürünleri verimli bir şekilde uygulanmış olup sürdürülebilir ve bakım gerektirmeyen bir sistem sağlamıştır.
-
Referans – Marriott Hotel «Al Jaddaf», Birleşik Arap Emirlikleri
(pdf -
2,12 MB)