Belimo_sustainability_header02

Επενδύουμε στο μέλλον - Μαζί

  1. Αρχική σελίδα
  2. Βιωσιμότητα

Χάρτης υλικών

Οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας ανάλυσης υλικού υποστηρίζουν τις αποφάσεις σχετικά με την κατεύθυνση της επιχείρησης και τη διαχείριση της βιωσιμότητας, εντοπίζοντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες.

Στην Belimo, οι δραστηριότητές μας στον τομέα της βιωσιμότητας καθοδηγούνται από τον χάρτη υλικού, ένα εργαλείο που ταξινομεί τα σχετικά θέματα σε τρεις διαστάσεις:

  • Στρατηγική συνάφεια για την επιχείρηση
  • Επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Συνάφεια για τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων.

Ο εντοπισμός αυτών των θεμάτων και η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπισή τους μας επιτρέπει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, την παρακολούθηση ευκαιριών υψηλού επιπέδου, την προστασία από τους κινδύνους και τη διατήρηση επιτυχημένων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιδόσεων ανάπτυξης.

Ο χάρτης υλικών παρουσιάζει μια επισκόπηση των θεμάτων που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία αυτή, η οποία ξεκίνησε με την αξιολόγηση από τον κλάδο και τους ομότιμους και εξελίχθηκε σε διάλογο με τη διοίκηση του ομίλου σε όλη την εταιρεία.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

belimo_materiality_map-new

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Τα θέματα που είναι πιο σημαντικά για τις επιχειρήσεις θεωρούνται μέρος της περεταίρω ανάπτυξης των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα θέματα στις σκούρες γκρι ενότητες "Αλληλεπίδραση", "Επίδραση" και "Εστίαση" στην ετήσια έκθεσή μας.

Σχετικά θέματα

Belimo-supply-chain-teaser

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τον τελευταίο χρόνο, έχουμε εστιάσει τη διαχείριση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας σε ένα σημαντικό έργο για τη μείωση του CO2 κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, δημιουργούμε πόρους για τη διαχείριση του ελέγχου των προμηθευτών. 

  • Μάθετε περισσότερα (ετήσια έκθεση)
BELIMO_Mumbai-Building-2-RGB_960x

Εμβληματικά έργα βιωσιμότητας

Στην Belimo υποστηρίζουμε τη χρήση συσκευών ελέγχου ενεργειακής αποδοτικότητας θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις μας και τα κτίρια μας. Γι' αυτό εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεών μας, όπως στο CESIM House στην Ιδνία.

  • Μάθετε περισσότερα
Belimo_health-wellbeing

Προώθηση της υγείας και της ευημερίας

Καθώς καταναλώνουμε περίπου το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους, η διασφάλιση της υγιεινής ποιότητας του εσωτερικού αέρα έχει καταστεί προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Μέσω του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας, συμβάλλουμε άμεσα στην υλοποίηση των επτά βασικών στοιχείων του υγιεινού εσωτερικού αέρα.

  • Μάθετε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)