室内传感器与
室内操作面板
室内传感器和操作面板造就了舒适健康的室内空气环境
搏力谋室内传感器和室内操作面板的设计旨在与现有的传感器系列相辅相成。 其简洁明了的美学理念非常适合在可视区域内安装,而其优雅的设计和浅层深度与周围环境完美融合。 随着用于室内可视区域的产品系列范围不断扩大,搏力谋确保建筑师的设计即美观又具永恒性,安装人员可快速地组装,系统集成商通过智能手机可轻松地调试,而终端客户则能拥有一个舒适建康的室内气候环境。
2023年AHR博览会创新奖得主(室内空气质量类别)
我们很荣幸地宣布,搏力谋室内传感器和室内操作面板被授予2023年AHR博览会室内空气质量类别创新奖。
AHR博览会创新奖是一项年度竞赛,旨在表彰在AHR(空调,供暖,制冷)博览会上展示的最具创新和原创性的产品、系统和技术。展会上参与激烈角逐的产品通常分为以下几类: 楼宇自动化,制冷,环保建筑,供暖,室内空气质量,管道装置,冷藏,软件设计,工具和仪器,以及通风装置。
获胜者由ASHRAE成员组成的第三方评审小组选出。该评委就设计新颖、创意、用途、价值和市场影响力方面对所有获奖作品进行评估。
2022年红点奖得主
我们感到自豪的是,我们的室内传感器和操作面板赢得了最负盛名的产品设计奖--2022年的红点奖。
红点设计奖是全球最大的设计竞赛奖项之一。奖项设有产品设计、品牌与传播设计、以及设计理念这些类目。自从1955年开始,设计师和制造商都可以申请奖项。
红点设计奖的 产品设计类目可追溯到20世纪50年代。每年,大赛都会颁发杰出的设计成就奖和产品创新奖。由一个独立的专家小组评审。今年的评审团由来自23个国家的48名评委组成。
搏力谋室内操作面板的主要优势
搏力谋室内操作面板测量温度、湿度和二氧化碳,以监控舒适度和空气质量,从而有助于实现健康舒适的室内气候环境,同时优化能量的使用。
- 带电子纸触摸屏的室内操作面板
- 由于采用了弹簧式接线端子板和卡扣式盖板,安装速度因此变快
- 通过app对有源设备进行配置、设定值调整及诊断
- LED可作为显示空气质量水平的交通灯功能(CO2)。
- 较短的反应时间
- 通过智能手机进行断电配置*
- 通过智能手机提供直观的诊断功能*
- 唯美、永恒的设计
*用于有源装置
可以根据应用需求配置显示屏
室内操作面板上的显示器可单独配置,并能显示、更改或隐藏所有的显示元素。根据应用情况,可以显示温度或风机速度的设定值,或该设备可单独作为一个带显示器的传感器来使用。
- 由于对比度高,辨识度就很高
- 触摸式显示屏,易于使用
- 夜间无干扰性的背光灯
成功案例
Laval 学院教室里的室内空气质量监测堪称典范
Laval 学院非常重视学生和员工的健康,从而保持着无可匹敌的教育质量。人的生产力与福祉之间的关联是举世公认的,Laval 学院将舒适与安全放在首位,以确保每个人的潜力和才能得以充分发挥。
通过在院内安装115个智能的室内传感器,现在甚至可以通过智能手机实时准确地检测空气质量。为了实现这一目标,学院工作人员与 Immotik 公司(BACnet产品的经销商、安装商和集成商)合作,在学院的六个侧翼选择并安装了一个传感器网络。通过搏力谋小助手 App 和智能手机,可以轻松快速地对每个传感器进行扫描,以实时访问数据,无需事先校准。它还可以在没有电源的情况下进行现场调整、调试和故障排除。
-
Reference - College Laval, Canada
(pdf -
1.43 MB)
只有能被测量的,才能被控制。
Emch+Berger ImmoConsult AG 是一家 Emch+Berger 集团公司,为瑞士各地的房地产行业提供规划、咨询和管理服务。Emch+Berger 以能为客户在其建筑物的整个生命周期内提供高明的解决方案而深感自豪。
该公司在苏黎世的新楼盘,是在控制、数据透明度和物联网现场设备的整合方面,作为一个先进的楼宇自动化项目而规划和设计的。
搏力谋的室内传感器负责对室内空气参数进行可靠地监测,以精确地控制暖通空调系统,并提供所要求的舒适度和空气质量水平。 而这显然必须既节能又有效,并尽可能地提高室内的舒适度和生产率。
考虑到所有这些要求,Emch + Berger 的目标也是为了获得在变化多端的建筑环境中如何运用前沿技术的专业知识。.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2.12 MB)
健康舒适的室内气候环境的必备条件
ROVC 是一家技术培训中心,在荷兰已培训了约2万名工业及空调技术方面的学员。每个房间或练习厅都会测量CO2、相对湿度和温度,因为健康的室内气候环境对教员、课程参与者和工作人员来说都是至关重要的。
ROVC 的业务开发人员 Nico van Leeuwen 说: "我们可以直接将搏力谋的室内传感器连接至我们的智能手机进行调试,既快速又简便。而且它们具有很高的精度和快速的响应时间, "
安装快速简单
搏力谋室内传感器和室内操作面板的设计是为了便于安装,以避免在安装和接线中出错。两者将创新技术和简单安装相结合,确保了长期无故障运行。传感器置有可拆卸的弹簧接线端子板,带推入式端子,可实现简单,省时和安全的连接。多功能的安装底板适用于所有的世界各地常用的壁式暗线箱。
搏力谋小助手2
充分释放搏力谋设备的潜能
搏力谋小助手2 可通过智能手机、平板电脑和 PC 对搏力谋风阀执行器、控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。
主要特性:
- 检查并修改设备设置参数
- 显示识别数据: 设备型号、位置、标识、序列号、总线地址
- 寻址 (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "设置":为您的设备提供参数设置指南。
- "复制 / 粘贴配置":复制相同设备类型的设置
- "实时趋势":利用轻松共享功能进行本地覆盖和实时趋势分析
- "健康": 监控设备运作关键绩效指标 (KPI)。如电源、总线状态、传感器状态等。
- "报告": 通过轻松共享功能检索设备的数字报告。例如校准证书、调试报告
- "导出配置":使用轻松共享功能创建日志文件
- 应用程序内语言调整(英语/德语/法语/意大利语/西班牙语/中文/俄语)
- 不受平台限制,用于安卓、苹果 iOS 和 Windows。
配件:
- ZTH 欧盟/美国/亚太地区 (USB/MP 转换器)
- ZIP-BT-NFC (蓝牙 / NFC 转换器)
-
App商店
-
Google Play
-
通过App Store下载
-
Quick Guide
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
清晰的显示和直观的操作 - 搏力谋显示屏App
采用搏力谋显示屏 App 是访问搏力谋传感器的创新方式。通过直观的终端客户 app,可以显示当前的房间数值,并可调整设定值。也就是说室内操作面板上不需要显示器。 由于通过NFC(近场通信)进行通信,第三方无法读取安全关键的数据。
- 用直观的 app 进行创新的设定值调整,无需在室内操作面板上显示
- 与新一代有源的搏力谋室内传感器和操作面板相兼容
- 可选择四位数密码作为访问存取的保护设置
- 采用可定制的红绿灯功能显示CO2浓度
以下是其工作原理:
- 下载搏力谋显示屏 App
- 将智能手机对着室内操作面板
- 查看/调整实际值或设定值
- 要激活设定值,请将智能手机再次举向室内操作面板
了解幕后人员
搏力谋室内传感器团队在开发该设备时投入了极大的热情与精力。
室内传感器和室内操作面板一览
搏力谋室内传感器和室内操作面板的设计是为了适应区域和本地市场的需求,因此某些型号仅供应指定的地区。
"如何操作" 视频
有关室内健康空气的暖通空调解决方案的更多信息
我们生活中的很大一部分时间都是在室内度过的。但我们有多少次会想到室内空气质量(IAQ)对我们的生产力、福祉和健康造成的影响? 安装暖通空调系统的目的通常是为了保持建筑物内的舒适度。然而,人们通常对建筑物可产生的健康益处和能效知之甚少。通过使用中央空气调节机组(AHU),我们同时解决了可持续性方面和室内空气质量方面的问题。搏力谋提供一系列的创新解决方案,以优化暖通空调系统和室内空气质量的监控。我们的框架,即健康的室内空气的7个基本要素,提供了有关暖通空调设备如何在不影响能效的情况下促进改善建筑内室内空气质量的宝贵信息。
我们根据室内空气质量方面的专家提供的意见将该议题编入了一本小册子:
-
The Seven Essentials of Healthy Indoor Air
(pdf -
1.88 MB)
-