搏力谋灯塔项目
搏力谋为其占地3800平方米的印度新总部揭幕。该总部是作为最先进的暖通空调解决方案及可持续性设计的展示平台而建造的。创建孟买中心的构想最初是在2016年开始的,作为公司2030年的快速"增长战略"的一部分。 搏力谋长期以来一直是暖通空调技术领域的全球领头羊,鉴于印度最近作出的碳中和承诺,这是一个令人振奋的机会,可以在设计结构时,放手从零开始,将环境因素纳入考虑之中。 除了办公和厂房的场地外,该建筑还设有搏力谋客户体验中心。此中心以低能耗打造出更为健康惬意的室内环境,以此帮助客户亲身体验该环境的舒适度。这也是原始设备制造商OEM和学术界可以联手共同设计、构建和测试下一代搏力谋产品的用武之地。
事实与数据
-
荣获印度绿色建筑委员会的最高铂金级地位--成为孟买纳维城首个获此殊荣者。
-
通过有效利用建筑外围结构、照明、暖通空调、传感器、能量计量表以及可再生能量,预计整个场地可节能23%。
-
由于采用了开放式的天花板设计,太阳光为办公室提供了90%的照明。
-
186台太阳能机组可提供160千瓦的峰值功率,占总能耗的30%。
-
95%的雨水可从屋顶收集,储存在一个158立方米的雨水箱中--相当于10天以上的降雨量--并可重新利用以减少市政用水。
-
低流量装置可节约43%的用水。
-
9台暖通空调装置,配置了搏力谋风阀执行器、控制阀、传感器和能量计量表。
-
享有屋顶景观并减少了建筑物的热负荷。
-
置有24个搏力谋风阀执行器的外墙百叶窗遮阳系统。
-
楼内90%的停车位建有遮盖,以减少露台上的热岛效应。
高度重视可持续发展的实践过程
新的总部大楼是与 Envision Design Studio (远景设计工作室) 合作设计的,以符合印度绿色建筑委员会(IGBC)制定的绿色工厂建筑准则。在砌砖之前,需考虑到施工对当地环境的影响,这是一个重要因素,尤其是水土流失问题。 Envision 建筑师 Usha Narrasimham 解释道: "一般来说,是因为挖掘过程会涉及到清除和处理表层土壤,而表层土壤则富含宝贵的有机物和植物营养素。为了防止土壤受到侵蚀,我们可以通过将移除的表土 (由于地下水位高而悬浮在水中) 泵入一个沉淀室,将水排干,并将剩余的土壤用于场地周围的景观区域。”整个施工运作过程尽可能地继续以可持续性发展为准则。环保建筑用品(如低 VOC 微风砖)和含有回收成分的物品会优先考虑。例如,外墙的瓷砖覆盖层由回收率为80%的铝制复合材料制成。此外,所有的垃圾要么回收,要么卖给回收利用商,以确保没有任何垃圾丢到填埋场。
尽量减少暖通空调的能需
大楼的外墙围护结构经过特别慎重的考虑,安装了低U值的反射式玻璃,以使办公室免受孟买热浪的影响。孟买的温度可高达40摄氏度。实际上,外墙用白色瓷砖覆盖,可反射阳光并降低内部温度,从而将暖通空调的能需降至最低。
而内部的装修则得益于智能材料的选择,浅淡的办公室地板散射着由大型天窗照进的光线,为办公室提供了90%的照明,并将工作时间内所需的人工照明降至最低。
-
精准监控
由于高温和高湿度,必须采用先进的通风和空调解决方案。为此,安装了一个高科技的暖通空调系统,并配备了一些设备,以便对每个房间的温度、气流、湿度及 CO2 进行精准的监控--CESIM®之家由此得名。
百叶窗由直行程执行器控制,根据屋顶气象站测量的照度和户外温度可自动操作。
搏力谋直行程风阀执行器的行程长度为 4、8 或 12英寸,并可提供开 / 关、浮动点或调节型控制。34 lbf [150N推力] 到101 lbf [450N推力] 的综合力量范围是各种应用的理想选择,如百叶窗、扩散器、温室窗户以及在需要直线性运动的任何地方都适用。
搏力谋产品经理 Ketan Sheth 说:"你不能控制你无法测量的东西,而我们的嵌入式传感器网络,连同智能控制系统,可以实时监测和调整所需的参数,以确保室内空气质量的持续稳定。" 不过,先进的基础设施并不局限于暖通空调系统,因为在外窗上安装了驱动式百叶窗,可自动调整其角度,以便在白天随时都能最大限度地起到遮阳效果。此外,自适应照明系统能在室内无人时有感知并会自动关闭灯光。
-
搏力谋能量阀®提供压力无关型的流量控制,并对冷却水系统进行监测,使系统数据透明化。这就确保了其不会在温度分布(ΔT)过低的情况下运行。 通过对重要系统数据的测量、计算和可视化,并通过性能报告,确保节能系统在整个使用寿命期间的运行及平衡。
-
该大楼安装了智能型 AHU,配备了搏力谋的全套传感器,用于测量温度、湿度 CO2、压力及流量。搏力谋传感器能提供一个可精确调控的、舒适的室内环境,对人的健康福祉和工作效率至关重要。
搏力谋暖通空调传感器和计量表提供可靠和准确的测量和监控,并与楼宇自动化系统无缝集成。
-
不能测量的东西无法控制。搏力谋室内传感器和室内控制面板可确保持续可靠地测量、显示并监控搏力谋孟买大楼内的空气质量。
搏力谋提供完整和创新的暖通空调控制装置系列,以保持健康的室内空气品质,而同时又不影响能效。
利用太阳能和雨水
公司的环保理念不仅限于施工方法、建筑材料和智能系统,还包括了对自然资源持续使用以及尽可能重新使用的含义。譬如,屋顶上的太阳能电池板利用太阳的能量,将未使用的能量输送回电网,为办公室提供了占总能耗30%的能需量。
随时准备邀请我们的客户
竣工后,这个最先进的总部成功荣获了铂金级地位,也就是 IGBC 的最高评级。除了环保外,该基地的建设还考虑到了员工的舒适性和福利待遇,专门设有一个宽敞的开放式办公室、多个休息区、一个自助餐厅和一个健身房。
该总部大楼还完美地展示了搏力谋先进的暖通空调技术、精密的监控解决方案以及自动化的控制系统,它们在不影响节能效益的基础上,共同为室内空气质量的持续稳定提供了保证。
当智能又环保的设计与自然资源的循环利用相结合时,这座大楼为具有环保意识的建筑前景以及工作空间的高效利用提供了一个视角。这个创新中心正朝着符合预期的方向发展。通过模拟可以预测,与普通的建筑相比,该中心整个场地的节能率可达23%。
中心内安装了多个能量计量表,以精确地监测整个四季的能需波动,并有望在明年能确证这些数据结果。搏力谋亚太区总裁 Gary Economides 评论道: "我们非常的自豪,这是印度最环保、技术最先进的建筑之一。荣获了享有盛誉的 IGBC 铂金地位,这是该中心在2016年成立时制定的目标,是一个巨大的成就,而且对所有参与的人来说也是一个见证。 新总部不仅有助于减少我们的碳足迹,还将提高我们员工的舒适度和健康水平,这一点至关重要。 但此刻真正的工作才刚刚开始。我们必须对我们的客户、承包商和公众进行宣传教育,让他们了解搏力谋的暖通空调技术和可持续性解决方案的好处,有助于实现一个更环保的未来。
以较少的能量打造一个更健康舒适的室内环境
建筑物占了全球能需和温室气体排放量的40%。因为我们高达90%的时间是在室内度过的,所以室内环境对我们的舒适度、健康和整体的福祉都会产生巨大影响。在搏力谋,我们的使命就是打造出一个更健康、更舒适、能耗更低的室内环境。我们的产品组合无疑顺应了联合国的多项可持续发展目标,实现了高效节能的楼宇自动化及控制系统(BACs)的运营,将暖通空调解决方案的电力需求量降低了55%。
有关室内空气质量的一般信息
以创新的产品构建物联网
连接性始终是我们产品的一个关键特征通过正确的数字连接提供更好的产品是我们目前和未来的重点。
搏力谋物联网设备的生态系统能通过所有常见的楼宇自动化通信协议和楼宇物联网平台实现灵活的系统集成。借助额外的物联网连接,可以更轻松地优化、管理和维护建筑物。