İç Hava Kalitesi ve Sağlığımız
İç Hava Kalitesinin Sağlığımız Üzerindeki Etkisi
İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyor ve günde 12.000 litre hava soluyor. Bu nedenle, özellikle bu sıra dışı korona virüs pandemisi döneminde, iç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki güçlü etkisini anlamak önemlidir. Uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) insanlar üzerindeki etkisi 'hasta bina sendromu' bağlamında geniş çapta tartışılırken, virüsler de dahil olmak üzere mikropların yayılmasında kuru havanın oynadığı rol genellikle ihmal edilmektedir. Binalarda istikrarlı ve sağlıklı bir iç hava kalitesi sağlamak için yüksek performanslı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve uygun nemlendirme stratejileri gereklidir.
Nem, virüs yayılımını nasıl etkiler?
Virüsler için yayılma yöntemlerinden biri de küçük su damlalarıdır. Havadaki ne oranı ne kadar yüksek olursa damlacıklar da o kadar büyür ve bu da uzağa gitmelerini engeller. Diğer taraftan küçük damlacıklar büyük açık ofis alanlarında hareket edebilir ve saatlerce canlı kalarak daha fazla kişiyi enfekte edebilir. Üstelik çoğu bakteri ve virüs, kuru havaya maruz kaldığında daha tehlikeli hale gelir.
Ilıman iklimlerde, havanın nemi genellikle daha soğuk aylarda yüzde 40'ın altında bir bağıl neme düşer. Bununla birlikte, iç hava neminin 'tatlı noktası' yüzde 40-60'tır, çünkü bu, hastalık bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır ve vücudun kendini daha iyi onarmasını ve korumasını sağlar.
Doğru nemlendirmenin gücüne hayran kalmaya hazır olun ve kendi sağlığınızı, üretkenliğinizi ve öğrenmenizi iyileştirmek için atabileceğiniz adımlar hakkında bilgi edinin.
ASHRAE Tech Hour: Bina sakini sağlığı, bina enerji performansı ve nem
Sunan: Dr Stephanie Taylor, Taylor Healthcare Commissioning, Inc. CEO'su
ASHRAE Tech Hour, ASHRAE'nın en parlak zekalarından bazıları tarafından sunulan en yeni teknik içeriği paylaşmaktadır.
Dr Taylor, Harvard Tıp Fakültesi (MD) ve Norwich Üniversitesi (Mimarlık Yüksek Lisansı) mezunudur. Bina sakini sağlığı ve refahına yönelik yaşam boyu süren çalışmaları, kapalı fiziksel ortamlara odaklanmaktadır.
Uçucu organik bileşikler insan sağlığını nasıl etkiler?
VOC'ler, –formaldehit ve benzen gibi– organik kimyasallardır ve parfümler, boya, halılar, yapı malzemeleri ve duman gibi birçok farklı kaynaktan gelir. Bunlar, 'hasta bina sendromuna' (bir binada bulunmanın neden olduğu düşünülen bir durum) önemli bir katkıda bulunur ve bina sakinlerinin refahı üzerinde bir etkiye sahiptir. Düşük VOC konsantrasyonları bile mukoza zarlarında (gözler, burun ve solunum yolu) tahrişe ve ayrıca baş ağrısı, yorgunluk ve mide bulantısına neden olabilir. Belirli VOC'lerin yüksek konsantrasyonları başka sağlık sorunlarına da yol açabilir. Yerel yetkililer çoğu kimyasal bileşik için işyerlerindeki VOC konsantrasyonları ile ilgili olarak doğrudan ölçülebilen ve uygun havalandırma ve hava temizleme yöntemleri ile kontrol edilebilen maksimum değerleri belirler.
Merkezi hava işleme sistemleri neden daha sağlıklı bir iç hava iklimi yaratır?
Merkezi klima santralleri (AHU'lar) ve hava dağıtım sistemleri, bir oda içindeki kullanılmış havayı yeniden sirküle etmek yerine, bir binanın ilgili bölgelerine taze, filtrelenmiş ve koşullandırılmış hava sağlayabilir. Bu yaklaşımın avantajı, bir AHU'da beslenen havanın kalitesinin istenen anda merkezi olarak kontrol edilebilmesidir. Sıcaklık ve nem sensörleri, beslenen havanın termal koşullarını daimi olarak ölçer ve sapmalar anında tespit edilir ve düzeltilir. Filtrelerin üzerindeki basınç sensörleri, bir filtre değişimi ihtiyacını erkenden tespit ederek binanın içine her zaman sadece minimum miktarda tozun ulaşmasını sağlar. Sağlanan tüm bölgeler yüksek konfor ve güvenlikten yararlanacaktır.
Klima santralindeki hava kalitesinin merkezi olarak kontrol edilmesine ek olarak, iç hava koşulları her odada ayrı ayrı ölçülebilir ve kontrol edilebilir. Sıcaklık, nem, CO2 ve VOC'lerin (uçucu organik bileşikler) varlığı gibi çevremizdeki tüm parametreleri daimi olarak ölçebilen oda sensörleri, sağlığımız ve refahımız açısından çok önemlidir. Örneğin odada çok sayıda insanın veya ekstra emisyon oluşturan bir fotokopi makinesinin bulunması nedeniyle odadaki CO2 veya VOC konsantrasyonundaki artış anında algılanacaktır ve ilgili odaya daha temiz hava sağlamak için odadaki hava kanalının hava damperi açılabilir. Bu da konfor seviyesini anında sağlıklı bir seviyeye geri döndürecektir.
Sadece ölçebildiğiniz şeyleri kontrol edebilirsiniz. Bu iç hava kalitesi için de geçerlidir. Sensörler, bir binadaki toplam ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme yatırımının yalnızca %0,08'ini oluşturur. Güvenilir ve doğru sensörleri kullanmanın maliyeti, bina sakinlerinin iyileştirilmiş sağlığı ve üretkenliği ile hızla geri ödenir.
Ayrıca, uygun şekilde devreye alma ve bakım, uzun vadeli stabiliteye sahip doğru ölçüm ve kontrol açısından önemli bir adımdır.
Sağlıklı iç hava kalitesi için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine yönelik temel gereklilikler
İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyor ve günde 12.000 litre hava soluyor. Bu nedenle, iç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki güçlü etkisini anlamak önemlidir. Belimo, iç mekan neminin, VOC'nin ve merkezi hava işleme sistemlerinin etkilerine ilişkin derin görüşlerini paylaşır ve sağlığınız için değerli öneriler sunar.
Belimo, bir binada sağlıklı iç hava oluşturmak için öncelikleri belirlemek amacıyla dünya genelinde havalandırma sektöründeki danışmanlık mühendisleri ve uzmanlarla röportajlar yapmıştır. Bu süreçte, konut dışı binalarda sağlıklı iç hava sağlamak amacıyla 7 temel faktör ortaya çıkmıştır.
Daha fazla bilgi:
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım fonksiyonu ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Ünite işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Hava kalitesinin okullardaki etkisine dair bir çalışma
MeineRaumluft.ch platformu, hava kalitesinin öğrencileri ve öğretmenleri nasıl etkilediğini keşfetmek için Zürih Öğretmenler Birliği (Züricher Lehrerverband) ve Zürih Akciğer Organizasyonu (Organisation Lunge Zürich) ile güçlerini birleştirdi. Kasım 2016'da MeineRaumluft.ch 250'den fazla sınıfa ölçüm cihazları monte etti.
Bu ölçüm cihazlarının monte edilmesinin öğretmenlerin ve öğrencilerin havalandırma alışkanlıklarını ne kadar basit bir şekilde etkilediğini görmek için çalışmayı okuyun:
İzole edilmiş odalarda kontrollü iklimlendirme
Patojenlerin bulaşması, bir veya daha fazla kişiyi toplumun diğer bölümlerinden izole ederek veya fiziksel olarak ayırarak önlenebilir. Hastanelerde insanları ve çevrelerini korumak için özel izolasyon odaları kurulur.
İzolasyon odaları, çevrelerine göre negatif veya pozitif oda basınç oranı ile işletilir. VAV-Universal kontrolör ürün portföyünün yeni, modüler yapısı, ilgili zonla hassas bir şekilde eşleştirilmiş ideal debi ve oda basıncı kontrolü kombinasyonunu oluşturmayı kolaylaştırır.