Conditionnement de l'air de centres de données
Belimo Energy Valve™ Computer Room Air Conditioning
En quoi consiste le conditionnement de l'air de centres de données?
Un appareil de conditionnement de l'air de centres de données est conçu pour les applications où un réglage minutieux et un conditionnement de l'air très précis sont essentiels. Il s'agit notamment du conditionnement de l'air de centres de traitement de données, d'environnements de serveurs à moyenne et faible densité, de salles d'équipement de commutation, de salles d'opération et de salles blanches.
Souvent, les appareils de conditionnement de l'air de centres de données sont considérées comme si critiques qu'ils nécessitent leur propre système de refroidissement. La disponibilité continue de la puissance maximale signifie que l'ensemble du système ne peut pas profiter du rajustement de la température du système de refroidissement, car un appareil de conditionnement de l'air de centre de données a besoin d'une eau à une température prédéfinie pour garantir que la performance maximale est toujours disponible.
Order the new Belimo Energy Valve™ now
Learn how the Energy Valve improves your computer room air conditioning unit

Problèmes courants affectant les appareils de conditionnement de l'air de centres de données et raisons de choisir le robinet Belimo Energy ValveMC
Comme les appareils de conditionnement de l'air de centres de données doivent pouvoir répondre à la charge maximale en tout temps, l'ensemble du système ne peut pas profiter du rajustement de la température du système de refroidissement, car il faut de l'eau à des températures prédéfinies pour que les performances maximales soient toujours disponibles. Étant donné leur fonction critique, les appareils de conditionnement de l'air de centres de données ont tendance à être surdimensionnés. Le débordement qui en résulte ne peut pas être converti en énergie par l'appareil de conditionnement de l'air, ce qui se traduit par des températures d’eau élevées ou un faible delta T.
Un robinet Belimo Energy ValveMC utilisant la régulation de la puissance calorifique et la gestion du delta T, peut garantir que les performances maximales sont disponibles même avec des températures d'eau variables.
Configurez votre robinet Energy Valve pour utiliser la régulation de la puissance calorifique, et réglez la puissance nominale requise. En fonction de l’entrée de la source de régulation, le robinet modulera ensuite la sortie de puissance en faisant varier le débit selon le delta T pour atteindre la puissance de sortie souhaitée.
La formule Q = M x CP x delta T (puissance de sortie = masse x capacité thermique spécifique x différence de température), démontre que le débit et le delta T sont liés lorsqu'il s'agit de la performance d'un échangeur de chaleur. Il est impossible de modifier une variable dans que l'autre ne soit affectée.
La régulation de la puissance calorifique se sert de cette formule pour régler le débit conformément aux besoins de puissance déduits du signal de positionnement. Bien entendu, il s’agit d’un processus lent. Des variations rapides de la température d'écoulement n’entraînent donc pas de mouvements rapides et répétés du robinet.
Exemple d'utilisation
L'appareil de conditionnement de l'air de centre de données représenté sur la figure ci-dessous doit fournir 29,4 kW [100 000 BTU]. Il possède un débit nominal de 1 l/s [16 gpm] et une température d’alimentation de 7 °C [45 °F], avec une température de retour attendue de 14 °C [57 °F]. Ces conditions sont considérées comme les conditions de charge nominales.
Dans les scénarios de faible charge du système, la température de l’eau fournie par le refroidisseur peut être augmentée pour favoriser les économies d’énergie. Si cette même unité connaît maintenant une température d'alimentation de 10 °C [50 °F], la température d'écoulement plus élevée pourrait entraîner un delta T plus faible, ce qui réduirait la puissance disponible. Comme le robinet Belimo Energy ValveMC a mesuré un delta T inférieur, il autorisera une augmentation du débit à 1,4 l/s [22 gpm] afin de parvenir à la puissance de sortie requise. Dans ce cas, la modification de la température de l'eau d'alimentation n'a aucun effet négatif sur la capacité de l'appareil de conditionnement de l'air à satisfaire la charge de refroidissement requise.
Le problème : l'exigence d'une puissance de 100 % empêche les débits d'eau variables
La figure représente un appareil de conditionnement de l'air d'un centre de données conçu pour fournir 29,4 kW [100 000 BTU]. Normalement, pour garantir que la puissance maximale soit toujours disponible, il est impossible de faire varier la température d'écoulement.
La solution : le robinet Energy Valve avec régulation de la puissance calorifique
La figure montre le même appareil avec la même exigence de 29,4 kW [100 000 BTU]. Cependant, le robinet Energy Valve a détecté l'augmentation de la température d'écoulement de 10 C [50 F], et a augmenté le débit pour fournir la sortie demandée par le signal de positionnement.