Belimo_sustainability_header02

Spoločné investovanie do budúcnosti

  1. Domov
  2. Trvalá udržateľnosť

Mapa významnosti

Informácie získané na základe procesu analýzy významnosti pomáhajú pri prijímaní rozhodnutí o smerovaní podnikania a riadení trvalej udržateľnosti a pri identifikácii rizík a príležitostí.

Naše aktivity v spoločnosti Belimo, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti, sa opierajú o našu mapu významnosti. Táto mapa predstavuje nástroj, ktorý klasifikuje relevantné témy vzhľadom na tri aspekty:

  • Strategická relevantnosť pre podnikanie
  • Vplyv na trvalo udržateľný rozvoj
  • Relevantnosť pre kľúčové skupiny zainteresovaných strán.

Identifikácia týchto tém a implementácia krokov na ich adresovanie nám umožňuje posilňovať vzťahy so zainteresovanými stranami, monitorovať vysokoúrovňové príležitosti, chrániť sa pred rizikami a zachovávať úspešný strednodobý a dlhodobý rast.

Mapa významnosti predstavuje prehľad tém identifikovaných v procese, ktorý začal posúdením odvetvia a rovnocenných subjektov a rozvinul sa v dialóg s manažmentom skupiny naprieč spoločnosťou.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

belimo_materiality_map-new

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Témy, ktoré sú pre podnikanie najrelevantnejšie, predstavujú súčasť ďalšieho rozvoja našich strategických priorít. Zistite viac o témach v tmavošedých zoskupeniach “Interakcia”, “Vplyv” a “Zameranie” v našej výročnej správe.

Súvisiace témy

Belimo-supply-chain-teaser

Dodávateľský reťazec

Od minulého roka sa v rámci nášho manažmentu dodávateľského reťazca zameriavame na kľúčový projekt, ktorého cieľom je zníženie emisií CO2 pozdĺž dodávateľského reťazca. Súčasne vytvárame zdroje pre manažment auditovania dodávateľov. 

  • Zistite viac (výročná správa)
BELIMO_Mumbai-Building-2-RGB_960x

Trvalo udržateľné priekopnícke projekty

V spoločnosti Belimo vyrábame energeticky efektívne prevádzkové zariadenia HVAC. Také sú aj naše vlastné prevádzky a budovy. Preto naše úsilie zameriavame na znižovanie environmentálnej stopy našich prevádzok, ako napríklad v prípade budovy CESIM v Indii.

  • Zistite viac
Belimo_health-wellbeing

Podpora zdravia a pohody

Keďže približne 90 % času trávime v interiéroch, tak zaistenie zdravej kvality interiérového vzduchu sa v oblasti verejného zdravia stalo prioritou. Prostredníctvom nášho portfólia produktov priamo prispievame k zaisteniu siedmich základných pilierov zdravého interiérového vzduchu.

  • Zistite viac

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)