Önceliklendirme Haritası
Önceliklendirme analizi sürecinden elde edilen bilgiler, risk ve fırsatları belirleyerek faaliyetlerin yönü ve sürdürülebilirlik yönetimi hakkındaki kararları destekler.
Belimo'da sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz, ilgili konuları üç boyutta sınıflandıran bir araç olan önceliklendirme haritamız tarafından yönlendirilmektedir:
- Faaliyetlerimiz için stratejik uygunluk
- Sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etki
- Temel paydaş grupları için uygunluk.
Bu konuların belirlenmesi ve bunları ele almaya yönelik adımların uygulanması, paydaş ilişkilerini güçlendirmemizi, üst düzey fırsatları izlememizi, risklere karşı korunmamızı ve orta ve uzun vadeli başarılı büyüme performansını sürdürmemizi sağlar.
Önceliklendirme haritası, sektör ve emsal değerlendirmesiyle başlayan ve şirket genelinde grup yönetimiyle diyalog içerisinde geliştirilen süreçte belirlenen konulara genel bir bakış sunmaktadır.
Background
In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.
The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.
Double Materiality Assessment Matrix
The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:
Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.
A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.
Stakeholder Perspective
Faaliyetleri en çok ilgilendiren konular, stratejik önceliklerimizin daha da geliştirilmesinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Yıllık raporumuzdaki koyu gri "Etkileşim", "Etki" ve "Odak" gruplarında yer alan konular hakkında daha fazla bilgi edinin.