Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    • Egypte
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
    Anglais

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
    • Egypte
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
Appareil de traitement d'air

Appareil de traitement d'air

  1. Accueil
  2. Robinet Belimo Energy Valve™ et compteur d'énergie thermique
  3. Applications de CVCA

Belimo Energy Valve™ in Air Handling Unit's (AHU)

Qu’est-ce qu'un appareil de traitement d'air?

Un appareil de traitement d'air est un appareil servant à conditionner et à faire circuler l’air dans un système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Il comprend habituellement

  • un ou plusieurs ventilateurs,
  • des échangeurs de chaleur pour le chauffage et (ou) le refroidissement,
  • des supports de filtres ou des chambres de filtration,
  • des atténuateurs et
  • des amortisseurs acoustiques.

Les appareils de traitement d'air sont habituellement raccordés à un système de ventilation avec réseau de gaines qui distribue l’air conditionné dans le bâtiment et le renvoie vers l'appareil de traitement d'air. L’eau est fournie à l'appareil de traitement d'air à partir de la centrale et passe dans un échangeur de chaleur. Ce processus est commandé par une boucle de régulation CND qui règle le débit de l’eau dans l’échangeur de chaleur à l’aide d’un robinet de réglage. Le robinet est modulé par le régulateur CND pour maintenir la température souhaitée dans une pièce ou à la sortie de l'appareil de traitement d'air.

 

 

Schéma d'un appareil de traitement d'air


Commandez dès maintenant le nouveau robinet Belimo Energy ValveMC

Découvrez comment le robinet Energy Valve améliore l'efficacité de votre appareil de traitement d'air





Energy Valve
Acheter maintenant




Problèmes courants des installations avec appareils de traitement d'air

Bon nombre d'appareils de traitement d'air utilisés sont inefficaces, principalement pour les raisons suivantes :

Charge partielle

Les variations dynamiques des débits d’eau et d’air entraînent des écarts qui provoquent à leur tour des débordements et un faible delta T.

Efficacité des serpentins

L'état des serpentins se dégrade avec le temps. Sans un entretien approprié, la puissance de sortie des serpentins diminue, ce qui réduit le transfert de chaleur.

Robinets surdimensionnés

Les robinets dépendants de la pression qui sont surdimensionnés sont le plus souvent choisis en fonction de la taille des conduites. Ce surdimensionnement, qui provoque des variations importantes du débit d’eau lors de petits mouvements du robinet, est à l’origine de l'instabilité de la régulation.

Variations de pression

Les variations de la pression différentielle ont une influence considérable sur le débit des serpentins.

Pourquoi vous devriez choisir le robinet Belimo Energy ValveMC pour une installation avec appareil de traitement d'air

Les charges dans les bâtiments varient souvent de manière spectaculaire en fonction de la saison, et même au cours de la journée. Toutefois, l'équilibrage statique est effectué sur la base des pires « charges de calcul ». Comme les bâtiments utilisent rarement la « charge de calcul », les régulateur CND doivent continuellement adapter le débit d'eau dans l'échangeur de chaleur, en fonction de la demande réelle. Ces modifications constantes engendrent des variations de pression pour les autres échangeurs de chaleur du circuit hydronique et influencent négativement leur débit.
L'influence entre plusieurs consommateurs d'un système hydronique peut être complètement éliminée grâce à la fonction d'équilibrage dynamique de l'EV. Les variations de la pression différentielle n'entraînent alors aucune modification du débit.


Les appareils de traitement d'air régulent généralement le volume d'air en fonction de la pression statique du conduit d'air et du débit d'eau à l'aide de la température de l'air de sortie. Étant donné que la relation entre la position du robinet et le volume d'air n'est pas fixe, le caractère dynamique de la régulation a pour effet que le volume d'air est régulièrement inadapté au débit d'eau. Cela provoque souvent des débordements connus sous le nom de syndrome de faible delta T.

Si le débit d’eau dans le système de chauffage ou de refroidissement est trop élevé, celui-ci ne peut pas être converti en puissance de chauffage ou de refroidissement plus élevée. Dans ce cas, l'écart de température entre l'alimentation et le retour diminue. Le syndrome du faible delta T qui en résulte est un indicateur clair que les pompes travaillent plus que nécessaire et que la capacité de l'installation centrale est compromise.

Low Delta T Syndrome
Le gestionnaire de delta T intégré au robinet Belimo Energy ValveMC est une fonction qui mesure en permanence l'écart de température et le compare à la valeur limite du système. S'il tombe en dessous de la valeur limite, le robinet Belimo Energy ValveMC ajuste automatiquement le débit de manière à ce que seule la quantité d'eau réellement nécessaire pour obtenir la puissance souhaitée soit utilisée. La logique intégrée empêche donc l'apparition du syndrome du faible delta T et assure un confort maximal avec une consommation d'énergie aussi basse que possible.

Delta T Manager

Avantages du robinet Belimo Energy ValveMC

L’équilibrage dynamique du robinet Belimo Energy ValveMC garantit la bonne quantité d’eau à pleine charge et à charge partielle.

  • L’influence réciproque des robinets est éliminée grâce à l’équilibrage dynamique.
  • La régulation de la puissance calorifique fournit une sortie de chauffage ou de refroidissement identique pour une entrée donnée.
  • Les capacités de surveillance du robinet EV assurent la transparence totale du système (débit volumétrique, températures et puissance de sortie de refroidissement/chauffage), avec enregistrement des données dans le robinet EV et, en option, archivage dans le nuage Belimo.
  • L’optimisation constante de la pompe est possible grâce à la position du robinet
Plus grande efficacité énergétique grâce au gestionnaire de delta T

Pour résoudre le syndrome du faible delta T et obtenir une plus grande efficacité énergétique

Exemple de réussite : utilisation du robinet Belimo Energy ValveMC à Land O’Lakes, Inc., Minnesota

Le robinet Belimo Energy ValveMC joue un rôle essentiel dans la modernisation des installations de la société Land O’Lakes, Inc.

Le groupe de développement durable de Land O’ Lakes, Inc.a commencé à planifier la modernisation de ses installations afin d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire la consommation d'énergie. Le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) a fait l’objet d’une attention particulière. En raison de leur état vieillissant, les immeubles devenaient de plus en plus difficiles à climatiser et le point de consigne d’alimentation d’air de plus en plus difficile à respecter (particulièrement durant les mois d’été). L'amélioration du confort des occupants constituait aussi une priorité.

Après une inspection approfondie de la tuyauterie, des robinets et des instruments, les responsables ont conclu que pour résoudre le problème, il faudrait apporter des améliorations aux infrastructures. Ils ont alors entrepris le processus de recherche d'une solution pour finalement arrêter leur choix sur l’Energy Valve ™ de Belimo.

  • Exemple de réussite - Land O'Lakes, États-Unis
  • Infographie - Land O'Lakes, É.-U.
landolakes

Commandez le robinet Belimo Energy ValveMC dans notre boutique en ligne

  • Acheter maintenant

Plus de renseignements sur le robinet Energy ValveMC

  • Plus d'informations

Le robinet Belimo Energy ValveMC dans d’autres applications de CVCA

  • En savoir plus
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)