Belimo_sustainability_header02

Инвестирование в будущее — общими усилиями

  1. Главная страница
  2. Устойчивое развитие

Карта материальной значимости

Полученная в процессе анализа материальной значимости информация помогает в процессе принятия решений о направлении развития бизнеса и управления устойчивым развитием, выявляет риски и возможности.

Belimo в своей работе по устойчивому развитию руководствуется картой материальной значимости — инструментом, который распределяет актуальные вопросы по трем параметрам:

  • Стратегическая значимость для бизнеса
  • Влияние на процесс устойчивого развития
  • Значимость для основных групп партнеров.

Выявление этих вопросов и реализация мер по их решению позволяет нам укреплять отношения с партнерами, отслеживать возможности на высшем уровне, предотвращать риски и добиваться успешного среднесрочного и долгосрочного роста.

Карта материальной значимости дает представление о вопросах, выявленных в ходе процесса, начавшегося с внутреннего и внешнего анализа отрасли, и разработанного в сотрудничестве с руководством всех подразделений компании.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

belimo_materiality_map-new

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Наиболее актуальные для бизнеса вопросы обсуждаются в рамках дальнейшего развития наших стратегических приоритетов. Подробнее об этих вопросах можно узнать в темно-серых блоках «Взаимодействие», «Воздействие» и «Основной акцент» в нашем ежегодном отчете.

Связанные темы

Belimo-supply-chain-teaser

Цепочка поставок

На протяжении последнего года мы сосредоточили свое внимание на управлении цепочкой поставок в рамках ключевого проекта по сокращению выбросов CO2 по всей цепочке поставок. Параллельно мы наращиваем ресурсы для управления аудитами поставщиков. 

  • Подробнее (ежегодный отчет)
BELIMO_Mumbai-Building-2-RGB_960x

Значимые проекты устойчивого развития

Belimo является сторонником энергоэффективных полевых устройств ОВиК. Наши производственные процессы и здания тоже. В связи с этим мы сосредотачиваем свои усилия на снижении воздействия на окружающую среду наших объектов, таких как здание CESIM в Индии.

  • Подробнее
Belimo_health-wellbeing

Содействие здоровью и благополучию

Так как примерно 90 % своего времени мы проводим в помещении, приоритетом в области здравоохранения стало обеспечение здорового качества воздуха в помещениях. Мы способствуем реализации семи основных принципов здорового воздуха в помещениях посредством нашего ассортимента продукции.

  • Подробнее