Отопление, вентиляция и кондиционирование – это к нам
Belimo Experience Center (Хинвиль, Швейцария)
Теория и практика, легко понятные и ярко воплощенные в жизнь!
В Belimo Experience Center вы сможете наблюдать наши исполнительные устройства Belimo в реальных условиях эксплуатации. Мы покажем вам новейшие приводы, клапаны, датчики и коммуникационные технологии в работе в различных экспозициях, в том числе в современной установке кондиционирования воздуха и на нашей «водяной стене», где мы в реальных условиях демонстрируем влияние различных гидроконтуров, типов клапанов и изменений в технологии управления.
Теперь вы можете совершить виртуальную экскурсию по Belimo Experience Center и получить первое впечатление. Щелкните по ссылке, чтобы начать виртуальную экскурсию.
- Опытно-экспериментальный центр
- Практические занятия
- Система перепада давления
Водяная стена
На демонстрационном экране мы покажем традиционные гидросхемы, а также современную гидронику с интеллектуальными компонентами. Это означает, что мы можем наглядно продемонстрировать экономию энергии, которую можно достичь с помощью нашей продукции в этих водных контурах.
Мы можем предложить обучение по следующим темам:
- Принцип управления различных традиционных гидроконтуров
- Модификация мощности нагрева или охлаждения различных типов контуров и клапанной техники
- Недостаточное давление (и, следовательно, недостаточный поток воды) в системе и способы работы различных клапанов
- Принцип управления ограничителей расхода и независимых от давления клапанов
- Влияние изменений в дифференциальном давлении на выходную мощность при использовании зависимых от давления или независимых от давления регулирующих кранов
- Использование 6-ход. регулирующего шарового крана и влияние изменений в дифференциальном давлении в 4-трубной системе (нагрев/охлаждение)
- Belimo Energy Valve™ — прозрачность системы и повышение ее эффективности
- Снижение расхода насоса и, соответственно, потребности в энергии благодаря «оптимизатору насоса»
- Belimo Energy Valve™ с регулятором дельта Т: распознавание и предотвращение синдрома «перепада температур в меньшую сторону»
- И много другое
Для заказа экскурсии или учебного курса, пожалуйста, свяжитесь с региональным офисом продаж.
Установка для кондиционирования воздуха
В Belimo Experience Center вы можете наблюдать установку кондиционирования воздуха в работе. Она обеспечивает подачу до 6900 м/ч подготовленного воздуха на втором и третьем этаже оранжевого здания Belimo. Данная система также является демонстрационной моделью и обеспечивает хорошее представление о том, как используются наши продукты.
Установка кондиционирования воздуха оснащена продукцией Belimo последнего поколения. Система управления определяет параметры вентиляции и передает их через Modbus на привод со специальным логическим модулем. Этот привод управляет установленными исполнительными устройствами через шину MP-Bus и считывает сигналы датчиков, данные о положении клапана и энергопотреблении.
В гидроконтуре охлаждающего и нагревательного теплообменника системы энергетические клапаны обеспечивают высокую степень эффективности. Высокий уровень прозрачности достигается благодаря автоматической оптимизации перепада температур и непрерывной регистрации данных системы. Благодаря этому устройству во время ввода в эксплуатацию было установлено, что соединения для подачи и возврата были перепутаны. Последующий поиск и устранение неисправностей может предотвратить ошибки еще до начала эксплуатации.
Вы хотите получить представление о данных системы? Для этого перейдите по ссылке http://demoahu.belimo.ch. Используя имя пользователя guest и пароль guest, вы можете получить доступ к демо-версии интегрированного веб-сервера.
Для заказа экскурсии или учебного курса, пожалуйста, свяжитесь с региональным офисом продаж.
Независимые от давления клапаны
С помощью учебной сессии на Water-Rig можно на собственном опыте оценить работу независимых и зависимых от давления клапанов, а также оценить достоинства независимых от давления решений.
Широкое разнообразие охватываемых этой учебной сессией тем позволит извлечь пользу не только новичкам в сфере ОВиК, но и профессионалам в этой области.
Ниже представлена выборка тем:
- Различные типы гидравлической балансировки
- Характеристики различных вариантов клапанов при перепаде давления
- Подтверждение того, что независимые от давления клапаны имеют авторитет клапана pv=1
- Знакомство со всеми функциями и параметризацией клапана Belimo Energy Valve™ и независимого от давления электронного клапана EPIV
- Синдром «перепада температур в меньшую сторону» и регулятор дельта Т (экономия энергии без потери комфорта)
Если вы заинтересованы в таком тренинге, то обратитесь в региональный офис продаж.
Если вы заинтересованы в таком тренинге, то обратитесь в региональный офис продаж.
Модернизация/RetroFIT+
Часто для модернизации систем ОВиК или устранения дефектов заменяют только существующий привод или датчик. Приводы для модификации Belimo могут быть установлены непосредственно на воздушные клапаны и заслонки различных производителей или смонтированы с помощью комплекта адаптеров. Многие продукты наших конкурентов можно заменить экономично, быстро, надежно и эффективно, при этом время простоя систем ОВиК сводится к минимуму.
Вам не нужно обладать специальными знаниями для участия в таком практическом тренинге.
- На стенде для модернизации (Retrofit) и на различных воздушных клапанах мы покажем вам, как устанавливать приводы Belimo на клапаны сторонних производителей, воздушные клапаны и регуляторы объемного расхода
Если вы заинтересованы в таком тренинге, то обратитесь в региональный офис продаж.
VAV systems
Energy-efficient and demand-oriented ventilation systems play a key role in the building technology of today.
VAV (variable air volume) systems offer the possibility of precisely adjusting the air flow rate to the current requirements of a room. Doing so can save energy and optimise the room climate.
We offer the following topics in theory and practice:
- Understanding of why VAV systems play a key role in energy-efficient and demand-controlled indoor air regulation
- Structure and principles of operation of VAV controllers
- Understanding the control of volumetric flow of air for air-conditioning optimisation
- Use of the different tools from Belimo for supporting the commissioning and maintenance of VAV units
- Tips regarding fault diagnosis and optimisation of the systems
Если вы заинтересованы в таком тренинге, то обратитесь в региональный офис продаж.
Дымоудаление в зданиях
Для обеспечения безопасности в современных зданиях все большую значимость приобретает система перепада давления С помощью испытательной среды для систем с перепадом давления (лаборатория безопасности) мы поделимся знаниями по борьбе с задымлением на вертикальных и горизонтальных путях эвакуации и спасения.
В рамках системной технологии, связанной с профилактической защитой от пожара, Belimo инвестировал средства в современную собственную лабораторию безопасности, разработанную специально для проведения испытаний и обучения в компании Belimo.
Вам продемонстрируют следующие сценарии:
- переменный выпуск воздуха через крышу с механическим клапаном сброса давления (барометрическим клапаном) или с клапаном сброса давления с приводом от электродвигателя
- варианты усилий для открытия дверей по маршруту эвакуации
- варианты скорости выпуска воздуха от 1.0 м/с до 2.0 м/с
- коэффициенты давления на защищенной лестнице и в вестибюле
- контроль времени открытия и закрытия дверей по маршруту эвакуации
- и многое другое
Лаборатория безопасности доступна для посещения клиентами, а также для обучения и демонстрации. С этой целью обращайтесь в региональный офис продаж.