Was ist ein raumlufttechnisches Gerät (RLT-Gerät)?
Ein raumlufttechnisches Gerät (RLT-Gerät) ist eine Maschine, die zur Aufbereitung und Zirkulation von Luft als Teil einer Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage verwendet wird.
In der Regel besteht es aus
- einem oder mehreren Ventilatoren,
- Wärmetauschern zum Heizen bzw. Kühlen,
- Filterhalterungen oder -kammern,
- Schalldämpfern und
- Klappen.
Die raumlufttechnischen Geräte sind in der Regel an ein Lüftungssystem angeschlossen, das die konditionierte Luft im Gebäude verteilt und zum RLT-Gerät zurückführt. Das Wasser wird von der zentralen Anlage zum RLT-Gerät geliefert und durch einen Wärmetauscher geleitet. Dieser Prozess wird von einem DDC-Regelkreis gesteuert, der den Wasserdurchfluss durch den Wärmetauscher über ein Regelventil einstellt. Das Ventil wird von dem DDC moduliert, wodurch eine gewünschte Temperatur entweder in einem Raum oder beim Verlassen des RLT-Geräts aufrechterhalten wird.
Jetzt das neue Belimo Energy Valve™ bestellen
Erfahren Sie, wie das Energy Valve Ihre raumlufttechnische Anlage verbessern kann
Häufige Probleme bei RLT-Anwendungen
Viele RLT-Geräte weisen in der Praxis eine schlechte Leistung auf, was hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen ist:
Warum Sie sich bei einer RLT-Applikation für das Belimo Energy Valve™ entscheiden sollten
Wird eine Heiz- oder Kühlanlage mit überschüssigem Wasserdurchfluss betrieben, kann dieser nicht in eine höhere Heiz- oder Kühlleistung umgewandelt werden. In diesem Fall verringert sich die Temperaturspanne zwischen Vor- und Rücklauf. Das daraus resultierende «Low delta T»-Syndrom ist ein klarer Indikator dafür, dass die Pumpen härter arbeiten als nötig und die Kapazität der Zentralanlage beeinträchtigt ist.
Vorteile des Belimo Energy Valve™
Dynamischer Abgleich durch das Belimo Energy Valve™ gewährleistet die korrekte Wassermenge bei Voll- und Teillast.
- Die gegenseitige Beeinflussung der Ventile wird durch den dynamischen Abgleich eliminiert.
- Die Leistungsregelung liefert eine identische Heiz- oder Kühlleistung für jeden beliebigen Eingang.
- Die Überwachungsfunktionen des EV bieten volle Systemtransparenz (Volumenstrom, Temperaturen und Kühl-/Heizleistung) mit Datenaufzeichnung und optionaler Archivierung in der Belimo Cloud.
- Eine ständige Pumpenoptimierung ist über die physikalische Ventilstellung möglich.
Lösung für das Low-Delta-T-Syndrom für mehr Energieeffizienz
Erfolgsgeschichte: Belimo Energy Valve™ bei Land O’Lakes, Inc., Minnesota
Belimo Energy Valves spielen eine wichtige Rolle bei der Modernisierung der Unternehmensanlage von Land O’Lakes, Inc.
Das Nachhaltigkeitsteam von Land O’ Lakes begann mit der Ausarbeitung von Plänen zur Modernisierung der Betriebsgebäude. Ziel waren die Effizienzsteigerung und die Reduzierung des Energieverbrauchs. Der Schwerpunkt lag dabei auf den HLK-Systemen, da es mit zunehmendem Alter der Gebäude immer schwieriger wurde, diese zu kühlen und insbesondere in den Sommermonaten die gewünschten Sollwerte für die Zuluft-Temperaturen zu erreichen. Zudem wollte man die Arbeitsumgebung komfortabler gestalten.
Nach einer gründlichen Überprüfung der Rohre, Ventile und Geräte kamen die zuständigen Mitarbeitenden zu dem Schluss, dass zur Lösung des Problems verschiedene Verbesserungen an der Infrastruktur erfolgen mussten. Bei der Suche nach einer Lösung stiessen sie auf das Belimo Energy Valve™.
-
Referenz - Land O'Lakes, USA
(pdf -
379 KB)
-
Infographic - Land O'Lakes, USA