Solutions de sécurité
Les servomoteurs de sécurité Belimo servant à actionner les registres coupe-feu et coupe-fumée aident à sauver des vies et à protéger les biens en cas d’incendie.
Dans les pays industrialisés, les gens passent tout près de 90 % de leur temps à l’intérieur d’un immeuble. Aussi, notre première priorité est de protéger la vie des gens qui vivent et travaillent dans ces lieux. Dans le cas qui nous concerne, la sécurité en cas d’incendie représente un facteur très important. Le temps de réaction est crucial pour prévenir la propagation du feu et de la fumée au début de l’incendie et pour retarder le plus longtemps possible l’entrée de la fumée dans les issues de secours : plus la réaction sera rapide lors d’un incendie, moins les pertes en vie humaine, les dégâts matériaux et les dommages à l’environnement seront élevés.
La protection contre les incendies dans un immeuble reposent sur trois piliers : la protection structurale, technique et organisationnelle. La protection technique contre les incendies est plus importante que jamais, plus spécialement dans les édifices modernes à design inédit, à usage mixte et d’une complexité et d’une taille qui ne cessent d’augmenter.Belimo a abordé cette question très tôt, plus particulièrement en ce qui a trait la protection technique contre les incendies.Depuis aussi loin qu’en 1978 – trois ans après sa fondation – Belimo vend des servomoteurs conçus pour actionner des registres coupe-feu. Entre temps, grâce à son savoir-faire unique et son expérience inégalée, Belimo est devenue chef de file mondial en matière de motorisation des registres coupe-feu et coupe-fumée.
Avantage de la motorisation
En les comparant avec les registre coupe-feu mécaniques, qui ne ferment qu’à haute température, on constate que les registres motorisés détiennent un avantage majeur : en cas d’incendie, il peuvent être fermés plus rapidement – déclenchés, par exemple, par le signal d’un détecteur de fumée. Ainsi, il est possible d’empêcher la propagation du feu et de la fumée d’une manière rapide et sûre. Qui plus est, la motorisation permet d’effectuer régulièrement des vérifications fonctionnelles des registres coupe-feu ce qui renforce d’autant plus la sécurité dans les immeubles.
Belimo offre aux fabricants d’équipement d’origine (FEO) de registre coupe-feu et coupe-fumée une gamme complète de servomoteurs spécialement élaborés pour leurs besoins. Nous avons recours à des techniques de pointe et respectons les normes les plus rigoureuses en ce qui a trait au développement, à l’approvisionnement du matériel, à la production et aux essais finaux. Pour être installés sur des registres, les servomoteurs doivent être conformes aux normes nationales et internationales de sécurité, notamment en ce qui a trait au cycle de vie utile et aux essais de tenue au feu, entre autres.
Élaboration d'une nouvelle génération de servomoteurs
Entre 2015 et 2018, Belimo a lancé en Europe une nouvelle gamme de servomoteurs pour registres coupe-feu.Ces nouveaux servomoteurs sont dotés d’une fonction de verrouillage en position (Safety Position Lock™) qui aide à fermer complètement le registre s’il se produit un incendie. La réaction de la clientèle à cette ajout à la gamme de produits fut de plus positives.Une nouvelle génération de servomoteurs pour registres coupe-fumée a été élaboré. Outre la possibilité de renforcer encore davantage sa position sur le marché de la protection contre les incendies, ces nouveaux servomoteurs permettront à Belimo d’apporter une contribution encore plus importante pour la sauvegarde de vies humaines.
Système de désenfumage à pression différentielle au siège social de Belimo à Hinwil (Suisse)
Le phénomène d’urbanisation croissante entraîne la construction d’immeubles plus compacts, plus hauts et plus profonds sur des terrains plus petits. Les édifices de ce genre, généralement plus en hauteur, nécessitent de nouvelles solutions techniques qui facilitent des évacuations sécuritaires et supportent les mesures de lutte déployés par les services des incendies.Les systèmes de désenfumage à pression différentielle assurent des itinéraires et des voies d'évacuation sans fumée – plus particulièrement dans les cages d’escalier ou les ascenseurs pour pompiers, et ils gagnent en importance. Aussi, ils permettent la création d’escaliers de sécurité, ce qui élimine la nécessité d’une seconde cage d’escalier. Par conséquent, on peut se permettre, sans faire des compromis sur la sécurité, de réserver à d’autres fins l’espace qu’occuperait cet cage d’escalier et réduire les frais de construction.
En raison du potentiel du marché en matière d’exclusion de la fumée, Belimo a investi en 2018 dans la construction d’un centre d’essais et de démonstrations unique par sa conception à son siège social.
Tout élément spécial exige une protection spéciale
Bureau d’architecture Halle 1 | Ville de Linz (Autriche) | Type de projet à usage mixte : bureaux, appartements, hôtel, hall pour événements importants, stationnement automobile intérieur | Superficie du site : 12 000 m² (129 000 pi²) | Superficie utilisable : 57 600 m² (620 000 pi², incluant le stationnement automobile intérieur) | Immeuble à bureaux : 1 900 m² (20 500 pi²) | Hôtel de 129 chambres.
Grâce à ses solutions de sécurité, Belimo a apporté une importante contribution dans la mise en place d’une protection anti-incendie sur laquelle on peut compter dans l’édifice « spécial » de Linz.
Situé en plein cœur de la ville de Linz en Autriche – à proximité l’endroit où trônaient les anciennes fortifications de Linz, les Promenaden Galerien – un complexe moderne qui fait le lien entre les zones piétonnes de la ville et ses immeubles historiques – offrent de nombreux espaces pour des magasins, des restaurants, des bureaux, des appartements locatifs, un hall pour événements importants et un hôtel. Depuis 1885, le complexe immobilier appartenait au journal Wimmer Medien. Jusqu’à 2003, l’immeuble a logé les presses d’impression du journal Oberösterreichische Nachrichten. L’immeuble a été démantelé en 2008 – ce qui a donné le coup d’envoi pour la conception de la promenade, dont la construction a commencé en avril 2010.
La famille Cuturi, propriétaires du Wimmer Medien, avait d'emblée des projets ambitieux pour les Promenaden Galerien.La famille souhaitait créer un endroit spécial : « Un endroit d’apparence haut de gamme tout en étant sobre et qui apporte la joie à ses visiteurs, » explique Paolo Cuturi, directeur du projet des Promenaden Galerien. Cela lui permettrait de réaliser le rêve d’une vie de son père, Rudolf Andreas Cuturi – un rêve confirmé lors de la cérémonie d’inauguration en juin 2018.
Il fallait alors une équipe de professionnels pour rendre possible la création d’un tel endroit spécial. La famille Cuturi a rapidement fait appel à des spécialistes de renom pour la réalisation de leur vision des Promenaden Galerien. La firme d’architectes Halle 1 de Salzburg a été chargée conjuguer le vieux avec le neuf pour créer un chef d’œuvre d'architecture. Par exemple, on a érigé un nouvel espace piétonnier arborant une touche urbaine où les gens aimeraient flâner et y passer du temps. Dans ce lieu où tournaient autrefois des presses d’impression, il règne maintenant une ambiance animée. Aussi, là où les gens travaillent, la sécurité arrive en tête des priorités. C'est pourquoi, dès le départ, la protection contre les incendies arrivait au centre des préoccupations dans l’élaboration des plans.
« Personne ne pense à la protection contre les incendies au moment de louer un appartement ou une boutique, » explique M. Cuturi, directeur du projet. « Il est donc extrêmement important, en tant qu’exploitant et propriétaire d’un immeuble, d’être préparé contre les incendies. »
Sécurité des gens et des biens
En ce qui a trait à la protection contre les incendies, l'Autriche est l'un des pays les plus avancés du monde. En plus des normes et directives européennes, le pays impose ses propres normes en matière de protection contre les incendies, dont certaines sont encore plus exigeantes à l'endroit des systèmes techniques. Pour les immeubles comportant un système d'alarme incendie, les registres coupe-feu motorisés sont obligatoires.
Les exploitants des Promenaden Galerien ont même été plus loin : « Les servomoteurs pour registres coupe-feu doivent fermer les registres le soir dès que le système de ventilation est mis hors tension, » affirme Norbert Kaimberger, directeur du projet et signataire autorisé de l’entreprise d’installation électrique, ETECH. « Cette mesure a pour effet d’empêcher la propagation de la fumée et du feu par le biais du système de ventilation. » Parallèlement, la fermeture et l’ouverture régulières des registres coupe-feu sont consignées comme essais de fonctionnement, ce qui constitue une importante contribution à la sécurité dans l’immeuble.
En ce qui a trait au projet des Promenaden Galerien, six entreprises de Linz ont uni leurs forces sous la direction d'ETHEC formant une coentreprise pour toute la durée de l'installation technique de l'immeuble. En plus des travaux d'installation électrique, elles sont aussi responsables de mettre en œuvre des techniques de réseau et de commande interdisciplinaires.
Ainsi, on s’assure d’un environnement confortable, d’une technologie du bâtiment efficace et d'un système de protection contre les incendies de qualité. Très tôt au début du projet, une attention spéciale a été portée sur l'interaction optimale entre les diverses sections. Selon l'aspect considéré, divers groupes de spécialistes s'occupent de la protection contre les incendies.Une coordination immédiate aux tout débuts devient donc nécessaire afin de garantir une solution de première qualité pour la protection contre les incendies et, plus particulièrement, pour le désenfumage.
Pour la même raison, ce qu'on appelle un essai intégral a été effectué durant le processus d'acceptation initial des systèmes reliés à la sécurité. Ainsi,on s'assure que les fonctions inter-systèmes sont réalisées conformément au concept de protection contre les incendies et que les objectifs de sécurité ont été atteints en cas d'incendie.
Le défi des usages mixtes
Afin de séparer les pièces inutilisées de l'immeuble et ainsi empêcher la propagation de la fumée et du feu, les registres coupe-feu correspondants doivent fermer en guise de précaution lorsque les salles ne sont pas utilisées. « Nous pouvons commander les registres coupe-feu motorisés tel qu’exigé, tenant compte ainsi des différentes périodes d’occupation, » affirme M. Kaimberger. « Par exemple, les heures de travail de la salle des nouvelles du journal Oberösterreichische Nachrichten diffèrent grandement de celles des autres bureaux dans la même zone de ventilation. »
Le concept de protection contre les incendies d'un immeuble décrit les objectifs de sécurité fin de pouvoir garantir la sécurité des gens et des biens.Puisque l’accumulation intense des fumée constitue le plus grand danger pour les personnes lors d’un incendie, on doit aussi installer des extracteurs de fumée supplémentaires dans les installations comme les Promenaden Galerien afin de s’assurer qu’il n’y a pas de fumée dans les itinéraires et les voies d'évacuation. Les systèmes sont activés automatiquement dès que le système d'alarme incendie détecte de la fumée. Au même moment, une alerte est envoyée aux services des incendies locaux.
Des systèmes de désenfumage ont donc été installés dans les Promenaden Galerien, de sorte que, lors d’un incendie, les fumées toxiques sont envoyées à l'extérieur de l'immeuble et à l'air libre au moyen de gros ventilateurs. « Si ces systèmes n’avaient pas déjà été exigés dans les devis, nous aurions proposé des commandes intelligentes et la surveillance des registres coupe-feu et coupe-fumée, » d’expliquer M. Kaimberger. En plus des 500 registres coupe-feu et coupe-fumée, on compte six zones d'extraction de fumée d'incendie –
trois dans le stationnement automobile souterrain et trois dans la zone de restaurants et de boutiques.
« Nous avons sélectionné un système de commande et de surveillance intelligent central pour commander et surveiller un total de 40 registres coupe-fumée et six ventilateurs de désenfumage, » d’ajouter M. Kaimberger.Le système exécute et enregistre automatiquement des tests de fonctionnement sur tous les registres coupe-feu et coupe-fumée motorisés qui sont connectés. En cas de modifications, comme un changement dans l'occupation des locaux, il permet d'adapter le scénario de sécurité d'une manière simple et flexible.Aussi, le système central assure la maintenance et l'entretien des systèmes.
Produits reconnus, service unique
La protection contre les incendies constitue aussi une première priorité dans le stationnement souterrain de trois étages des Promenaden Galerien. Un véhicule incendié dans un stationnement souterain peut faire monter rapidement la température jusqu'à 700 degrés Celsius, ce qui peut entraîner l'affaiblissement du comportement statique du béton renforcé et, par conséquent, endommager l'entière structure de l'immeuble. De plus, la fumée toxique et dense représente un risque considérable pour la vie des humaines. Pour toutes ces raisons, un système de protection contre les incendies efficace est indispensable dans les stationnements automobile souterrain afin de pouvoir réagir rapidement dès que de la fumée commence à se former.
Des itinéraires et des voies d'évacuation sans fumée sont de la plus haute importance dans les stationnements automobile souterrain. Un système de gicleurs fonctionnant de concert avec un système de désenfumage efficace permettra d'atteindre les objectifs de sécurité dans les Promenaden Galerien.
Pour M. Kaimberger, le choix de composants reconnus comme les servomoteurs pour registres coupe-fumée de Belimo a joué un rôle particulièrement important pour les registres coupe-fumée et les registres d'entrée d'air. Selon lui, la collaboration constituait un choix évident dès le tout début du projet : « Notre premier projet avec Belimo a été la construction de notre propre siège social ETECH.Cette collaboration a été couronnée de succès. Si nous avions des questions, nous obtenions une réponse immédiate ou recevions même une visite à même le site. Ce genre de service à la clientèle fait de Belimo le partenaire idéal. »