FAQ sur les solutions RetroFIT+
Q. : Que signifie le symbole « + » dans le nom RetroFIT+?
R. : Le « + » symbolise la valeur ajoutée que procure Belimo aux projets de modernisation. Belimo propose beaucoup de produits qui conviennent parfaitement aux projets de modernisation, notamment des servomoteurs de registres, des robinets de réglage, des capteurs et des compteurs. Si un adaptateur ou une tringlerie est nécessaire, notre vaste gamme d'accessoires de modernisation garantit un processus d'installation sur place simple. Si notre solution standard ne comprend pas le produit de remplacement idéal, nous proposons également des produits et des tringleries personnalisés. Notre soutien et nos services de consultation en matière d'applications vont toutefois au-delà de la fourniture du produit adéquat. Les directeurs des ventes et les spécialistes en applications de Belimo sont là pour vous aider à déterminer l'approche optimale pour votre projet de modernisation.
Q. : Est-ce que la modernisation n'est qu'une affaire d'économie d'énergie?
R. : Non. Les projets de modernisation ne permettent pas seulement d'économiser de l'énergie. Ils peuvent également améliorer le confort des occupants, réduire les émissions de carbone et préserver la valeur du bâtiment grâce aux rénovations faites.
Q. : Est-ce que RetroFIT+ couvre à la fois le côté air et le côté eau?
R : Oui. Nous disposons d'une vaste plage de servomoteurs de registres, de capteurs et de robinets de réglage qui conviennent parfaitement à une grande variété de projets de rénovation.
Q. : J'ai plusieurs centaines de robinets à servomoteur thermique vieux de 25 ans installés dans immeuble de bureaux et ils fonctionnent toujours. Puis-je seulement moderniser les servomoteurs et laisser les robinets existants?
R. : Oui, vous avez l'option de moderniser uniquement les servomoteurs. Cependant, nous recommandons fortement d'envisager un remplacement de l'ensemble des robinets et des servomoteurs. Ces servomoteurs thermiques plus vieux sont reconnus pour leur consommation d'énergie élevé et en passant à une technologie plus récente vous pouvez réduire grandement vos coûts d'exploitation. De plus, étant donné l'âge de vos robinets, il se pourrait que les tuyaux soient contaminés ce qui pourrait entraîner le blocage des robinets. La plus grande préoccupation et que la technologie désuète des robinets a tendance à causer des fuites qui s'aggravent avec le temps. Si c'est le cas, nous recommandons de remplacer les robinets par des robinets à tournant sphérique autonettoyants et étanches à la bulle. Ceci permet non seulement d'éliminer les frais d'entretien, mais également de réaliser des éonomies en termes de coûts d'exploitation et d'assurer la pérennité de votre système.
Q. : Lors de votre événement RetroFIT+, vous avez mentionné une approche minimalement invasive. Pourriez-vous m'en dire plus sur ce processus?
R. : L'approche minimalement invasive de la modernisation consiste à éviter les mesures majeures et perturbatrices telles que le remplacement immédiat des chaudières ou des refroidisseurs, qui nécessitent souvent des investissements importants et peuvent perturber les activités en cours. Nous recommandons plutôt de commencer par des petites mesures de modernisation telle l'intégration de dispositifs de terrain avancés sur le plan technologique afin d'améliorer l'efficacité de vos systèmes existants. Ces étapes initiales permettent de déterminer les points à améliorer et de progressivement améliorer l'ensemble du système. Ces mesures peuvent souvent être adaptées à votre budget d'exploitation, ce qui rend le processus plus fluide et moins dérangeant.
Q. : En tant qu'ingénieur-conseil, je trouve que les projets de modernisation sont parfois très complexes. Est-ce que le but de votre entreprise est de prendre mon rôle?
R. : Pas du tout. Notre objectif est de renforcer vos capacités et de soutenir votre travail. Nous avons augmenté nos ressources, en incluant le soutien des systèmes hydroniques et de ventilation à nos équipes de vente, et intégré des outils numériques pour simplifier vos tâches quotidiennes. Notre objectif principal est de vous apporter un soutien complet et de simplifier vos démarches professionnelles.
Q. : Comment pouvons-nous déterminer le moment de remplacer un servomoteur Belimo et y a-t-il des tâches d'entretien que nous devrions faire?
R. : Les servomoteurs de sécurité Belimo ne nécessitent aucun entretien. Les trains d'engrenages sont sans huile, ce qui élimine le besoin de graisse, d'huile ou de tout autre type d'entretien préventif.
La décision de remplacer un servomoteur dépend de plusieurs facteurs. Cependant, il est essentiel de noter que Belimo spécifie et garantit un cycle de fonctionnement minimum pour tous ses dispositifs d'actionnement. Cela comprend 1 000 000 de cycles partiels et 100 000 cycles complets d'ouverture/fermeture.
Q. : J'ai quelques vieux servomoteurs installés sur des robinets et je ne suis pas capable de trouver des produits de remplacement direct. Est-il possible de remplacer uniquement le servomoteur par un produit Belimo ou dois-je acheter un nouveau robinet et un servomoteur?
R. : La question de savoir s'il faut remplacer la combinaison (servomoteur-robinet) ou de moderniser uniquement le servomoteur dépend de plusieurs facteurs essentiels, dont l'état du robinet et la facilité de remplacement. De plus, la technologie des robinets a grandement évolué au cours des ans. Il est donc essentiel de prendre en considération vos besoins actuels et vos objectifs de performance à long terme pour votre bâtiment. Si vous décidez de garder le robinet existant et de moderniser le servomoteur, nous avons plusieurs solutions pour les servomoteurs et les tringleries. Vous pouvez explorer ces options en utilisant notre appli RetroFIT+ ou l'outil de remplacement de produit RetroFIT+ sur notre site Web afin de trouver la solution qui convient le mieux à votre situation.
Q. : Comment puis-je télécharger l'appli RetroFIT+?
R. : Vous pouvez télécharger l'appli à partir de l''App store d'Apple ou à partir de Google Play Store.
Q. : L'appli RetroFIT+ convient-elle uniquement aux produits Belimo ou fonctionne-t-elle également pour les produits de tierces parties?
Q. : L'appli RetroFIT+ est principalement conçue pour les servomoteurs, robinets et capteurs de tierces parties et elle fournit des options de remplacement pour les produits Belimo.
Q. : Comment l'appli RetroFIT+ identifie-t-elle un produit lorsqu'une photo est prise, particulièrement lorsqu'il ne s'agit pas d'un produit Belimo?
R. : L'appli RetroFIT+ App une fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour reconnaître le code de type d'un produit d'une tierce partie. Elle cherche ensuite une correspondance dans notre base de données RetroFIT+ pour le code reconnu.
Q. : Si la qualité de l'eau n'est pas parfaite, recommandez-vous de protéger le robinet Energy Valve avec un préfiltre tel un simple filtre à tamis?
R. : Oui, il est conseillé d'installer un filtre à tamis lorsqu'il y a présence d'eau potentiellement contaminée.
Q. : Est-il exact de dire que vous remplacez un registre de fermeture par un servomoteur de registre modulant et que vous commandiez sa position en fonction des niveaux de CO2?
R: Oui. Pour réguler les niveaux de CO2, nous remplaçons un registre de fermeture par un registre d'air modulant, généralement dans un système à volume d'air variable. Ce composant à volum d'air variable est essentiel pour équilibrer le système aéraulique.
Q. : Est-ce que les servomoteurs de modernisation des robinets à soupape Belimo peuvent être fixés sur tous les types de robinets à soupape?
R. : Nous proposons un servomoteur universel pour robinets à soupape qui est compatible avec une large plage de robinets à soupape, couvrant plus de 90 % des cas. Si vous avez un robinet à soupape spécial à motoriser, nous proposons également des options pour des tringleries personnalisées. Vous pouvez utiliser la section « Mesurer et motoriser » de notre appli RetroFIT+ pour vérifier les dimensions de la tige du robinet et déterminer le produit de remplacement approprié.
Q. : Pourquoi le robinet Energy Valve convient-il parfaitement aux rénovations?
R. : Passer à robinet Energy Valve revient à installer un appareil de pointe en matière d'efficacité énergétique. Lorsqu'il est intégré à un système existant, il élimine efficacement la circulation cachée de l'eau en période de veille. De plus, le robinet Energy Valve transmet des données très utiles et rend le système totalement transparent, ce qui permet de facilement améliorer la performance d'un système opérationnel.
Q. Quelles solutions de modernisation conviennent au robinetEnergy Valve?
R. : Un bon point de départ pour le robinet Energy Valve est de l'utiliser pour remplacer les robinets de réglage classiques, généralement au niveau de l'équipement, tels que les appareils de traitement d'air. La modernisation peut être échelonnée, par exemple en commençant par le circuit d'eau réfrigérée et en bâtissant sur celui-ci. Chaque installation d'un robinet Energy Valve augmente immédiatement l'efficacité du système et les épargnes potentielles tout en procurant une transparence totale sur les performances du système.
Q. : Est-ce que le robinet Energy Valve est alimenté par une pile ou raccordé à une source d'alimentation?
R. : Le robinet Energy Valve est raccordé à une alimentation par Ethernet (PoE) et alimenté par celle-ci.
Q. : Jusqu'à quel diamètre nominal le robinet Energy Valve est-il offert?
R. : Le robinet Energy Valve est offert jusqu'à un diamètre nominal de 150.
Q. : Pourquoi la connexion entre le robinet Energy Valve et les entrées telles celles du CO2 ou des thermostats ne sont-elles pas sans fil afin d'accélérer l'installation?
R. : Notre robinet Energy Valve et nos capteurs de CO2 sont équipés de connexions BACnet ou Modbus pour faciliter la communication de la demande d'énergie de la pièce au système de production. Cette connexion câblée assure la fiabilité et la compatibilité avec les systèmes immotiques.
Q. : La majorité des bâtiments continue de dépendre de systèmes d'équilibrage et de ventilation mécanique classiques. Comment pouvons-nous persuader les utilisateurs finaux d'utiliser des robinets Energy Valve?
R. : L'approche la plus convaincante pour persuader les utilisateurs finaux est de souligner la transparence que le robinet Energy Valve apporte à leur système. Habituellement, les clients démarrent le processus de modernisation en installant un robinet Energy Valve à un endroit précis. Une fois que cette partie de l'installation a été optimisée et que les avantages se sont concrétisés, il est possible d'ajouter progressivement d'autres robinets Energy Valve au système.
Q. : Avez-vous un robinet Energy Valve avec un indice de protection IP65?
R. : Non, nous n'avons pas un robinet Energy Valve IP65.
Q. : Est-ce que l'intégration du robinet Energy Valve à un variateur de fréquence peut apporter des avantages supplémentaires par rapport à l'utilisation d'une pompe commandée par un variateur de fréquence?
R. : Les positions des robinets électroniques indépendants de la pression, comme le robinet Energy Valve de Belimo, donnent une image parfaite de la chute de pression créée par le robinet. Grâce au concept d'optimisation de la pompe, vous pouvez optimiser la chute de pression du robinet et réduire la vitesse de la pompe à l'aide du variateur de fréquence. Le robinet Energy Valve intègre également un gestionnaire de delta T qui optimise le débit et maintient la température différentielle souhaitée. Un variateur de fréquence est essentiel pour que le gestionnaire de delta T fonctionne efficacement.
Q. : Nous avons remarqué qu'après avoir activé le gestionnaire de delta T bas du robinet Energy Valve, plusieurs UTA ont affiché une diminution de l'extrant énergétique. S'agit-il d'économies d'énergie réalisées grâce au robinet Energy Valve ou ne faisons-nous que répercuter au client les économies associées au débit? Comment peut-on utiliser ces données dans le calcul de la période de recouvrement?
R. : Après l'installation, vous pouvez d'abord suivre les performances du robinet Energy Valve sans activer le gestionnaire de delta T, ce qui permet d'obtenir un chiffre de consommation de base. Après un certain temps, vous pouvez activer le gestionnaire de delta T afin de réaliser des économies d'énergie. La réduction de la consommation d'énergie qui en résulte peut être prise en compte dans les calculs de la période de recouvrement.
Q. : Est-ce que les systèmes électriques sont plus chers que les systèmes mécaniques?
R. : Tout dépend de votre perspective et de votre situation. L'investissement total sera plus élevé si vous n'avez pas déjà un système de gestion de bâtiment. Cependant, l'amélioration de l'efficacité contribuera à rentabiliser l'investissement et des mesures d'incitation sont souvent offerts pour amortir les coûts supplémentaires.
Q. : Je ne comprends pas bien pourquoi les robinets indépendants de la pression sont meilleurs que les robinets à soupape. Notre système de gestion de bâtiment régule la température de l'air de décharge en déplaçant les robinets à l'aide d'une boucle PID, de sorte que le système est déjà réglé automatiquement. Pourquoi aurais-je besoin des produits PI ou est-ce seulement pour les bâtiments sans système de gestion de bâtiment?
R. : Cette question exige plus d'explications. Nous vous recommandons de communiquer avec votre représentant local de Belimo ou de regarder nos sessions de formation gratuites qui traitent de ce sujet, y compris cette vidéo.
Q. : Combien de temps faut-il en moyenne pour amortir les coûts des nouveaux appareils?
R. : Le temps qu'il faut pour amortir les coûts des nouveaux appareils grâce aux économies d'énergie peut varier en fonction de l'installation et de l'utilisation réelles. Dans plusieurs cas, la période d'amortissement va de 1 à 3 ans.