Kühlbalken
Belimo Energy Valve™ in Chilled Beam applications
Was ist ein Kühlbalken?
Ein Kühlbalken ist ein Konvektions-HLK-System zum Heizen und Kühlen von Räumen, das normalerweise in Grossraumbürogebäuden eingesetzt wird. Schläuche werden durch einen «Balken» (einen Wärmetauscher) geführt, der entweder direkt in eine abgehängte Decke integriert ist oder unter der abgehängten Decke eines Raumes hängt.
Derzeit werden zwei Arten von Kühlbalken verwendet:
- Ein passiver Balken kühlt die Luft um ihn herum ab und sorgt für einen natürlichen Konvektionsstrom, bei dem die abgekühlte Luft nach unten fällt und wärmere Luft nach oben steigt, um sie zu ersetzen; dadurch wird der Raum gekühlt.
- Auch aktive Kühlbalken sind weit verbreitet. Sie nutzen die Luft aus einem RLT-Gerät, um einen zusätzlichen Luftstrom über den Balken zu leiten.
Die grösste Herausforderung bei dieser Applikation ist die Kontrolle der Wassertemperatur und des Wasserdurchflusses, um sicherzustellen, dass die Oberflächentemperatur des Balkens nicht unter den Taupunkt des Raumes fällt.
Schematische Darstellung
Die Abbildung zeigt die schematische Darstellung einer Kühlbalkenapplikation mit einem Energieventil. Dieses bietet die folgenden Regelfunktionen:
- Genaue Messung des Volumenstroms sowie der Vor- und Rücklauftemperatur
- Überwachung und Steuerung der thermischen Leistung der Einheit
- Permanenter hydraulischer Abgleich des Wasserdurchflusses bei wechselnden Systemdrücken und in sämtlichen Lastzuständen
- Optionale Integration eines Taupunktsensor-Schalters
- Das erforderliche Delta T der Kühlbalken ist sehr niedrig, sodass sich das Management sehr schwierig gestaltet
Jetzt das neue Belimo Energy Valve™ bestellen
Erfahren Sie, wie das Energy Valve Ihr Kühlbalken verbessern kann

Häufige Probleme bei Kühlbalkenapplikationen und warum Sie sich für das Belimo Energy Valve™ entscheiden sollten

Niedrige Wassertemperaturen und unzureichende Feuchteregelung können zu Kondensatbildung auf dem Kühlbalken führen und in der Folge kostspielige Schäden an Möbeln und Büroausstattung verursachen. Allerdings können konservative Vorlaufwassertemperaturen zu einer unzureichenden Kühlleistung führen.

Mit dem genaueren und reaktionsschnelleren Tauchdurchflusssensor des Belimo Energy Valve™ sind DDC-Systeme in der Lage, Wasserströme zu erkennen und abzusperren, bevor sich Kondensat an den Kühlbalken bildet. Zuverlässige Daten über die Raum- und Wassertemperaturen sind der Schlüssel zur Maximierung der Kühlbalkenleistung bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos der Kondensatbildung. Ein Aussensensor Feuchte / Temperatur, wie der Belimo 22UTH-11, kann verwendet werden, um die Aussenluftbedingungen zu messen und die RLT-Regelung entsprechend anzupassen.
Die Zuluft in den bewohnten Raum und die zirkulierende Luft aus dem Raum strömen über die Wärmetauscher des Kühlbalkens. Der Taupunkt im Innenraum muss unter der Oberflächentemperatur des Kühlbalkenregisters gehalten werden, um zu verhindern, dass Kondenswasser von der Decke tropft.
Das Primärluftsystem im RLT-Gerät dient zum Ausgleich der latenten Raumlast und hält den Taupunkt im Innenraum in der Regel auf oder unter 13°C [55°F], um Kondensation zu verhindern. Ausserdem wird die den Balken zugeführte Wassertemperatur in der Regel zwischen 14°C [58°F] und 16°C [60°F] gehalten, ausreichend über dem Taupunkt des Raums.
Profi-Tipp
Die empfohlenen Raumlufttemperaturen und Luftfeuchtewerte (oder Höchstwerte) sowie die empfohlenen Kühlwassertemperaturen sind den örtlichen Normen zu entnehmen. Bei kleineren Kühllasten im Raum oder bei grossen Kühlflächen können die Kühlwassertemperaturen um einige Grad erhöht werden (z.B. bis zu 18°C). Es sollte immer noch möglich sein, eine ausreichende Kühlung im Raum aufrechtzuerhalten, und so lässt sich die Entfeuchtung energiesparend durchführen.
Anwendungsbeispiel


Das Energy Valve hält den Durchfluss unabhängig von Druckschwankungen bei 0.12 l/s [1.9 GPM], wie in der Abbildung dargestellt. Es steuert auch das Delta T über das Register und liefert alle wichtigen Daten zu Durchfluss, Temperaturen und Energie an das BMS. Mithilfe der vom EV zur Verfügung gestellten Daten sind viele weitere wertsteigernde Funktionen verfügbar, wie z.B. die frühzeitige Erkennung von wahrscheinlichen Kondensatproblemen.

Wie in der Abbildung dargestellt, befindet sich das Energy Valve im selben Netzwerk wie der Sensor und der BMS-Kopfstellen-PC. Das BMS betrachtet die Wasservorlauftemperatur und berechnet den Taupunkt anhand der Luftfeuchtigkeits- und Temperaturdaten des Raumgeräts. Das BMS hat festgestellt, dass die Temperatur des eintretenden Wassers den Taupunkt erreicht hat, und hat das Schliessen des Ventils befohlen, um die Bildung von Kondensat am Gerät zu verhindern. Der Delta-T-Manager sorgt dafür, dass Ihre Balken auch dann optimal eingestellt sind, wenn die Luftströme über das Register variieren.