Webbinarier
Belimo erbjuder webbinarier om många olika spännande ämnen inom värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) samt om våra egna produkter. Genom våra webbinarier kan vi dela med oss av vår erfarenhet och know-how på ett så effektivt och direkt sätt som möjligt till alla som är intresserade.
Har du frågor? Hör av dig till oss, antingen genom att ställa frågor medans du tittar på våra webbinarier eller genom att ge oss återkoppling efteråt.
Är det något särskilt du vill lära dig mer om? Kontakta oss.
För nyheter om kommande webbinarier:
- Kommande webbinarier
- Inspelade webbinarier
Här kommer du att hitta kommande webbinarier.
Återkom regelbundet för att inte missa något.
The 7 essentials for healthy indoor air (på engelska)
Tuesday, 29th November 2022 – 10 a.m. (approx. 40 minutes)
We assume that the air in buildings is "clean" and not harmful to our health. This makes it all the more surprising how little building users and operators actually know about the air quality in their spaces. Key variables such as humidity, CO2 content or VOC concentration are almost never measured, much less displayed.
To find out where the about priorities lie in creating a healthy indoor air climate, Belimo conducted a global survey among experts of the ventilation industry and emerged seven fundamental factors for healthy indoor air in functional buildings.
In this interactive webinar, your participation is requested and you are allowed to give your opinion on the presented topics:
- Continuous and reliable measurement, display and monitoring of indoor air quality.
- Accurate amount of air to the zone and controlled removal of contaminated air
- well designed air dilution and airflow pattern
- Active pressurization of building envelope and spaces
- Correct control of temperature and humidity conditioning
- Effective filtration
- Proper amount of outside air
Speaker
Mikko Gisin is Product Manager Sensors and Meters in the EMEA division at Belimo Switzerland. He has been with the company for four years and is an expert in sensors and ventilation systems.
Genomgång av Belimos webbutik
15 juni 2022 – 08:30 - 09:15
Ta chansen att upptäcka alla möjligheter med webbutiken på belimo.se. I det här webbinariet går vi igenom hur man använder Belimos webshop och vilka fördelarna är för dig som användare. I genomgången ingår bl.a. följande: Registrera nytt konto, Söka bland produkter och dokument, Lägga till produkter i kundvagnen, Checka ut, Köphistorik, m.m.
Presentatör: Zaki Abdo
Belimo Energy Valve™ med termisk energimätare
15 december 2021 – 08:30 - 09:30
Är du nyfiken på nya Belimo Energy Valve med termisk energimätare? I så fall är det här webbinariet för dig. Vi introducerar dig till den nya produkten, berättar om beståndsdelar, hur den fungerar och hur den används. Lär dig mer om en av de mest innovativa produkterna i HVAC-branschen och hur den kan hjälpa dig att spara tid och minska driftkostnader.
Presentatör: Zaki Abdo
Givare från Belimo
8 november 2021 – 11:30 - 12:15
Belimo har ett brett sortiment av givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, CO2, flyktiga organiska föreningar (VOC) och flöde. I det här webbinariet ger vi en översikt av Belimos givarsortiment för rör-, kanal-, utomhusapplikationer liksom rumsgivare och går in på detalj om de många fördelarna med produkterna.
Presentatör: Annakarin Eriksson
8 fördelar med Belimo vridspjällventiler
4 oktober 2021 – 11:30 - 12:15
Välkommen till ett nytt webbinarium från Belimo Sverige!
I denna produktgenomgång berättar Annakarin om de många fördelarna med vridspjällventiler från Belimo jämfört med konventionella sätesventiler. I det här webbinariet lär du dig varför vridspjällventilerna är ett energi- och kostnadseffektivt alternativ.
Presentatör: Annakarin Eriksson
Driftoptimering med Energiventilen
30 augusti 2021 – 11:30 - 12:15
I det här webbinariet berättar vi om Energiventilen (Belimo Energy Valve™) och hur den kombinerar flera funktioner i en och samma produkt. Du får även veta hur Energiventilen kan bidra till en energi-och kostnadseffektiv lösning. Dessutom presenterar vi den kommande versionen av Energy Valve med MID-typgodkända termiska energimätare.
"Att mäta är att veta
Att reglera är att leverera
Energi-och kostnadseffektivisera genom att dessa två integrera"
Presentatör: Annakarin Eriksson
Energieffektiv inomhusluftkvalitet
26 maj 2021 – 08:30 - 09:15
I det här webbinariet som görs tillsammans med Camfil och Belimo berättar vi om vikten av ett bra inomhusklimat för människors hälsa och välmående. Du får också lära dig hur bra inomhusluftkvalitet kan uppnås med användning av energieffektiv teknik från branschledande företag. För att ge dig det senaste insikterna och kunskaperna om inomhusluftkvalitet har vi bjudit in Lars Ekberg, professor i inomhusklimatteknik vid avdelningen för installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.
Tryckoberoende ventiler
17 maj 2021 – 11:30 - 12:15
Vi förklarar tryckoberoende ventiler och jämför dem med tryckberoende ventiler. Vad innebär valet av ventil när det gäller injustering, injusteringstid, noggrannhet, kostnad och slutresultat. Vi visar upp Belimos produktutbud för en kostnadseffektiv lösning.
För en energi- och kostnadseffektiv fastighet – 8 fördelar med reglerkulventiler
19 april 2021 – 11:30 - 12:15
Hur detaljer i en lösning för klimatet har påverkan på helheten — Small Devices, Big impact
Eller vad mer kan göras för att effektivisera mera.
Vi går igenom
- 8 fördelar med reglerkulventiler jämfört medsätesventiler
- kulventilen som avstängningsventil och reglerventil